Accès à Conradpro.fr | Newsletter
Commande directe | Aide & services | Nous contacter
Partenaire de toutes vos idées --- 750 000 références --- Livraison 24 h --- Satisfait ou remboursé
Mentions légales
* Offre valable jusqu'au 29/04/2018 inclus, uniquement sur www.conrad.fr. En indiquant le code avantage 43332 dans votre panier, vous bénéficiez d'une lampe LED COB en cadeau dès 59€ d'achats. En cas de rupture de stock de votre cadeau, Conrad se réserve la possibilité de le remplacer par un cadeau de valeur identique ou supérieure. Valable une seule fois par client, non cumulable avec une autre offre en cours.

Mon
panier ( 0 )
Accueil > Alarme Electricité Maison Jardin > Petit Electroménager >

Cafés, espressos, accessoires

Achetez votre machine à café en ligne chez Conrad

Conrad France est votre fournisseur compétent en matière de technologie. Cela comprend également les appareils ménagers tels que les machines à café. Machines à capsules Nespresso, machines à café Senseo, cafetières classiques avec filtre – ici, vous trouverez ce que vous cherchez. Une machine à café avec verseuse isotherme est pratique et veille à ce que votre café fraîchement moulu reste chaud et conserve son arôme pendant un certain temps. Une machine à capsules Nespresso permet de gagner du temps et se tient à votre disposition à tout moment. Si vous préférez le thé, une Bouilloire vous permettra d’avoir l’eau à la température idéale pour un thé délicieux.

Un goût de café professionnel à la maison

Machine expresso, machine à café à capsules, machine à dosettes et machine à café automatique, elles ont toutes trouvé une place dans les ménages français. Le café est surtout bu le matin après le réveil car il a un effet stimulant. Cependant, le café n’est pas uniquement une boisson de „bon matin“, mais également un stimulant qui peut être consommé à d’autres moments de la journée. Le grand classique des stimulants est le fameux expresso qui, avec sa concentration élevée en café, convient pour apporter de l’énergie dans un corps fatigué. En raison de cette concentration élevée, il est recommandé de ne boire qu’une faible quantité de ce café. Pourquoi ne profiter de l'arôme incomparable d'un café frais que dans un café quand on peut en profiter à la maison ? Vous trouverez dans notre boutique en ligne une vaste sélection de machines à café professionnelles avec lesquelles vous pourrez facilement vous préparer un café même à la maison.

Machines à café automatiques pour les grands buveurs de café

Expresso, latte macchiato ou cappuccino, pour une machine à café automatique, il n’y a rien de plus simple. En effet, les machines à café automatiques modernes possèdent un logiciel complet qui permet de préparer les variétés de café les plus courantes. Les machines à café automatiques sont également plus respectueuses de l’environnement que d'autres machines à café diverses car seule la poudre de café doit être éliminée. Un autre avantage des machines à café automatiques est le nettoyage automatique ou plus précisément le détartrage.

Machines à café à capsules et dosettes

Lorsqu’il faut que cela aille vite, les machines à café à capsules et à dosettes sont la solution. La plupart des machines à café à capsules et à dosettes possèdent déjà un système de portionnement précis qui permet de verser à chaque fois la même quantité ou juste la bonne quantité de café dans la tasse. Une recharge simple et une mise en service rapide sont garanties pour ces machines. En termes de goût, nous ne sommes pas toujours attachés au même café, car il existe aujourd'hui une grande variété de sortes de café pour ce type de machine à café, que l’on peut retrouver dans quasiment n’importe quelle épicerie.

Mousseur à lait et moulin à café pour le goût parfait

Vous cherchez le mousseur à lait adapté pour un cappuccino parfait ? Vous trouverez dans notre assortiment un grand choix en accessoires pour café avec lesquels vous pourrez raffiner votre café. Les mousseurs à lait vous permettront de réaliser vous-même le dôme en mousse de lait, caractéristique première du cappuccino. Pour les amoureux de ce que l’on appelle le café turc ou des cafetières à filtre normales, nous proposons quelques moulins à café avec lesquels vous pourrez moudre les grains de café à la taille désirée.

Accessoires pour machines à café

Nous proposons une sélection bien réfléchie de filtres à eau, cartouches filtrantes, boîtes de rangement, moulins à café, supports à capsules, etc. De plus, vous trouverez également tous les accessoires nécessaires au nettoyage et au détartrage de votre appareil, parmi lesquels des pastilles de nettoyage, des graisses d’entretien et des pastilles dégraissantes. En utilisant un simple filtre à eau par exemple, vous prolongez considérablement la durée de vie de votre machine à café, car la calcification de votre machine est stoppée en grande partie. Ainsi, le nettoyage ou le détartrage de votre machine doit par conséquent être effectué moins fréquemment, ce qui vous permet de gagner un temps de travail précieux.