Accès à Conradpro.fr | Newsletter
Commande directe | Aide & services
Partenaire de toutes vos idées --- 750 000 références --- Livraison 24 h --- Satisfait ou remboursé
Dès 59€ d'achats avec le code 43339 : la powerbank en CADEAU (voir modalités)
Mentions légales
* Offre valable jusqu'au 21/05/2018 inclus, uniquement sur www.conrad.fr. En indiquant le code avantage 43339 dans votre panier, vous bénéficiez d'une powerbank en cadeau dès 59€ d'achats. En cas de rupture de stock de votre cadeau, Conrad se réserve la possibilité de le remplacer par un cadeau de valeur identique ou supérieure. Valable une seule fois par client, non cumulable avec une autre offre en cours.

Mon
panier ( 0 )
 

WunderBar est une plate-forme destinée à la conception d'applications innovantes et ultra-efficaces pour la connexion d'appareils intelligents. Déballez et commencez tout de suite – c'est aussi simple que cela. Le système basé sur la technologie BLE comprend 6 modules, Wi-Fi et capteurs pour la couleur, la distance, la température, l'humidité, IR (radiocommande), l'accélération, un gyroscope, une connexion Grove ainsi qu'un détecteur de fumée. Et la programmation est un jeu d'enfant.

Wunderbar

Les modules individuels

Works right away

Utilisable immédiatement

Chaque module comprend un micrologiciel (firmware) qui permet une mise en service immédiate. Cependant, l'installation est suffisamment flexible pour une adaptation spécifique à vos applications.

Fast and secure

Rapide et sûr

La technologie de base développée par Twitter, LinkedIn et Yahoo et le Cloud font de Wunderbar une plate-forme rapide, sûre et totalement personnalisable.

Energy-efficient

Econome en énergie

Chaque module de capteur est alimenté par sa propre pile bouton. Grâce au micrologiciel optimisé BLE, les piles tiennent au moins un an.

Open/close A propos d'IoT

IoT signifie Internet of Things et décrit la mise en réseau intelligente d'objets avec Internet, qui rendent notre vie plus simple, agréable et efficace. IoT est un thème central non seulement pour l'industrie, mais trouvera également sa place dans les ménages dans des variantes infinies pour commander, réguler et contrôler.

C'est la réalité d'un réseau d'objets physiques auxquels il est possible d'accéder via Internet au moyen de la technologie embarquée. Cela permet de détecter des choses et de communiquer.

L'IoT hat est né de la convergence des technologies sans fil, des systèmes micro-électromécaniques (MEMS) et d'Internet. Et maintenant, il est prévisible que des kits de démarrage IoT tels que Wunderbar nous aident jusqu'en 2020 à atteindre un stade ou 50 appareils ou plus seront connectés à Internet dans une maison typique.

Néanmoins, la maison ne représente que l'un des domaines qui profiteront des avantages de l'évolution et de l'implémentation de l'IoT. Les environnements tels que la production, les réseaux d'énergie, les établissements de soins de santé et le transport pourront profiter de la connexion via Internet.

On parle de l'Internet des objets (IoT) dans le secteur industriel depuis des décennies. Aujourd'hui, avec le matériel Open-Source et les plates-formes Cloud telles que WunderBar, cette conversation devient réalité et se traduit par des solutions véritablement en réseau pour l'Internet of Everything. Le capteur de température est accessible immédiatement et publiquement dès la mise en marche. Ce qui signifie que dans un avenir pas trop lointain, chaque développeur pourra se connecter à un réseau mondial de capteurs Wunderbar et accéder à toutes les données dont il aura besoin pour ses applications IoT.


Open/close A propos de relayr

relayr est une start-up à Berlin, qui s'est spécialisée dans les technologies IoT, pour mettre en réseau le monde de manière interactive

Début 2013, nous voulions déjà proposer au public une plate-forme Cloud pour l'Internet of Things (IoT). Cependant, nous n'étions pas sûrs de la stratégie marketing qui fonctionnerait le mieux. Verticale ? Et si oui, dans quel secteur industriel notre idée était-elle commercialisable de façon optimale ? Automatisation des bâtiments? Soins ? Logistique ? Ce qui signifierait également la création d'un produit dans un environnement déjà très concurrentiel. Une stratégie horizontale n'était-elle pas plus appropriée ? C'est-à-dire, proposer un produit aux développeurs de toutes les branches techniques dans tous les secteurs industriels ?

En septembre 2013, nous avons été invités à participer au StartupBootcamp (SBC) d'Amsterdam, l'un des principaux programmes d'accélérateur de start-ups en Europe. Là-bas, entourés de professionnels en matériel et logiciels et d'experts en marketing, et au cours de nombreuses discussions avec les développeurs d'applications, de matériel et des clients potentiels, nous avons finalement trouvé la solution : nous nous sommes clairement rendus compte qu'aucun outil sur le marché ne liait jusqu'à présent la conception du matériel avec les processus de développement de logiciels. Ce que l'on peut considérer aujourd'hui avec du recul comme l'heure de naissance du WunderBar.

Tandis que les développeurs de matériel peuvent utiliser des "plates-formes de sortie" Open Source telles que Arduino ou Raspberry Pi depuis quelques temps déjà, les développeurs de logiciels ne disposent jusqu'à présent d'aucun outil comparable. Dans cette mesure, pourquoi ne pas combiner des capteurs et la technologie sans fil dans un kit de développement facile à utiliser ? Au départ, nous voulions proposer une gamme complète de capteurs. Une discussion intense avec les développeurs d'applications a toutefois révélé que ce n'était pas réalisable en raison des exigences très divergentes au sein de la communauté des développeurs. Nous avons donc décidé d'intégrer au kit les 6 composants les plus fréquemment demandés.



Open/close Caractéristiques techniques

Le WunderBar est livré sous la forme d'une seule carte de circuit imprimé qui contient tous les modules. Les modules sur la platine sont séparés par des points de rupture pré-perforés - dans la mesure où il suffit de démonter le module correspondant si besoin. Insérez ensuite une pile dans le logement pour pile se trouvant au dos du module et connectez le câble d'alimentation USB au module principal. Et le tour est joué. La technologie BLE (Bluetooth Low Energy) active automatiquement la communication.

Module principal

Bluetooth WiFi Freescale
  • - MCU principal : Freescale MK24FN1M0VDC12, processeur Kinetis-K 32 bits ARM® Cortex™-M4 avec commandes DSP
    • - Fréquence d'horloge : 120 MHz
    • - Flash : 1024 Ko
    • - SRAM : 250 Ko
  • - Module Wi-Fi Gainspan GS1500M : IEEE 802.11b/g/n, WPA/WPA2, pile de protocoles TCP/IP complète avec SSL/TLS
  • - Nordic nRF51822 BLE (ARM® Cortex™-M0, Bluetooth 4.0)
  • - Entrée/sortie : 12 contacts GPIO à pose libre, y compris 4 ADC, SPI, I2C et SDIO
  • - Alimentation 3,3 V avec fonction de charge Li-Ion/Li-Po
  • - Contrôleur w/OTG USB Full Speed
  • - Oscillateur à quartz 32 kHz pour horloge en temps réel

Module capteur

Bluetooth
  • - SoC : Nordic nRF51822 BLE (ARM® Cortex™-M0, Bluetooth 4.0)
    • - Fréquence d'horloge : 16 MHz
    • - RAM : 16 KO
    • - Flash : 256 Ko
  • - Entrée/sortie : 8 contacts GPIO à pose libre, y compris SPI, I2C, TWI, UART, ADC
  • - Oscillateur à quartz 32 kHz
  • - Un des capteurs suivants :
Temp / Humidity

Chaleur / humidité

Avec le capteur d'humidité et de température basse tension numérique HTU21D

Accel and Gyro

Accélération / gyro

Intégré : le microsystème 6 axes MPU-6500 (MEMS) de MotionTracking™.

Light / Proximity

Lumière / distance

Equipé du capteur de proximité et de couleur RVB ultra-sensible TCS37717

IR Transmitter

Emetteur infrarouge

Avec le puissant émetteur infrarouge 950nm SFH4441 dans la version spéciale. Demi-angle : ±17°

Microphone

Microphone

Intégré : le SPQ0410HR5H-B, un microphone haute performance CMS basse tension

Bridge

Connecteur

Equipé d'un connecteur 4 pôles pour les cartes d'extension Grove et les capteurs.


Open/close Contenu de la livraison