Accès à Conradpro.fr | Newsletter
Commande directe | Aide & services
Partenaire de toutes vos idées --- 750 000 références --- Livraison 24 h --- Satisfait ou remboursé
Mon
panier ( 0 )
Accueil > Qui sommes nous? > Presse > Archiv > 2011 > August 2011 >

Netgear WN2000RPT WLAN Repeater

WLAN fürs ganze Haus

Repeater sorgt für sichere Abdeckung aller Bereiche


Ein WLAN im Haus ist eine feine Sache. Ohne Netzwerkkabel kann man mit einem portablen Computer auf dem Sofa oder der Terrasse bequem im Internet surfen, Mails abrufen oder Dateien herunterladen. Allerdings schwächen Wände und Decke aus Beton das Hochfrequenzsignal ab, so dass die Signale an vielen Stellen im Haus nicht mehr mit ausreichender Stärke ankommen. Hier hilft ein Repeater, z. B. Netgear WN2000RPT, der einfach zu installieren und zum günstigen Preis bei Conrad Electronic erhältlich ist.

Hirschau, im August 2011 - Dicke Wände oder Betondecken schwächen die WLAN-Funkwellen im 2,4-GHz-Bereich stark ab, so dass die Signale eines DSL-Routers, der in einem anderen Zimmer installiert ist, den Computer nicht mehr sicher erreichen können. Mit dem Netgear Repeater kann sichergestellt werden, dass ein WLAN alle die Bereiche sicher abdeckt, wo es benötigt wird. Ein Repeater nimmt die digitalen Signale auf und strahlt sie verstärkt wieder ab. Die Inbetriebnahme des Gerätes ist denkbar einfach: Es verbindet sich per WLAN mit dem Router und stellt auf der anderen Seite den Kontakt per Funk zum Notebook oder PC her. Per Knopfdruck wird der Repeater im WPS-Verfahren drahtlos mit dem Router verbunden. WPS (WiFi Protected Setup) ist ein Verfahren zum sicheren und einfachen automatischen Aufbau von drahtlosen Computernetzen im Heim. Die Signale werden bei WPS zur Sicherheit verschlüsselt. Zusätzlich können bis zu vier Geräte auch über Kabel mit den LAN-Anschlüssen des Repeates verbunden werden. Der Repeater lässt sich deshalb auch als Bridge verwenden. Dafür werden Internet-Fernsehgerät, Spielkonsole oder Blu Ray-Player mit LAN-Kabeln an den Repeater angeschlossen. Der Netgear WLAN-Repeater erreicht Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 300 MBit/s und arbeitet mit Routern aller Hersteller zusammen. Er ist geeignet für System mit aktuellen Betriebssystemen wie Linux, Mac OS X oder höher, Windows® 2000 / XP, Windows Vista™, Windows® 7.

Netgear WN2000RPT Repeater
Best.-Nr. 97 39 11      Preis: 59,95 Euro

 

WLAN Repeater 

Download des Bildes

Vieles, was das Leben bequemer, effizienter und schöner macht, gibt es bei Conrad. Als Ideengeber für die ganze Welt der Technik ist Conrad eine Inspiration für alle, die sich beruflich oder privat mit Technik beschäftigen.

Über 30 Filialen in Europa, mehr als 3.000 Mitarbeiter in der Conrad Gruppe und ein Sortiment von 200.000 Produkten machen das Familienunternehmen in Sachen Technik zur ersten Adresse. Dabei sind alle Artikel nicht nur in den Filialen, sondern auch im Internet unter www.conrad.de oder www.conrad.biz und über den Versandhandel erhältlich.

Ein Konzept, das Conrad zu einem der führenden Multichannel-Anbieter in Europa macht.

Pressekontakt:

MainConsulting PR
Margit Dellian   
Kennedyallee 119 
60596 Frankfurt

Tel.: +49 (0)69 63 19 82 50
Fax: +49 (0)69 63 15 26 73
E-Mail: m.dellian@mainconsulting.de
Internet: www.mainconsulting.de 

Informationen:

Conrad Electronic SE
Christina Bauroth
Klaus-Conrad-Straße 1
92240 Hirschau

Tel.: +49 (0)9622 30 46 27
Fax: +49 (0)9622 30 43 23
E-Mail: christina.bauroth@conrad.de
Internet: www.presse.conrad.de