Accès à Conradpro.fr | Newsletter
Commande directe | Aide & services | Nous contacter
Partenaire de toutes vos idées --- 750 000 références --- Livraison 24 h --- Satisfait ou remboursé --- Tél : 0 892 895 555*
pour toute commande
de plus de 59€ d'achats
Livraison Point Relais® GRATUITE (livraison sous 4 jours) Livraison Colissimo 5,99€ (au lieu de 7,99€)
Mentions légales
(1) Soldes jusqu'à 85% sur une sélection de produits, dans la limite des stocks disponibles. Offre non cumulable, valable uniquement sur www.conrad.fr du 10 janvier au 20 février 2018
(2) Tarifs hors supplément colis volumineux (articles mentionnés par un camion bleu ou jaune , ou encore par la mention « Des frais supplémentaires de livraison peuvent être demandés pour ce produit » - voir section "Colis lourds ou volumineux"). Livraison en Point Relais® : commande de moins de 59€ d'achats = 4,99€. Plus de détails sur la livraison en Point Relais®. Plus de détails sur la livraison Colissimo.
Mon
panier ( 0 )
Accueil > Qui sommes nous? > Presse > Pressemeldungen > Neuheiten Computertechnik >

Externe USB-Grafikkarte auf DVI/HDMI

Nicht aufschrauben, nicht einbauen,

nicht installieren, sondern nur

anschließen


Externe USB-Grafikkarte auf DVI / HDMI von Conrad wird einfach mit PC und Bildschirm verbunden

Ein zweiter Bildschirm am Computer ist in vielen Fällen sehr vorteilhaft: Man kann beispielsweise mit zwei Anwendungen gleichzeitig arbeiten, bei der Ausbildung vielen Kursteilnehmern den Bildschirminhalt zeigen oder Bilder und Videos vom Computer auf einem großen TV-Bildschirm oder mit dem Beamer vorführen. Benötigt wird dazu eine zweite Grafikkarte, die bisher in den PC eingebaut werden musste. Das ist bei dem externen USB-Grafikkarten-Adapter von Conrad nicht mehr erforderlich, denn die wird einfach an Computer und Bildschirm angeschlossen, und schon kann es losgehen.


Hirschau, im Februar 2012 – Mit diesem handlichen USB-Grafikkarten-Adapter lässt sich ohne gossen Aufwand ein weiterer Monitor, ein LCD-Fernsehgerät oder sogar ein Beamer mit HDMI- oder DVI-Anschluss an den Computer oder das Notebook anschließen. Die externe USB-Grafikkarte wird einfach mit einem freien USB 2.0-Port verbunden. Sie ist sofort einsatzbereit, ohne dass der Rechner geöffnet oder neu gestartet werden müsste, denn der Adapter ist Hot-Plug-fähig, d. h. er kann im laufenden Betrieb angeschlossen werden. Die Stromversorgung des Gerätes erfolgt über den USB-Anschluss.


Ein zweiter Monitor erleichtert bei vielen Tätigkeiten am Computer die Arbeit und steigert die Produktivität: Auf der vergrößerten Desktopfläche lassen sich z. B. mit zwei Anwendungen gleichzeitig arbeiten, z. B. auf dem einen Bildschirm das Mail-Programm und auf dem anderen eine Excel-Tabelle. Für Schulungszwecken kann man die USB-Grafikkarte als primäre Grafikkarte betreiben oder den Inhalt des Hauptmonitors spiegeln, so dass die Kursteilnehmer bequem verfolgen können, was auf dem Bildschirm geschieht.
Drei verschiedene Displaymodi sind möglich: Primär (Anschluss des Hauptmonitors an der USB-Grafikkarte), Erweitert (Anzeige einer Anwendung über zwei Monitore oder gleichzeitige Anzeige von zwei Anwendungen auf zwei Monitoren), Spiegel (Spiegelt den Inhalt des Hauptmonitors über die USB-Grafikkarte). Mit der erweiterten Pivotfunktion können Bildschirminhalt bzw. Bildschirm beliebig (um 0º, 90º, 180º und 270º) gedreht werden. Und wenn ein zusätzlicher Monitor nicht ausreichen sollte, lassen sich insgesamt bis zu sechs dieser USB-Grafikkarten simultan an einem PC oder Notebook anschließen und betreiben.
Systemvoraussetzungen: Windows® 2000, XP, 7, Windows Vista™. Der angeschlossene Monitor / Bildschirm muss über eine DVI- oder HDMI-Schnittstelle verfügen (HDMI ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.).

Conrad Externe USB-Grafikkarte auf DVI / HDMI
Best.-Nr.: 874000   Preis: € 69,95

 

USB 

Download des Bildes

 

Pressekontakt:

MainConsulting PR
Margit Dellian   
Kennedyallee 119 
60596 Frankfurt

Tel.: +49 (0)69 63 19 82 50
Fax: +49 (0)69 63 15 26 73
E-Mail: m.dellian@mainconsulting.de
Internet: www.mainconsulting.de 

Informationen:

Conrad Electronic SE
Christina Bauroth
Klaus-Conrad-Straße 1
92240 Hirschau

Tel.: +49 (0)9622 30 46 27
Fax: +49 (0)9622 30 43 23
E-Mail: christina.bauroth@conrad.de
Internet: www.presse.conrad.de