Accès à Conradpro.fr | Newsletter
Commande directe | Aide & services | Nous contacter
Partenaire de toutes vos idées --- 750 000 références --- Livraison 24 h --- Satisfait ou remboursé --- Tél : 0 892 895 555*
pour toute commande
de plus de 59€ d'achats
Livraison Point Relais® GRATUITE (livraison sous 4 jours) Livraison Colissimo 5,99€ (au lieu de 7,99€)
Mentions légales
(1) Soldes jusqu'à 85% sur une sélection de produits, dans la limite des stocks disponibles. Offre non cumulable, valable uniquement sur www.conrad.fr du 10 janvier au 20 février 2018
(2) Tarifs hors supplément colis volumineux (articles mentionnés par un camion bleu ou jaune , ou encore par la mention « Des frais supplémentaires de livraison peuvent être demandés pour ce produit » - voir section "Colis lourds ou volumineux"). Livraison en Point Relais® : commande de moins de 59€ d'achats = 4,99€. Plus de détails sur la livraison en Point Relais®. Plus de détails sur la livraison Colissimo.
Mon
panier ( 0 )
Accueil > Qui sommes nous? > Presse > Archiv > 2010 > Februar 2010 >

Voltcraft ist Innovation

USB-Oszilloskopvorsatz, multifunktionales Einbaumessgerät und professionelles Labornetzgerät von Conrad setzen Maßstäbe beim Preis-/Leistungs-Verhältnis

Seit mehr als 25 Jahren bringt Conrad Electronic mit seiner professionellen Voltcraft®-Messgerätelinie regelmäßig innovative Produkte aus der eigenen Entwicklungsabteilung auf den Markt, die bezüglich ihres Preis-/Leistungs-Verhältnisses Maßstäbe setzen. So bieten auch die aktuellen Neuvorstellungen attraktive Funktionsmerkmale, mit denen sich die tägliche Arbeit im Labor, in der Forschung, Entwicklung und Ausbildung erleichtern lässt.


Oszilloskopvorsatz DSO-5200A USB macht PC zum hochwertigen Messinstrument
Mit diesem Zusatzgerät wird jeder Windows® kompatible Computer (ab Windows® 98 SE bis Windows Vista™) mit USB-Schnittstelle zu einem umfangreich ausgestatteten, hochwertigen Speicheroszilloskop. Diese Gerätekombination hat den zusätzlichen Vorteil, dass sich die Messdaten direkt speichern und weiterverarbeiten lassen. Über zwei unabhängige Kanäle können Signale bis zu 200 MHz bei einer Samplingrate 250 MS/s erfasst werden. Die auf dem Bildschirm dargestellte Bedieneroberfläche ist einem herkömmlichen Oszilloskop nachempfunden. Eine Auto-Set-Funktion zur automatischen Anpassung der Einstellungen an das jeweilige zu messende Signal sowie die umfangreichen Triggerfunktionen erleichtern die Bedienung. Mit Hilfe der FFT-Analysefunktion sind darüber hinaus Spektrum Analysen möglich.


Oszilloskopvorsatz DSO-5200A USB Bestellnummer 12 24 36– 7F   Preis: 451,01 Euro

 DSO_5200A    Download des Bildes

 

Digitales Einbaumessgerät EPM 1L-16
Das digitale Einbaumessgerät ersetzt eine Vielzahl herkömmlicher DIN-Schalttafelinstrumente (72 x 72 mm), denn es bietet neun Messfunktionen auf einem Display. Gemessen werden Spannung, Strom, Frequenz, Leistungsfaktor Cosinus Phi sowie Aufzeichnungsdauer und effektive Betriebszeit. Aus diesen Daten kann das Messgerät die exakten Werte für Wirkleistung (W), Scheinleistung (VA), Blindleistung (VAr) und den Energieverbrauch (Wh) ermitteln. Auch Minimum-, Maximum- und Durchschnittswerte lassen sich erfassen und können angezeigt werden. Die Bedienung erfolgt über zwei Folientasten an der Frontseite.
Trotz größeren Funktionsumfangs ist der Preis des digitalen Einbaumessgerätes EPM 1L-16 nicht höher als der herkömmlicher Schalttafel-Messinstrumente.

Einbaumessgerät EPM 1L-16   Bestellnummer 12 54 20– 7F   Preis: 39,95 Euro

 EPM 1L-16    Download des Bildes

 


Professionelles Labornetzgerät lässt keine Wünsche offen
Das fernsteuerbare Labornetzgerät VSP 2410 bietet mit seiner umfangreichen Ausstattung, den vielseitigen Funktionen und einer Leistung am Ausgang von mehr als 800 Watt ein hervorragendes Preis-/Leistungs-Verhältnis. Es handelt sich um ein Schaltnetzteil, das sich durch hohen Wirkungsgrad und niedrige Wärmeentwicklung auszeichnet. Die Ausgangsspannung (0,1 bis 40 Volt) kann serienmäßig mit Hilfe einer externen Spannung eingestellt werden, wobei sie mit der Sense-Funktion lastunabhängig stabil gehalten wird. Eine Tracking-Funktion erlaubt die interne Reihen- und Parallelschaltung der beiden Haupt-Ausgänge. So lässt sich auf Knopfdruck die Ausgangsspannung oder der Ausgangsstrom eines Ausgangs verdoppeln. Im Parallel-Betrieb arbeitet Ausgang A als Master. Das Gerät verfügt über einen zusätzlichen Ausgang von 0 bis 6 V/1,5 A, an den digitale Schaltungen o.ä. angeschlossen werden können. Ausgangsstrom und -spannung können über Grob- und Feinregler präzise eingestellt werden. Mit Hilfe der C-Limit Preset-Funktion lässt sich die Strombegrenzung im Bereich von 0 bis 10 A pro Ausgang ohne Kurzschlussbrücke am Ausgang einstellen. Das Netzgerät, das sich für automatisierte Prüf- und Messplätze eignet, kann gegen Aufpreis nach ISO/DKD kalibriert geliefert werden.


Labornetzgerät VSP 2410 Bestellnummer 51 19 19– 7F   Preis: 449,00 Euro

 VSP 2410    Download des Bildes

 

Multitester MT-51 misst auch Schallpegel, Feuchte, Temperatur und Beleuchtungsstärke
In der Werkstatt und auf der Baustelle müssen immer mehr Messwerte erfasst werden, und zwar nicht nur Spannung, Strom und Widerstand, sondern beispielsweise auch Schallpegel, Feuchtigkeit, Temperatur und Beleuchtungsstärke. Bis jetzt mussten immer mehrere unterschiedliche Geräte dafür vorhanden sein. Mit dem exklusiv bei Conrad Electronic erhältlichen Voltcraft-Multitester MT-51 steht nun ein praktisches Gerät zur Verfügung, das alle diese Funktionen vereint.


Multitester MT-51   Bestellnummer 12 29 90 – 7F   Preis: 64,95 Euro

 MT 51    Download des Bildes

 

Vieles, was das Leben bequemer, effizienter und schöner macht, gibt es bei Conrad. Als Ideengeber für die ganze Welt der Technik ist Conrad eine Inspiration für alle, die sich beruflich oder privat mit Technik beschäftigen.
Über 30 Filialen in Europa, mehr als 3.000 Mitarbeiter in der Conrad Gruppe und ein Sortiment von 200.000 Produkten machen das Familienunternehmen in Sachen Technik zur ersten Adresse. Dabei sind alle Artikel nicht nur in den Filialen, sondern auch im Internet unter www.conrad.de und über den Versandhandel erhältlich.
Ein Konzept, das Conrad zu einem der führenden Multichannel-Anbieter in Europa macht.

Pressekontakt:

MainConsulting PR
Margit Dellian   
Kennedyallee 119 
60596 Frankfurt

Tel.: +49 (0)69 63 19 82 50
Fax: +49 (0)69 63 15 26 73
E-Mail: m.dellian@mainconsulting.de
Internet: www.mainconsulting.de 

Informationen:

Conrad Electronic SE
Christina Bauroth
Klaus-Conrad-Straße 1
92240 Hirschau

Tel.: +49 (0)9622 30 46 27
Fax: +49 (0)9622 30 43 23
E-Mail: christina.bauroth@conrad.de
Internet: www.presse.conrad.de