Accès à Conradpro.fr | Newsletter
Commande directe | Aide & services | Nous contacter
Partenaire de toutes vos idées --- 750 000 références --- Livraison 24 h --- Satisfait ou remboursé --- Tél : 0 892 895 555*
pour toute commande
de plus de 59€ d'achats
Livraison Point Relais® GRATUITE (livraison sous 4 jours) Livraison Colissimo 5,99€ (au lieu de 7,99€)
Mentions légales
(1) Soldes jusqu'à 85% sur une sélection de produits, dans la limite des stocks disponibles. Offre non cumulable, valable uniquement sur www.conrad.fr du 10 janvier au 20 février 2018
(2) Tarifs hors supplément colis volumineux (articles mentionnés par un camion bleu ou jaune , ou encore par la mention « Des frais supplémentaires de livraison peuvent être demandés pour ce produit » - voir section "Colis lourds ou volumineux"). Livraison en Point Relais® : commande de moins de 59€ d'achats = 4,99€. Plus de détails sur la livraison en Point Relais®. Plus de détails sur la livraison Colissimo.
Mon
panier ( 0 )

Energiesparen

Bis zu 30% Heizkosten sparen

 Individuelle Heizkörperregelung sorgt für Effizienz

Jahr für Jahr steigen die Nebenkosten von Haus und Wohnung. Insbesondere für die Heizung wird man in Zukunft immer mehr Geld ausgeben müssen. Der Kostenanstieg lässt sich nur bremsen, wenn man möglichst sparsam mit der teuren Heizenergie umgeht. Will man dabei nicht auf den gewohnten Komfort verzichten, sollte man seine Heizkörper mit intelligenten Reglern ausstatten, wie sie bei Conrad Electronic erhältlich sind.

Hirschau, im Januar 2010 –
Konventionelle Heizungsthermostate sind im Vergleich zu einfachen Ventilen zwar gut, aber intelligente Heizkörperregler mit Timer wie der bei Conrad erhältliche Typ HSA 9001 sind wesentlich besser. Diese Geräte sorgen dafür, dass die Temperatur in einem Raum individuell eingestellt werden kann und sich danach richtet, wie der Raum genutzt wird. Ein individuell festlegbares Zeitprogramm mit Wunsch-Temperaturvorgabe ermöglicht es effektiv und kostensparend, den jeweiligen Raum gemäß der individuellen Anforderungen zu heizen. So kann man beispielsweise dafür sorgen, dass die Raumtemperatur am Morgen nach dem Aufstehen bereits einen angenehmen Wert erreicht hat, aber tagsüber, wenn man nicht zu Hause ist, abgesenkt wird. Das führt zu Einsparungen bei den Energiekosten von bis zu 30 Prozent. Dank des  übersichtlichen Displays ist jeder Laie in der Lage, den Heizkörperthermostat komfortabel und benutzerfreundlich zu konfigurieren sowie aktuelle Betriebszustände abzulesen. Besonders praktisch ist die programmierbare Sommerzeit-Umstellung.

Der Heizkörperthermostat mit Stellantrieb wird einfach auf das vorhandene Ventil des Heizkörpers geschraubt. Das kann jeder, denn ein Eingriff in den Heizungskreislauf ist nicht erforderlich. Die Montage ist auch in einer Mietwohnung möglich, beim Auszug kann man die alten Thermostatköpfe wieder anbringen und die Heizkörperregler in die neue Wohnung mitnehmen.

Mit jedem Heizkörperregler werden passende Adapter für die marktüblichen Ventile von Heimeier, Oventrop Typ A und AV6, Comap D805 und Danfoss RA, RAV, RAVL mitgeliefert. Die Stromversorgung erfolgt mit zwei handelsüblichen Batterien vom Typ Mignon (AA).

Heizkörperregler HSA 9001    Bestellnummer 61 62 63 – 7F   Preis: 29,95 Euro

 Katalogtitel klein    Download des Bildes

Vieles, was das Leben bequemer, effizienter und schöner macht, gibt es bei Conrad. Als Ideengeber für die ganze Welt der Technik ist Conrad eine Inspiration für alle, die sich beruflich oder privat mit Technik beschäftigen.
Über 30 Filialen in Europa, mehr als 3.000 Mitarbeiter in der Conrad Gruppe und ein Sortiment von 200.000 Produkten machen das Familienunternehmen in Sachen Technik zur ersten Adresse. Dabei sind alle Artikel nicht nur in den Filialen, sondern auch im Internet unter www.conrad.de und über den Versandhandel erhältlich.
Ein Konzept, das Conrad zu einem der führenden Multichannel-Anbieter in Europa macht.

Pressekontakt:

MainConsulting PR
Margit Dellian   
Kennedyallee 119 
60596 Frankfurt

Tel.: +49 (0)69 63 19 82 50
Fax: +49 (0)69 63 15 26 73
E-Mail: m.dellian@mainconsulting.de
Internet: www.mainconsulting.de 

Informationen:

Conrad Electronic SE
Christina Bauroth
Klaus-Conrad-Straße 1
92240 Hirschau

Tel.: +49 (0)9622 30 46 27
Fax: +49 (0)9622 30 43 23
E-Mail: christina.bauroth@conrad.de
Internet: www.presse.conrad.de