Accès à Conradpro.fr | Newsletter
Commande directe | Aide & services
Partenaire de toutes vos idées --- 750 000 références --- Livraison 24 h --- Satisfait ou remboursé
Dès 59€ d'achats avec le code 43339 : la powerbank en CADEAU (voir modalités)
Mentions légales
* Offre valable jusqu'au 21/05/2018 inclus, uniquement sur www.conrad.fr. En indiquant le code avantage 43339 dans votre panier, vous bénéficiez d'une powerbank en cadeau dès 59€ d'achats. En cas de rupture de stock de votre cadeau, Conrad se réserve la possibilité de le remplacer par un cadeau de valeur identique ou supérieure. Valable une seule fois par client, non cumulable avec une autre offre en cours.

Mon
panier ( 0 )
 
CPL - Le réseau provenant de la prise de courant


CPL – le réseau provenant de la prise de courant

Les adaptateurs CPL par lesquels le réseau provient de la prise de courant se sont établis comme une alternative pratique au WiFi classique. Découvrez dans ce guide l'adaptateur CPL qui pourrait alimenter votre réseau domestique à l'avenir et ce à quoi vous devez prêter attention lors de l'achat.



Qu'est ce que le CPL ?

Les adaptateurs CPL (Powerline, Powerline Communication ou encore PowerLAN) sont des adaptateurs utilisés pour la construction d'un réseau local afin de transmettre des données. Lorsque vous utilisez un adaptateur CPL, vous n'avez pas besoin d'un câblage supplémentaire pour par exemple surfer sur Internet ou streamer des contenus multimédias. Afin de construire le réseau local, la technologie CPL utilise le câblage électrique dans le réseau basse tension. Par conséquent, les adaptateurs vous permettent de profiter du WiFi via le câblage électrique. Un adaptateur classique avec la norme HomePlug transmet les données à un débit maximum de 500 Mbits/s et jusqu'à une distance de 300 m. Des transferts de données rapides sont assurés par les puissants adaptateurs 1200 Mbits/s qui conviennent parfaitement pour les applications complexes telles que le streaming HD et les jeux en ligne. Des modèles d'un débit maximum de 2000 Mbits/s viendront compléter le marché par la suite.



Quels sont les différents adaptateurs CPL ?

Les adaptateurs CPL diffèrent dans leur construction. Il existe des modèles avec prise de courant intégrée et des variantes sans. Les premiers sont très pratiques, car vous ne perdez aucune prise de courant. Il existe des adaptateurs peu encombrants pour les coins de la pièce difficilement accessibles et des fiches murales plus imposantes. Il existe également des adaptateurs disposant d'une ou de plusieurs prises Ethernet (RJ45), sur lesquelles vous pourrez brancher par câble des périphériques réseau tels que des consoles de jeu, des PC ou des ordinateurs portables. Si vous souhaitez intégrer également des périphériques sans fil tels que des smartphones ou des tablettes dans le réseau, il existe des adaptateurs munis d'une connectivité WiFi en plus des ports Ethernet. Selon vos besoins, vous pouvez également décider du nombre d'adaptateurs CPL dont vous avez besoin, car il existe des adaptateurs individuels qui complètent par exemple un réseau domestique existant et ce qu'on appelle des « kits de démarrage » et des « kits réseau » contenant deux ou trois adaptateurs CPL pour construire un réseau.


A quoi faut-il faire attention lors de l'achat d’adaptateurs CPL ?

- Bande passante : optez pour une bande passante des adaptateurs CPL la plus élevée possible afin de maintenir au minimum les sources d'interférences éventuelles.

- Versions : optez toujours pour les versions et modèles les plus récents. Les adaptateurs désuets doivent être remplacés au bout d'un certain temps par un modèle CPL plus récent, en particulier si vous accordez une grande importance à une performance correspondante.

- Fabricant : idéalement, achetez uniquement des adaptateurs CPL d'un seul et même fabricant et de la même série. En théorie, vous pouvez combiner différents modèles de différentes marques, mais avec le risque de rencontrer des problèmes de connexion ou d'autres erreurs.

- Débits de données : ici, plus il est élevé, mieux c'est. Aujourd'hui, les modèles classiques fonctionnent à 500 et 1200 Mbits/s. La variante 500 Mbits/s convient pour les applications standards comme par ex. la navigation sur Internet ou le travail avec des fichiers Microsoft Office. Si vous streamez énormément de contenus multimédias ou êtes accro aux jeux vidéo en ligne, nous vous conseillons d'opter pour la variante 1200 Mbit/s afin d'éviter les interférences et les saccades.

- Connecteurs : les adaptateurs doivent être équipés d'interfaces Ethernet Gigabit afin d'assurer la performance appropriée de l'adaptateur correspondant. Les modèles avec deux ou trois ports sont rentables, car ils vous évitent l'acquisition d'un autre appareil de connexion.

- Point d'accès WiFi : vous avez besoin d'un adaptateur CPL avec point d'accès WiFi pour accéder à Internet sur les smartphones et tablettes.

- Câblage électrique : les câbles électriques posés dans votre maison sont déterminants pour la qualité et la performance CPL. Avant d'acheter un appareil CPL, vérifiez qu'il s'agit de câbles modernes. Autrement, la force du signal en sera affectée et un réseau alternatif devra être envisagé.

- Portée : la plupart des adaptateurs CPL ont aujourd'hui une portée maximale de 300 m, ce qui est largement suffisant pour la plupart des maisons et habitations.

Notre conseil de tekkie :

Afin de générer un taux de transfert particulièrement élevé, nous vous conseillons d'utiliser les adaptateurs CPL sur des prises de courant individuelles et non sur des blocs multiprises.




Avantages des adaptateurs CPL

Les adaptateurs CPL offrent différents avantages et constituent une alternative optimale aux réseaux WiFi, en particulier si vous habitez dans une maison ou un appartement où les murs ne peuvent garantir une transmission sans fil stable des données. En effet, le signal CPL traverse même les matériaux très épais à une vitesse élevée. Avec les adaptateurs CPL, les ordinateurs sont reliés au réseau sur de longues distances sans avoir besoin de nouveaux câbles. Les adaptateurs se branchent tout simplement dans la prise de courant et sont difficiles à repérer. Les modèles compacts sont par exemple très avantageux si vous ne souhaitez pas que vos adaptateurs attirent l'attention. Les adaptateurs achetés séparément s'intègrent en toute simplicité dans un réseau domestique existant, ce qui permet d'étendre le système à volonté. De plus, vous profitez également d'une sécurité accrue avec un réseau domestique basé sur le CPL. D'après les informations du fabricant, le flux de données s'arrête au niveau du compteur électrique. Si vous souhaitez néanmoins avoir l'esprit tranquille, attribuez un mot de passe réseau individuel à chaque adaptateur.




Installation et connexion d'un réseau CPL

Après avoir découvert les avantages d'un réseau CPL, découvrez comment l'installer et le connecter. Prenez le premier adaptateur CPL et branchez-le sur une prise de courant. Choisissez idéalement une prise de courant se trouvant à proximité immédiate du routeur, de manière à pouvoir relier celui-ci à l'adaptateur par câble réseau. Répartissez ensuite les adaptateurs CPL restants sur d'autres prises de courant dans les pièces dans lesquelles vous souhaitez accéder au réseau. Utilisez maintenant la touche Sync pour relier les différents adaptateurs les uns aux autres de manière à pouvoir mettre le réseau domestique en service et à pouvoir l'utiliser immédiatement.



FAQ : questions les plus fréquentes concernant le CPL

Comment fonctionne le CPL ?
Le système CPL repose sur la conversion des fréquences porteuses. Les adaptateurs CPL fonctionnent à la fois comme émetteur et comme récepteur. Signification en termes simples : lorsque le routeur envoie un signal à l'adaptateur A par câble réseau, celui-ci convertit le signal dans la gamme des hautes fréquences et l'introduit ensuite dans le circuit électrique. Le signal peut alors être reçu par l'adaptateur B situé à un emplacement de votre choix dans la maison. L'adaptateur B démodule le signal reçu et le transmet ensuite au périphérique par câble réseau ou point d'accès WiFi.


Quand le CPL ne fonctionne-t-il pas ?
Les interférences ou une panne peuvent avoir différentes origines, mais la plupart du temps, la raison pour laquelle un adaptateur CPL ne fonctionne pas est très simple. Utilisez de préférence l'adaptateur sur une prise de courant, et non sur un bloc multiprise. D'autres appareils, tels que des chargeurs ou des blocs d'alimentation, sont des sources d'interférences qui atténuent le signal de l'adaptateur dans le réseau électrique.


CPL : quelle prise de courant utiliser de préférence ?
Comme déjà indiqué, les adaptateurs CPL montrent de l'antipathie pour les blocs multiprises, qui concerne non seulement les autres consommateurs, mais également le type de prise de courant. Les filtres anti-surtension et anti-parasites affaiblissent davantage le signal CPL. Optez de préférence pour des prises de courant ne pouvant accueillir qu'un seul adaptateur. Ainsi, l'adaptateur ne se trouve pas à proximité de sources d'interférences et dispose de suffisamment de place.


Bilan : acheter les adaptateurs CPL adéquats

Pour acheter le bon adaptateur CPL, gardez toujours à l'esprit les trois principaux critères d'achat. Tout d'abord, vérifiez à l'avance le nombre de prises de courant disponibles chez vous et le nombre d'adaptateurs individuels dont vous avez besoin par exemple en complément d'un kit de démarrage pour un réseau domestique CPL. Un conseil : n'utilisez pas plus de 8 adaptateurs dans un réseau. Le second critère d'achat concerne la fréquence d'utilisation des prises de courant, car chaque adaptateur occupe une prise. Il est judicieux d'utiliser des modèles avec prise de courant intégrée afin d'éviter que toutes les prises de courant dans l'habitation ne soient occupées par le réseau domestique. Le troisième critère décisif est le débit. N'hésitez pas et optez pour le modèle avec 1200 Mbits/s le plus récent si vous accordez une grande importance à une haute performance sans problème.



Vers la sélection de CPL Devolo