Accès à Conradpro.fr | Newsletter
Commande directe | Aide & services | Nous contacter
Partenaire de toutes vos idées --- 750 000 références --- Livraison 24 h --- Satisfait ou remboursé --- Tél : 0 892 895 555*
pour toute commande
de plus de 59€ d'achats
Livraison Point Relais® GRATUITE (livraison sous 4 jours) Livraison Colissimo 5,99€ (au lieu de 7,99€)
Mentions légales
(1) Soldes jusqu'à 85% sur une sélection de produits, dans la limite des stocks disponibles. Offre non cumulable, valable uniquement sur www.conrad.fr du 10 janvier au 20 février 2018
(2) Tarifs hors supplément colis volumineux (articles mentionnés par un camion bleu ou jaune , ou encore par la mention « Des frais supplémentaires de livraison peuvent être demandés pour ce produit » - voir section "Colis lourds ou volumineux"). Livraison en Point Relais® : commande de moins de 59€ d'achats = 4,99€. Plus de détails sur la livraison en Point Relais®. Plus de détails sur la livraison Colissimo.
Mon
panier ( 0 )
 

Un automate programmable sans limite

En version mini, maxi ou méga : Controllino promet un contrôle absolu !

Imaginé à Innsbruck, produit en Bavière et demandé dans le monde entier : Marco Riedesser a développé un automate programmable basé sur Arduino qui fait actuellement le bonheur des passionnés de technique et des clients B2B : le Controllino.

20 000 produits vendus d'ici fin 2016. C'est ce que souhaite Marco Riedesser qui pourrait bien devenir une vraie star dans le monde du hardware autrichien. Au début de l'histoire, la machine à expresso de son beau-frère qu'il devait réparer : « un appareil de qualité en acier inoxydable dont on n'a pas envie de se séparer». Son premier diagnostic : le système électronique irréparable, plus rien à faire. Cependant, Marco ne voulait pas déclarer forfait, lui qui a étudié en Suisse et qui a déjà travaillé dans différentes entreprises spécialisées dans le monde de l'électronique. Son honneur de développeur aurait été bafoué. « Créer un nouveau circuit imprimé pour remettre la machine à café en état aurait coûté trop cher ». A la place, Riedesser a intégré un microcontrôleur Arduino dans la machine à café. C'était fin 2013 lors du boom de l'internet des objets et de l'arrivée triomphante d'Arduino dans le domaine de la domotique.

À gauche, un des premiers prototypes. À droite le Controllino MEGA en phase de test

Une machine à expresso défectueuse à la base d'une Start-up

Grâce au dispositif Arduino, Riedesser a réussi à redonner une nouvelle vie rapidement et économiquement à cette machine à café. La pompe et le chauffage ont fonctionné à nouveau dès la remise en marche de l'appareil, pour le plus grand plaisir de son beau-frère. Pour Riedesser, ces réparations ont suscité de nombreuses interrogations : un processeur, une platine, des entrées et des sorties, une interface programmable - tout cela en Open Source et peu de connaissances nécessaires au préalable. « J'étais totalement fasciné par les avantages Arduino et je me suis alors demandé si une solution Arduino industrielle était disponible, avec un boîtier résistant à des tensions plus élevées ». Riedresser n'en trouva aucune satisfaction et sa réaction fut spontanée : « bon, c'est à moi de la développer ».

Un petit système de commande industriel sur la base Arduino : le Controllino

Le prototype imaginé pour la réparation de la machine à expresso n'a plus quitté Marco Riedesser. Depuis l'origine de cette idée, une véritable gamme de produits a été commercialisée. En effet, Controllino existe en trois modèles différents : mini, maxi et méga. Mais qu'est-ce qui différencie le Controllino de l'Arduino ? Notre quarantenaire est assis sur le canapé de son bureau et nous explique : « Le modèle Arduino est super pour les applications fonctionnant avec une tension basse. Notre modèle Controllino est spécialement conçu pour les appareils nécessitant une tension plus élevée et donc plus de protection. Sa conception est beaucoup plus robuste. En somme, nous avons ajouté des remparts solides, quelques ponts et quelques étages au noyau Arduino afin que l'automatisation puisse déclencher un véritable feu d'artifice ».

Le boîtier de protection Controllino a été conçu afin que vous puissiez même déclencher un feu d'artifice automatisé !

Tous les modèles Controllino sont adaptés à une tension élevée.

Au cours de la phase de création, les Smart-Home-Tekkies ont été la première cible client à laquelle Marco a pensé. En effet, les tekkies sont friands, par exemple, de système d'ouverture de garage ou de volet. « Je souhaitais aider les bricoleurs qui n'ont pas peur de voir les étoiles lors de leurs expériences ». Contrairement à Arduino, Controllino permet l'utilisation d'une tension de 230 volts qu'il s'agisse d'une machine à café, d'une lampe ou d'un réfrigérateur. L'avantage de ce hardware est certainement ses nombreuses possibilités d'utilisation.

« Controllino est parfaitement compatible, propose différentes possibilités de connexion et peut être programmé librement ». Idéal pour les utilisateurs avec des connaissances techniques basiques, intéressés par les solutions de domotique.

Campagne Crowfounding

Au printemps 2014, Marco a démarré une campagne de Crowfunding. Dès lors, il s'est aperçu du potentiel de son projet : « je me disais : incroyable, toutes ces entreprises intéressées ». Le projet de l'ingénieur en électronique a été aidé par 200 investisseurs pour un capital total de 60 000 euros. De plus, le clip proposé pour la campagne de Crowfounding a été visionné plus de 50 000 fois, «un véritable succès pour un produit aussi spécifique que le Controllino. Et ce n'est pas fini, il y a encore beaucoup de clients qui découvrent la vidéo ».

En plus des acheteurs privés, les milieux de l'enseignement et de la formation, le secteur de l'automobile et de la technologie sont également intéressés. « Les grandes entreprises utilisent Controllino pour les phases de test ». Pour les petites et moyennes entreprises, Riedesser propose son système de commande en tant que produit OEM (Original Equipment Manufacturer). Cela signifie qu'une entreprise peut intégrer Controllino à ses produits et y ajouter son logo.

Développé à Innsbruck et produit en Bavière

Controllino est commercialisé depuis trois mois et demi. Marco Riedrisser a déjà reçu des demandes de clients et de distributeurs de plus de 30 pays. Pour le moment, il ne souhaite pas déménager sa Startup pour s'installer dans une grande métropole telle que Berlin ou San Fransisco. Il privilégie le bon air du Tyrol. Les produits sont testés sur place et le boîtier de Controllino est gravé à l'aide d'un laser de type A. La production est effectuée par Lacon Electronic GmbH, une entreprise B2B installée à Münich qui collabore avec des start-ups Hightech.

le boîtier Controllino est gravé au laser et prêt à l'expédition

Lorsque Marco Riedesser regarde par la fenêtre de son bureau, qui lui offre une vue panoramique sur les Alpes et dit : « Je ne m'en rends même plus compte ». Notre ingénieur est toujours sous tension et n'a qu'une obsession actuellement, des plans pour le futur. Il souhaite pouvoir vendre entre 50 000 et 70 000 exemplaires de Controllino d'ici trois ans. D'autre part, il commence à réfléchir à d'autres produits.

« Pour continuer, j'ai besoin d'agrandir mon équipe et de trouver de nouveaux investisseurs prêts à embarquer vers une nouvelle aventure ».

Une voiture modèle réduit avec toute la puissance Controllino

Un autre défi attend Marco Riedesser. On lui a demandé à plusieurs reprises de bien vouloir intervenir en tant que réparateur. Dans un coin de son bureau, une petite voiture qui appartient à son neveu âgé de 4 ans. Son diagnostic : le moteur est mort. Il se rappelle qu'enfant, il avait déjà démonté totalement la radio de son père pour la réparer. Une fois remontée, la radio fonctionnait mieux qu'avant. Si un jour, un enfant possède une voiture électrique ayant la possibilité de déclencher un feu d'artifice, alors Marco Riedesser se sera attaqué au monde du jouet !

Marco Riedesser dans son bureau de Innsbruck

Découvrez toutes les histoires de TekkiesAccueil