Accès à Conradpro.fr | Newsletter
Commande directe | Aide & services
Partenaire de toutes vos idées --- 750 000 références --- Livraison 24 h --- Satisfait ou remboursé
Mon
panier ( 0 )

Geocaching - Trouvez un trésor à l'aide d'un GPS

Illustration d'ambiance Geocaching

Le Géocaching est - très simplement dit - une chasse au trésor à l'aide des appareils GPS. Les joueurs tentent de localiser des boîtes en plastique de type Tupperware ou des petites boîtes de capsules de film négatif dissimulées dont les coordonnées ont été publiées sur internet. En principe, la participation à ce plaisir en famille est gratuite et tous ceux qui possèdent un GPS peuvent devenir chasseur de trésor.

L'important n'est pas au bout du chemin.

De belles randonnées et visites de villes font que la chasse aux boîtes devient une véritable aventure. Pour les enfants, il est presque aussi important de trouver un "trésor". Les géocaches amènent même les connaisseurs des lieux dans des endroits qu'ils ne connaissaient pas jusque là.

Vous découvrez d'une manière simple et plaisante des réserves naturelles, des régions de randonnée et des villes. Et ce qui est très important : il s'agit d'une activité à l'extérieur - vous pratiquez une activité en plein air !


Conditions

Afin de pouvoir participer à ce jeu mondial, il nécessite un peu de travail préliminaire. Voici les points les plus importants :

Compte sur un site de Géocaching

La plupart des sites de Géocaching sont en principe gratuits. Tout ce dont vous avez besoin pour votre inscription est un pseudo et une adresse e-mail valide.

En plus, le plus grand site internet www.geocaching.com  vous offre la possibilité de vous procurer une affiliation premium pour 30 $ par an qui vous apporte des avantages et facilités supplémentaires.

Appareil GPS

Appareil GPS

Afin de chercher avec succès, vous avez tout d'abord besoin d'un appareil GPS.

Ce sont surtout les appareils Garmin (en particulier les appareils de loisir et Outdoor) qui ont fait leurs preuves pour cette nouvelle activité de plein air.

Ceux-ci sont beaucoup plus précis en terme de réception (ce qui est surtout très important si le ciel est couvert et dans la forêt) et disposent, en plus, d'un affichage de boussole, ce qui présente encore un autre avantage pour la chasse aux boîtes.

En outre, il existe aussi des appareils qui ont été développés spécialement pour le géocaching et qui permettent de lire la description de la géocache sur l'appareil.

Voir notre gamme d'appareils de navigation Outdoor  »

Lampe torche et outil multifonction

Une bonne lampe torche peut être d'un grand secours, si les boîtes à chercher sont bien cachées ou si vous n'avez pas vu le temps passer et qu'il commence déjà à faire nuit.

En revanche, un outil multifonction (p.ex. de Leatherman) peut avoir des effets miraculeux lorsqu'il y a des montagnes de boîtes.

Accessoires nécessaires

De bonnes chaussures, des vêtements adéquats et surtout un stylo ou un crayon.

Objets à échanger

Surtout si vous êtes accompagné de vos enfants, l'échange des objets est presque une obligation. Voir également le point Échanger »

 vers le haut 

Histoire

Illustration d'ambiance randonneur

Get some stuff, leave some stuff
DAVE ULMER
Pionnier de Géocaching

Utilisation civile du GPS

En 2000, l'ancien président des États-Unis, BILL CLINTON, a déclassifié les satellites GPS utilisés par les militaires jusque-là pour une utilisation civile.

Ce système comprend 24 satellites qui tournent autour de la terre et qui permettent, à l'aide d'un récepteur spécial, une localisation mondiale de votre position. Tous les systèmes de navigation se basent sur ce système.

La 1ère géocache

Seulement un jour après cette déclassification, l'Américain DAVE ULMER a documenté la première géocache et ses coordonnées de position sur le groupe Usenet - une espèce d'internet.

Sa devise lors de la publication était "Get some stuff, leave some stuff" (ce qui veut dire à peu près : "Prends des trucs, laisse des trucs"). Avec cette devise, il a créé, en plus du cache, une autre qualité qui caractérise cette activité de loisir : l'échange des petits objets.

Fondation de Groundspeak

Comme ce nouveau jeu a connu beaucoup de succès et d'imitateurs en seulement peu de temps, l'entreprise "Groundspeak" et le site internet www.geocaching.com » ont été fondés.

La plupart des caches sont documentées sur le site internet www.geocaching.com » et donc accessible aux joueurs.

Voici d'autres sites internet : www.opencaching.org » et www.terracaching.com ».

"Les boîtes cachées" en Allemagne

Aujourd'hui, 10 ans après la pose de la première boîte, vous pouvez trouver plus d'un million de géocaches actives dans le monde entier.

Il y a env. 100 000 géocaches qui sont cachées en Allemagne et de nouvelles caches sont ajoutées chaque semaine. Avec l'Autriche, la Scandinavie et les États-Unis, l'Allemagne est le pays du monde qui compte le plus grand nombre de boîtes.

 vers le haut 

Règles de conduite pour le Géocaching

Comme chaque activité de loisir, le géocaching a également quelques règles simples, mais importantes à respecter :

Discrétion

Soyez assez discret en cherchant la cachette. Car beaucoup de cachettes se trouvent à des endroits de passage. Une recherche indiscrète n'attire que l'attention et met la cachette en danger. Et malheureusement, tout le monde ne comprend pas cette activité de loisir. Donc : avant de commencer votre recherche, regardez autour de vous afin de vous assurer que le terrain est dégagé...

Échange loyal

Si vous trouvez des objets d'échange, veuillez toujours laisser des objets équivalents afin de garantir un échange loyal. Veuillez uniquement utiliser des objets d'échange "autorisés pour les mineurs" (donc pas de cigarettes, pas d'alcool, pas d'allumettes ou pas de briquets) et pas de nourriture !

Bon camouflage

Après avoir trouvé la cache, cachez-la de nouveau pour les suivants. La durée de vie d'une géocache dépend beaucoup de son camouflage. Mais cela ne veut pas dire que vous devez l'enterrer, car, en revanche, cela est interdit.

Loggen

Une fois la cache trouvée, il fait également partie du jeu géocaching de documenter cette découverte sur internet. Chaque géocache dispose d'une fonction de commentaire qui vous permet de faire partager votre découverte ou d'autres commentaires aux autres joueurs. En ce qui concerne vos commentaires, veuillez être honnête et utilisez des formules sympathiques. Et veuillez également décrire un peu vos impressions lors de la recherche ou au moment de la découverte. Vous pouvez aussi publier vos photos. Dans la majorité des cas, elles sont même souhaitées. Par contre, faites attention à ne pas révéler la cachette afin de conserver le charme du jeu pour les autres géocacheurs.

Faites passer rapidement les Trackables

Les Trackables » doivent être à nouveau transmis. Veuillez respecter les règles. La plupart du temps, il est toléré de conserver chez soi un "Travelbug" ou un "Géocoin" pendant quelques jours. En revanche, les conserver durant des semaines est inacceptable et contre-productif.

 vers le haut