Accès à Conradpro.fr | Newsletter
Commande directe | Aide & services
Partenaire de toutes vos idées --- 750 000 références --- Livraison 24 h --- Satisfait ou remboursé
Mon
panier ( 0 )
Accueil > Nos Guides et Conseils > Loisirs > Extérieur >

Cacher un trésor

Géocaching - Cachez un trésor

Illustration d'ambiance Géocaching

Cacher les Géocaches est aussi intéressant et attrayant que les rechercher. Mais ici aussi, certains points sont à prendre en compte.

La communauté continue de vous aider

La plupart des Géocacheurs ayant une certaine expérience vous apportent volontiers leur aide en cas de questions et de problèmes.

Les "réviseurs" (ce sont toutes les personnes qui doivent partager une cachette après la soumission de la Géocache sur Internet) vous seront également d'une grande aide.

Cacher soi-même des boîtes

L'expérience a de l'importance

Afin de trouver la cachette parfaite pour votre boîte et lancer les autres Géocacheurs à sa recherche, il est recommandé que vous ayez au préalable trouvé vous-même plusieurs boîtes. Les Géocacheurs expérimentés recommandent entre 50 et 100 boîtes trouvées comme valeur de référence.

La cachette fait la différence

La recherche d'une boîte jetée tout simplement dans la forêt ou déposée dans un fast-food n'est pas la plus intéressante, ni la plus attrayante. En revanche, la recherche de Géocaches dissimulées dans des endroits magnifiques représente des moments forts pour les chercheurs. De plus, une bonne histoire ou d'autres informations relatives à la cachette et à la Géocache peuvent pimenter la recherche.

En outre, les boîtes et cachettes astucieusement conçues ou richement décorées rendront cette recherche encore plus exceptionnelle !

 vers le haut 

Les différents types de Caches

Différents types de Caches se sont développés au fil des années :

Mystery

Un casse-tête doit dans un premier temps être résolu pour obtenir les véritables coordonnées de la cachette.

Cache

Traditional

Dans ce cas, les coordonnées de la cachette sont publiées et directement accessibles.

Earthcache

Les coordonnées publiées mènent à un endroit où quelque chose de particulier se rapportant à un lieu géographique ou géo-scientifique demande à être découvert. Il n'existe pas de cachette au sens conventionnel et il faut répondre à des questions sur le site pour valider la Cache avec succès.

Events

Les géocacheurs locaux ou des groupes de géocaching se rencontrent lors d'un Event. Vous avez alors la possibilité de rencontrer d'autres géocacheurs, de partager vos expériences et d'obtenir des informations sur des boîtes qui n'ont pas encore été trouvées.

Pour augmenter l'attrait de participer à des Events, ces dernières sont considérées comme des Géocaches trouvées. Fortement recommandé pour les débutants !

Multi-Cache

Comme pour une chasse au trésor, vous devez rechercher et trouver différents points de passage pour atteindre finalement la véritable Cache.

 vers le haut 

Tailles des boîtes

Les boîtes cachées peuvent évidemment varier selon la cachette. De la "Nano-Cache" (la plupart du temps environ 1 cm de hauteur, 1 cm de diamètre) à la boîte Tupperware ou à la boîte de munitions jetée, tout est possible.

Pour simplifier la recherche, des informations relatives à la taille de la boîte sont toujours indiquées dans les infos de recherche. On distingue ainsi les catégories suivantes :

  • Nano - environ 1 x 1 cm
  • Micro - le plus souvent une boîte de pellicule photo
  • Petite - petite boîte plastique
  • Normale - à peu près la taille d'une boîte snack
  • Grande - de grandes boîtes (très souvent avec une capacité de 3 à 5 litres)

 vers le haut 

Echange

Vous trouverez toujours dans les boîtes un journal de bord qui prouve que la Cache a été trouvée. Mais bien souvent, les boîtes contiennent également des objets à échanger de différentes tailles ou ce que l'on appelle des Trackables.

Objets à échanger

Il s'agit d'objets relativement petits et grands (par exemple les figurines des oeufs surprises, des porte-clés, des pièces de monnaie). Si le géocacheur emporte ces objets, il doit déposer un objet de valeur égale ou supérieure pour chaque objet emporté.

Trackables

De petits objets ou des pièces de monnaie faites sur mesure, qui sont déplacés d'une Cache à une autre. Beaucoup d'entre eux ont un genre de "mission" à remplir. Ces Trackables sont reconnaissables à la plaque d'identification qui est fournie avec un numéro d'identification unique et qui est attachée à l'objet à déplacer.

Les pièces de monnaie mentionnées (appelées "Géocoins") sont clairement identifiables comme tels et possèdent également un numéro d'identification. Si vous trouvez de tels Trackables, il vous suffit de consulter Internet pour connaître la mission dédiée à chaque objet et éventuellement trouver des informations d'aide pour accomplir cette mission.

Les Trackables ne doivent pas être conservés et doivent être transmis le plus rapidement possible.

 vers le haut