Accès à Conradpro.fr | Newsletter
Commande directe | Aide & services
Partenaire de toutes vos idées --- 750 000 références --- Livraison 24 h --- Satisfait ou remboursé
Mon
panier ( 0 )

Le must de l'installation réseau

Le must de l'installation réseau

Lors de la préparation de votre installation électrique, vous devrez tout prévoir : le passage des câbles, les connexions, l'équipement, vous ne devez rien laisser au hasard. Car une fois que tout est muré, il est bien plus difficile de procéder à des changements. Ayez une longueur d'avance ! Avec le monde numérique contemporain, vous ne devez négliger aucun détail.

A quoi dois-je faire attention ?

Lorsque vous passerez au gros œuvre et que vous devrez décider quel câble choisir, nous vous recommandons l'utilisation de câbles souples. Des erreurs de préparation à cet instant peut vous réserver de mauvaises surprises pour les décennies à venir. Il existe en Europe des normes et des directives concernant le câblage structuré dans les immeubles d'habitation. La norme européenne DIN EN 50173-4 est d'une bonne aide pour les agences d'aménagement intérieur, les constructeurs de maison n'en ont pas besoin en temps normal.

Le réseau informatique

Le standard en terme de réseau informatique est l'Ethernet au modèle "Twisted Pair" (paires torsadées). Quatre paires de conducteur se trouvent dans un câble. La catégorie la plus élevée à ce jour est la catégorie 7 (CAT 7). Ces câbles disposent de quatre paires blindées à l'intérieur d'une feuille ou d'une tresse de blindage. Les câbles de catégorie 7 sont conçus pour des fréquences de 600 MHz minimum et pour l'Ethernet 10 Go. 10 Go est bien plus qu'il n'en faut pour les appareils domestiques branchés sur le réseau. Soyez prêt pour l'avenir. Même la différence de prix avec des câbles de CAT 5 (catégorie ayant à ce jour la plus grande valeur sur le marché) n'est pas si importante. Les câbles de catégorie 5 sont conçus pour des réseaux 100 Mo jusqu'à 1 Go. Ne réalisez pas des économies au mauvais endroit, les câbles réseau sont difficilement échangeables. Utilisez donc des câbles rigides pour l'installation intra-murale et des câbles souples à l'extérieur du mur.

Ne laissez pas de pièce sans LAN

Prévoyez une double prise murale pour chacune de vos pièces : salle de bain, cuisine, local chaufferie, célier, cabine de sauna, buanderie, chambre à coucher, garage... Pièces à vivre, salle à manger et chambres d'enfant devraient même être équipées de deux doubles prises. Un total de 12 à 16 prises Ethernet est idéal pour une maison monofamiliale classique. Cela vous semblera certainement démesuré dans un premier temps. Cependant, à l'avenir, le nombre d'appareils connectables sur réseau va exploser dans les années à venir. Vous vous équiperez donc intelligemment en pensant au futur.

Compatible avec les prises design

Pour tous ceux qui attachent plus d'importance à l'extérieur d'une prise réseau, vous pourrez acquérir des prises avec un boîtier au design spécial, comme les prises Busch-Jaeger par exemple. Pour l'installation, vous aurez besoin d'une prise à connexion universelle compatible.

Voici comment connecter correctement votre prise réseau

Attribution des connexions d'une prise réseau

Installation du réseau

Lors de l'installation de vos prises réseau, vous devrez établir à quelle norme (TIA-568A ou TIA-568B) la prise est connectée. La différence entre les deux normes réside uniquement dans la connexion de paires orange/blanches et vertes/blanches. Il est important que toutes les prises d'un même réseau respectent la même norme. Il faut éviter tout mélange des deux normes de câblage. Pour cette raison, en cas d'extension d'un réseau, vous devrez toujours vérifier au préalable la norme de connexion utilisée. En cas de doute, utilisez la norme TIA-568B, c'est en effet la norme la plus répandue.

Installation de prises de connexion modulaires

Étape 1

Installation du réseau

Enlevez le boîtier de blindage à l'arrière de la prise. Dévissez maintenant les vis des oeillets de décharge de traction.

Étape 2

Installation du réseau

Dénudez le câble de connexion sur une longueur de 30 mm environ.

Étape 3

Reliez maintenant les fils conducteurs en respectant le tableau ci-dessous.

  T568A T568B
Pin 1 blanc/vert blanc/orange
Pin 2 vert orange
Pin 3 blanc/orange blanc/vert
Pin 4 bleu bleu
Pin 5 blanc/bleu blanc/bleu
Pin 6 orange vert
Pin 7 blanc/marron blanc/marron
Pin 8 marron marron

Étape 4

Installation du réseau

Glissez maintenant le câble de connexion avec le blindage sous l'oeillet de décharge de traction pour qu'il y ait une connexion entre le blindage du câble et la décharge. Pressez chacun des conducteurs dans le contact à code couleur à l'aide d'un outil d'insertion LSA+.

Étape 5

Installation du réseau

Serrez maintenant la vis des oeillets de décharge. Vérifiez qu'il y ait bien une connexion entre le blindage du câble et le boîtier de la prise.

Étape 6

Installation du réseau

Fixez maintenant le boîtier de blindage.

Étape 7

Installation du réseau

Il ne vous reste plus qu'à placer la prise dans le mur.

Voici comment procéder :

Installation du réseau

Vous pouvez installer, à la manière d'un professionnel du bâtiment, vos câbles Twisted Pair sur des prises LSA (panneaux de brassage, prises murales) en seulement 4 étapes. Lorsque vous poserez le câble, tous les restes de câble en saillie doivent être automatiquement coupés.

La centrale pour votre réseau : le panneau de brassage

Vous avez besoin d'une pièce à la maison pour caser votre matériel, une cave, un grenier ou d'un local de connexion. Bien évidemment, il est bien plus simple de bénéficier au préalable d'un raccordement téléphonique installé par les télécoms. On utilise souvent l'espace libre sous l'escalier. Une fois que vous avez trouvé l'endroit, placez vos câbles réseau en étoile sur les prises de connexion RJ45 de la pièce. Pour ne pas abimer le câble, vous devez respecter l'angle de torsion.
A l'intersection de ce réseau de câble, vous installerez ce qu'on appelle un panneau de brassage. C'est un boîtier métallique dans lequel les câbles réseau sont connectés à l'aide d'un outil spécifique. Suivez le déroulement de l'installation avec soin pour éviter tout désagrément à l'avenir.

Installation de prises de connexion modulaires

Étape 1

Installation du réseau

Dévissez les vis et ouvrez le capot en métal.

Étape 2

Installation du réseau

Dénudez 50 mm de gaine au câble. Repliez la feuille de blindage (ou la tresse de blindage) en arrière et séparez les câbles en 4 paires.

Étape 3

Installation du réseau

  T568A T568B
Pin 5 blanc/bleu blanc/bleu
Pin 4 bleu bleu
Pin 1 blanc/vert blanc/orange
Pin 2 vert orange
Pin 3 blanc/orange blanc/vert
Pin 6 orange vert
Pin 7 blanc/marron blanc/marron
Pin 8 marron marron

Pour le câblage, conformez-vous au code couleur placé sur la vignette autocollante de la position T568A ou T568B. Tordez les paires dans la position adaptée et introduisez-les paire par paire dans les emplacements correspondants.

Étape 4

Installation du réseau

Pressez la feuille de blindage (ou la tresse de blindage) sur la masse et laissez le câble droit.

Étape 5

Installation du réseau

Vissez fixement les décharges de câble - une décharge pour deux câbles.

Étape 6

Installation du réseau

Placez la face supérieure du boîtier sur la plaque basale et vissez-y le boîtier.

Étape 7

Installation du réseau

La panneau de brassage peut maintenant être installé.

Conseils et astuces pour un câblage domestique impeccable

Même dans des tuyaux vides préinstallés, le câblage peut être compliqué. Si des câbles sont déjà présents dans le tuyau, on n'arrive pas toujours à passer le guide-câble du premier coup à l'intérieur du tuyau.

Un peu de lubrifiant peut vous y aider. Vous pourrez utiliser de la graisse lubrifiante professionnelle disponible dans les commerces spécialisés, mais également de la vaseline ou du savon noir. La tête du guide doit être bien lubrifiée. Le reste du guide n'a pas forcément besoin d'être graissé. Si vous avez vraiment des difficultés à insérer le câble, demandez à un tiers de vous aider et d'appliquer constamment le lubrifiant. Pour l'appliquer, utilisez de préférence un petit chiffon ou une éponge.

Si le câble coince toujours, fixez une petite ficelle à votre câble et placez un aspirateur à l'autre extrémité du tuyau. Vous n'aurez ainsi plus qu'à aspirer la ficelle et de tirer le câble à travers le tuyau.

Pour une meilleure efficacité ou pour parcourir de plus longues distances, fixez une petite boule de papier à l'extrêmité de votre ficelle. La boule de papier doit faire à peu près 50% du diamètre du tuyau. Cette technique peut fonctionner dans un tuyau de plus de 50 mètres comportant plusieurs angles.

vers le haut