Accès à Conradpro.fr | Newsletter
Commande directe | Aide & services
Partenaire de toutes vos idées --- 750 000 références --- Livraison 24 h --- Satisfait ou remboursé
Mon
panier ( 0 )
 


Fragen & Antworten

Fragen & Antworten

Um die Antwort zu sehen, einfach auf die Frage klicken.


Der Digitalumstieg: Basisinformationen und Hintergründe

1. Warum schalten die Programmveranstalter die analoge Übertragung auf dem Satelliten ab?
2. Wann findet die Analogabschaltung statt?
3. Was ist der Unterschied zwischen analog und digital?
4. Werden die analogen Signale der Sender alle auf einmal abgeschaltet?
5. Wie finde ich heraus, ob ich noch ein analoges Satellitensignal empfange?
6. Was wird am 30. April 2012 passieren?
7. Wer ist von der Abschaltung betroffen?
8. Ich habe einen Kabelanschluss. Bin ich von der Abschaltung betroffen?
9. Gibt es Alternativen zum analogen und digitalen Satellitenempfang?
10. Muss ich für den digitalen Satellitenempfang etwas bezahlen?
11. Welche Funktionen muss ein Digitalempfänger besitzen damit Sie alle Programme sehen können?
12. Bleibt ADR (Astra Digital Radio) nach der Abschaltung der analogen Satelliten bestehen?

Der digitale Empfang: Wie rüste ich um?

13. Ich empfange ein analoges Satellitensignal. Was muss ich tun, um die Vorteile des digitalen Satellitenfernsehen nutzen zu können?
14. Kann ich jeden Digitalreceiver verwenden oder brauche ich einen speziellen?
15. Benötige ich für jedes Empfangsgerät einen eigenen Receiver?
16. Warum benötige ich einen Universal-LNB für den digitalen Empfang?
17. Wie finde ich heraus, ob mein LNB digitaltauglich ist?
18. Welche Arten von LNBs sind am Markt?
19. Wie finde ich heraus, ob meine Set-Top-Box digitalfähig ist?
20. Was kostet eine digitale Set-Top-Box?
21. Muss ich mir für den digitalen Empfang eine neue Sat-Antenne kaufen?
22. Muss ich meine Sat-Antenne neu ausrichten, um alle Satellitensender empfangen zu können?
23. Kann ich nach der analogen Satellitenabschaltung noch mein altes Röhrenfernsehgerät und meinen Videorekorder benutzen?
24. Auf was muss ich achten, wenn ich ein Röhrenfernsehgerät an meinen digitalen Receiver anschließen möchte?
25. Was kann ich tun, wenn ich nicht auf digitales Fernsehen umsteigen möchte?

Digitales Fernsehen: Vorteile und Zusatzangebote

26. Was sind die Vorteile des digitalen Empfangs?
27. Gibt es beim digitalen Fernsehen einen Videotext?
28. Kann ich auch Radioprogramme digital empfangen?
29. Kann ich bei digitalem Empfang auch die in HDTV ausgestrahlten Sender empfangen?
30. Was benötige ich für den Empfang von HDTV?
31. Kann ich mit meinem Röhrenfernsehgerät auch HDTV-Programme empfangen?
32. Gibt es Fernsehgeräte, die den HDTV-Fernsehempfang ohne eine Set-Top-Box ermöglichen?
33. Woran erkenne ich einen HDTV-Empfänger?

Digitaler Empfang in Wohnanlagen: Was gibt es zu beachten?

34. Wir betreiben eine analoge Gemeinschaftsantennen-Anlage (SMATV) in unserem Mehrfamilienhaus. Was müssen wir bei der Umrüstung beachten?
35. Wie erkenne ich, ob unsere Sat-Anlage analog oder digital ist?
36. Muss die Verkabelung für den digitalen Empfang erneuert werden?