Accès à Conradpro.fr | Newsletter
Commande directe | Aide & services
Partenaire de toutes vos idées --- 750 000 références --- Livraison 24 h --- Satisfait ou remboursé
Mon
panier ( 0 )

Le monde du stockage de Conrad

Des mondes de stockage

Les disques durs externes - beaucoup d'espace de stockage en un tournemain

Disque dur Western Digital

On n'a jamais assez d'espace. Toute personne pour laquelle les travaux de vissage et d'installation sont une torture ou ayant besoin d'une importante capacité de stockage mobile opte immédiatement pour un disque dur externe. Les disques durs externes se connectent tout simplement au PC ou à l'ordinateur portable (le plus souvent par USB, mais des versions avec Fireware et eSata existent) et sont immédiatement prêts à l'emploi. Vous devez uniquement décider s'il est préférable d'utiliser un disque dur stationnaire ou portable. Les disques durs stationnaires tirent leur énergie d'un bloc d'alimentation alors que les disques durs portables plus compacts, sont alimentés par l'ordinateur via le câble USB.

Disques durs multimédias - ils lisent tout !

Iomega ScreenPlay

Avant, tout était plus simple : vous aviez les CD, des photos, des vinyles, des cassettes vidéo et de musique. Que des choses palpables et faciles à trier. Aujourd'hui, tout est différent : vos fichiers multimédias sont stockés un peu partout : sur le téléphone portable, l'appareil photo numérique, le disque dur du PC, un disque dur externe ou sur l'ordinateur portable. Ils sont quelque part - invisibles, en vrac. Les disques durs multimédias représentent l'emplacement idéal pour tous vos fichiers multimédias. Mais ils ne servent pas uniquement à stocker des données (les disques durs classiques le peuvent aussi). Leur truc en plus : ils peuvent TOUT lire - sur la chaîne HiFi, le téléviseur, le Home-cinéma ! Les disques durs multimédias disposent de toutes les connexions nécessaires. Leur prise en main est donc très simple. Vérifiez avant l'achat que le disque dur en question répond bien à vos exigences (formats compatibles, connexions, etc...).

Disques durs réseau - de l'ordre dans le chaos des données

Disque dur réseau Western Digital

Plusieurs PC, ordinateurs portables, netbooks : beaucoup de foyers ont plus d'un ordinateur. A cela s'ajoutent des disques durs externes, des smartphones, des clés USB, des imprimantes et d'autres périphériques. Toute personne souhaitant les connecter entre eux et créer une base de données commune doit opter pour un disque dur réseau (également appelé NAS). Tous les ordinateurs en réseau peuvent accéder à cette mémoire centrale. La copie et le transfert fastieux de données d'un système à un autre devient de l'histoire ancienne. Il est également possible de connecter des appareils supplémentaires, comme une imprimante commune. Même la confidentialité est conservée : si la famille est reliée en réseau et qu'elle utilise un disque dur réseau, chaque utilisateur peut se créer un domaine spécifique auquel les autres n'auront pas accés. Également possible : A partir du disque dur réseau vous pouvez lire vos contenus multimédia directement sur votre téléviseur : Il suffit ensuite de choisir dans sa vidéothèque avec la télécommande. Vérifiez avant l'achat que le disque dur réseau répond bien à vos exigences (formats compatibles, connexions, etc...).

Disque dur Solid State Drive (SSD)

SanDisk SSD 60 Go

Un disque dur Solid State Drive est un tout nouveau support de stockage données. Il s'installe et s'utilise comme un disque dur magnétique traditionnel. Mais il ne comporte aucun disque rotatif ou autre pièce amovible. A la place, il se sert de composants semi-conducteurs pour le stockage.




Vous trouverez des renseignements plus précis dans notre gamme de produits SSD. Ici, nous vous exposons de façon simple et compréhensive les divers avantages :

• Robustesse mécanique (pas de pièces mobiles)

• Temps d'accès extrêmement courts

• Faible consommation d'énergie

• Fonctionnement silencieux

Les clés USB - le stockage de masse mobile

Clé USB Kingston

La clé USB est le périphérique de stockage de masse USB le plus souvent utilisé. Son avantage tient dans la main : les clés USB sont petites et donc très mobiles, robustes, peuvent être réecrites à l'infini et offrent un temps d'accès très court. De plus, elles offrent désormais des capacités de stockage relativement élevées (jusqu'à 256 Go). Elles stockent les données sur des composants semi-conducteurs et ne comportent aucune pèce mobile. Leur manipulation est extrêmement simple : il suffit de les brancher sur un port USB libre pour qu'elles soient automatiquement reconnues par le système d'exploitation en tant que nouveau périphérique de stockage. Certaines clés USB proposent des sécurités supplémentaires pour vos données. Grâce au système de chiffrement matériel AES, vos données n'atterriront jamais entre de mauvaises mains.

Lecteurs - lisez et écrivez

Graveur DVD Sony

Appareils d'un ordinateur permettant d'accéder (en lecture/écriture ou en lecture seule) aux données numériques stockées sur un support de données (lecteur de disquettes, graveur CD, lecteur DVD, graveur DVD, graveur Blu-ray, disque dur). Mis à part les disques durs, les graveurs DVD (rétrocompatibles avec les graveurs CD) représentent la technologie la plus utilisée à l'heure actuelle. Les graveurs Blu-ray commencent à s'imposer. Ils sont, eux aussi, rétrocompatibles avec les graveurs CD et DVD mais les disques Blu-ray offrent bien plus d'espace de stockage que les CD et DVD. Les lecteurs de disquettes ont désormais presque entièrement disparu.

Les lecteurs externes s'imposent de plus en plus au détriment des lecteurs intégrés. Avec un lecteur externe, vous optimisez l'utilisation de votre espace de stockage en un tournemain : le lecteur externe n'a pas besoin d'être vissé et son utilisation est donc beaucoup plus flexible. Les lecteurs externes sont immédiatement prêts à l'emploi et sont directement reliés au PC ou à l'ordinateur portable. Vous obtenez ainsi une capacité de stockage plus importante en un tournemain et ce pour n'importe quel ordinateur. Les lecteurs et graveurs externes sont particulièrement intéressants pour les netbooks qui en sont démunis la plupart du temps.

Cartes mémoires - le stockage de masse en format mini

Carte mémoire Transcend

Une carte mémoire est un support de stockage de données réinscriptible et compact. Vous pouvez y stocker toute sorte de données comme des textes, des images, de la musique et des vidéos. Les cartes mémoires sont le plus souvent utilisées dans des appareils mobiles comme des appareils photo numériques ou des téléphones portables. Elles sont aussi pratiques que les clés USB pour le transport des données. Il existe une multitude de cartes mémoire sur le marché. Les types les plus importants et les plus répandu sont :




• CompactFlash (CF) Type I, CompactFlash Type II, CompactFlash ATA Serial Transfer (CFast) Type I, CFast Type II


• Memory Stick (MS), Memory Stick Select, Memory Stick-ROM, Memory Stick PRO, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick XC Duo, Memory Stick XC-HG, Memory Stick Micro (M2), Memory Stick HG Micro (M2-HG), Memory Stick XC Micro (M2 XC), Memory Stick XC-HG Micro (M2 XC-HG)

• Multimedia Card (MMC), RS-MMC, MMCmobile, MMCmicro

• Secure Digital Memory Card (SD), SDHC, SDXC, miniSD, miniSDHC, microSD, microSDHC, microSDXC

• xD-Picture Card (xD)

Pour connaître les cartes adaptées à votre appareil, reportez-vous aux indications figurant sur votre slot pour cartes. Elles ne sont pas compatibles les unes avec les autres et possèdent des tailles et des formes différentes.

Les CD vierges - une affaire qui tourne rond

Tour de DVD Intenso

CD-R : c'est un CD-R est un CD inscriptible une seule fois. Des données, des photos et de la musique peuvent être sauvegardées et lues à l'aide d'un lecteur CD. La capacité d'un CD-R est exprimée aussi bien en minutes (pour les CD audio) qu'en Mo (pour des CD de données). Les CD-R ont une capacité de 700 Mo/80 min (standard) jusqu'à 900 Mo/100 min (rarement). En plus, il existe des mini CD-R d'une capacité maximale de 210 Mo/23 min.

CD-RW : il s'agit d'une variante des CD-R. Ils sont effaçables et réinsciptibles et disposent d'une capacité maximale de 700 Mo. L'abréviation vient de l'anglais : "Compact Disc ReWritable".

DVD±R : une variante des DVD, inscriptible une seule fois (DVD-R et DVD+R). La capacité de stockage d'un DVD±R standard est de 4,7 Go.
En plus, il existe des DVD-R et DVD+R à double couche d'une capacité de 8,5 Go. Ils sont aussi appelés DVD Dual-Layer (pour les -R) ou Double Layer (pour les +R).

DVD±RW : une variante réinscriptible des DVD-R et DVD+R.

DVD-RAM : un autre type de format DVD réinscriptible qui se distingue par une meilleure réecriture et sécurisation des données par rapport aux deux formats précédents. Les DVD-RAM sont aussi bien utilisés dans des ordinateurs que pour des caméscopes et magnétoscopes à disque dur. Tandis que les DVD±RW misent sur une compatibilité maximale avec les vidéos DVD, les DVD-RAM privilégient une sécurité maximale des données.

Blu-ray : le succésseur haute définition des DVD avec des vitesses et une capacité de stockage accrues. Grâce à cela, les films Blu-ray offrent une bien meilleure qualité d'image (sur les écrans HD adaptés). Un disque peut contenir 50 Go. Ils ne sont pas lisibles et inscriptibles avec des lecteurs/graveurs DVD classiques.

LightScribe : il s'agit d'une une technique de gravure de CD. La face inférieure du CD vierge est gravée normalement avec des données. Ensuite, le disque est posé sur l'autre face dans le lecteur afin de pouvoir graver la face supérieure mate. Un motif sera gravé sur cette dernière. Cela ne fonctionne qu'avec des supports vierges LightScribe.

Printable : une autre technique de gravure de CD. Dans ce cas, la partie supérieure est imprimée à l'aide d'une imprimante adéquate. Fonctionne uniquement avec des CD Printable (imprimables).