Quelques mots sur la carte BeagleBoneLa carte BeagleBone a été créée par la très réputée entreprise Texas Instruments. C'est ce que l'on appelle un ordinateur monocarte, voire aussi, un nano-ordinateur, en raison de la taille très réduite du dispositif. En effet, la longueur et la largeur de la carte sont proches de celles d'une carte de crédit. Cette carte est très utilisée dans le domaine de l'informatique et de l'électronique. Elle permet d'ailleurs de faire tourner différents systèmes d'exploitation et son matériel se veut libre. Détails sur le matériel et les systèmes d'exploitationUn processeur ARM équipe cette carte. Cette architecture a des avantages certains en terme de miniaturisation et de consommation, c'est pourquoi elle est utilisée dans de nombreux appareils mobiles. L'idée de matériel libre soulevée dans le paragraphe précédent provient d'une philosophie de partage des connaissances. Les plans de construction de cette carte sont disponibles et elle est donc légalement reproductible par quiconque. Des systèmes d'exploitation divers peuvent être installés. Il sera aisé d'utiliser un système basé sur une distribution Linux (ou GNU/Linux) qui supporte l'architecture ARM (Debian, Archlinux, Ubuntu, etc.) ou avec votre propre compilation d'un noyau ARM. Également, Android, le système d'exploitation de Google équipant de nombreux smartphones et tablettes, peut être installé sur cette carte. Il est à noter que la carte BeagleBone Black peut profiter d'extensions comme des sorties vidéos différentes, des batteries externes, etc. Des caractéristiques techniques intéressantesLa carte BeagleBone Black présentée sur cette page profite donc d'un processeur ARM Sirata Cortex-A8 cadencé à 1Ghz et voué à de nombreuses utilisations dont nous verrons quelques exemples dans le paragraphe suivant. Cet ordinateur monocarte profite de 512 Mo de mémoire vive (RAM) afin de stocker de nombreuses donner à traiter. La BeagleBone Black est équipée d'un port Ethernet 10/100, d'un slot pour carte micro-SD (afin d'y installer le système d'exploitation, par exemple), un port USB permettant de brancher divers périphériques (un hub USB, un clavier, une souris…). Cette version profite également d'une connectique HDMI afin de la relier à un écran et affichera une résolution de 1440x900 pixels. À noter que la carte dispose également de 4Go de mémoire flash (type eMMC) pour l'installation du système et que vous pourrez choisir entre démarrer sur la carte microSD ou la carte eMMC. D'un point de vue électronique, la carte dispose de 2x36 pins afin d'interagir avec de nombreux composants. Des utilisations variéesCombinant des qualités informatiques et électroniques, cette carte offre une excellente conjugaison des deux domaines. Les projets existants sont innombrables et les innovations fleurissent. Dans l'idée de créer un serveur à faible consommation, de disposer de votre propre boîte e-mail, de disposer d'un serveur NAS fait maison, de créer une console de jeu, un système de surveillance, un lecteur vocal, une boîte à musique, un contrôle robotique, une radio personnelle, ou ce que vous voulez, cette carte, en liant étroitement l'informatique à l'électronique, assure de pouvoir mettre en œuvre des projets intéressants et novateurs. |
Code produit: 1389300 - 62
Code produit: 1227430 - 62