bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Conseils

Ce texte a été traduit par une machine.

Radio DAB - excellente réception partout

La radio numérique est l'avenir de la réception radio. Les radios DAB et DAB+ reçoivent un grand nombre de stations et d'informations supplémentaires, par exemple sur la circulation actuelle, le service météo ou d'autres événements importants.
Ce was à prendre en compte lors de la sélection d'une radio numérique et les différents types de transmission DAB et DAB+, explique le guide.

  • Was possible pour les radios numériques ?

  • DAB ou DAB+ - quelle was est la meilleure technique ?

  • Quelles sont les radios disponibles pour la réception numérique ?

  • Vous devez sélectionner ces fonctions et interfaces Des radios numériques

  • Questions et réponses

Was possible pour les radios numériques ?

DAB signifie diffusion audio numérique. Il s'agit d'une norme de transmission pour la réception de programmes radio numériques via des antennes terrestres.
Grâce à la réception terrestre sans fil, les radios numériques peuvent être utilisées n'importe où. C'est pourquoi ils sont également montés en tant qu'autoradios ou équipés d'accumulateurs pour une utilisation mobile. Bien entendu, il existe également des radios fixes classiques avec réception DAB+ et d'autres fonctions supplémentaires. 
Avec une radio numérique, vous pourrez recevoir partout : dans la voiture, dans le salon, dans le jardin, en vacances et ailleurs.
La diversité des stations est beaucoup plus grande pour la radio numérique que pour les voies de réception précédentes via FM et FM. Le nombre de fréquences pouvant être attribuées aux radiodiffuseurs dépend essentiellement de deux avancées techniques :

  • D'une part, dans une meilleure précision de la cible pour la transmission numérique, où les ondes de radiodiffusion sur les fréquences adjacentes ne se perturbent pas les unes les autres.
  • D'autre part, la compression des signaux source pour le son, mais qui n'a aucun effet sur la qualité du son. Au contraire, la réception radio numérique est moins sensible aux interférences et offre un plaisir d'écoute optimal.

Connaissance pratique 

La mauvaise réception, les craquements et les câlins appartiennent au passé. La technologie derrière la radio numérique empêche les ondes de transmission des stations de radio numériques de se superstocker et de se déranger. Ainsi, DAB et DAB+ offrent une qualité sonore optimale.

DAB ou DAB+ - quelle was est la meilleure technique ?

DAB et DAB+ ne sont pas compatibles entre eux. Cependant, il existe des possibilités de rééquiper la réception DAB+ des radios DAB et d'autres appareils tels que les systèmes audio et les ordinateurs. Vous trouverez ici des adaptateurs DAB+.
Conseil : de nombreuses radios plus récentes prennent en charge les deux types de réception DAB/ DAB+ en tant qu'appareils hybrides.
Les récepteurs DAB pour la réception de la radio numérique sont disponibles depuis 2004. Cependant, les chiffres de vente n'ont jamais été transmis à ceux de l'ancienne technologie de transmission FM. La radio FM DAB pourrait être complètement déintégrée, ce qui n'a jamais été prévu au cours des années suivantes. La Digital Media Broadcasting (DMB) n'a pas non plus été acceptée par les consommateurs et a presque disparu du marché, à l'exception de la France.
Entre-temps, la DAB est devenue une norme de transmission depuis des années. DAB+ est le successeur de DAB. Il est probable que DAB+ sera une technologie de vainqueur dans les années à venir. Une comparaison entre DAB et DAB+ montre pourquoi :

Radio DAB ; Avantages supplémentaires de la radio DAB+
+ réception des stations DAB + réception de programmes DAB+
+ Recherche automatique + nombreuses fonctions supplémentaires (par ex. service météo, informations routières, mémorisation des stations préférées)
+ grand choix de programmes + reçoit encore plus de programmes
+ bonne qualité sonore + une qualité sonore encore meilleure
  + techniquement à jour

En fait, la radio analogique en Allemagne, y compris l'émission radio FM en 2012, devrait être totalement arrêtée et remplacée par DAB. Mais cela n'a pas été le cas, car les autoradios sont importants pour la diffusion des messages de danger actuels et trop de voitures anciennes circulent encore sur les routes sans possibilité de réception numérique. Un saut direct vers DAB+ est maintenant à attendre comme nouvelle norme de transmission.

Quelles sont les radios disponibles pour la réception numérique ?

Pour les radios, les caractéristiques des récepteurs numériques sont les mêmes que celles des précédentes :

Radios pour la vie quotidienne :

  • Les radios de cuisine sont disponibles dans différentes versions.
  • Les radios de salle de bain sont autorisées pour une utilisation dans des pièces humides.
  • Les radios à bagages ont leur nom à partir de la forme rectangulaire qui rappelle une valise.
  • Les radios de table peuvent être placées sur des surfaces planes telles que des tables ou des étagères.
  • Les radios sous-sol sont placées sous des étagères ou des étagères ou sont placées dans un mur.

Radios mobiles :

  • Les radios de chantier sont robustes et conviennent donc pour une utilisation dans des environnements difficiles.
  • Les radios d'extérieur peuvent généralement fonctionner avec des piles ou des accus et sont conçues de manière optimale pour une utilisation en déplacement.
  • Les radios de poche sont de petits récepteurs radio compacts.
  • Les radios multiprises sont branchées directement dans une prise de courant. Il s'agit alors d'une source d'alimentation et d'un support à la fois.

Radios avec fonctions spéciales :

  • Les radios Internet peuvent non seulement recevoir des contenus audio terrestres via leur antenne, mais également être intégrées dans un réseau Wi-Fi ou LAN et ainsi lire des contenus à partir de stations de radio en ligne ou de flux en direct.
    Remarque : la réception via Internet nécessite une connexion Internet.
  • Les radios-réveils disposent d'une fonction réveil qui permet d'allumer la radio à une heure prédéfinie.
  • Les radios CD disposent d'un compartiment CD pour la lecture de disques compacts. Les radios avec ponts de cassettes sont également toujours disponibles.

Vous devez sélectionner ces fonctions et interfaces Des radios numériques

Types de réception

En plus des voies de transmission numériques DAB et DAB+, les radios multifonctions offrent également une réception via FM, MW ou Internet.
Conseil : d'autres interfaces pour Bluetooth®, la communication Near Field (NFC), les ports USB, le LAN et les options Wi-Fi pour la radio Internet sont des moyens courants pour recevoir d'autres sources de médias sur les appareils modernes. Veillez à utiliser d'autres interfaces d'entrée si vous n'avez pas envie de regarder les programmes des stations de radio originales.

Alimentation

Pour une réception radio mobile, vous avez besoin d'une radio qui peut également fonctionner avec des piles ou des accus pour alimenter la prise de courant. Certaines radios peuvent être alimentées par un port USB sur un ordinateur portable, par exemple.
Comme alimentation spéciale pour une utilisation en extérieur, il existe des radios solaires ainsi que des radios qui peuvent être rechargées par dynamo à l'aide d'une manivelle.

Interfaces

Les interfaces sont importantes pour la connexion de périphériques tels que des haut-parleurs, des microphones ou des casques.
Il y a d'une part les interfaces à l'entrée de la radio, c'est-à-dire celles qui permettent d'enregistrer des contenus audio. Il s'agit par exemple d'antennes, mais également de cartes mémoire SD avec fichiers musicaux, microphones, appareils Wi-Fi ou connexions LAN pour les radios Internet.
Les interfaces à la sortie de la radio sont nécessaires pour les appareils de lecture suivants. Il s'agit par exemple de prises jack pour haut-parleurs, sorties audio numériques, connecteurs pour casque ou lecteurs de CD.
Praxistipp : si vous souhaitez intégrer la nouvelle radio dans un paysage audio existant, assurez-vous que les connexions adaptées à vos autres appareils sont disponibles en nombre suffisant. Certaines interfaces peuvent être rééquipées via un adaptateur.

Questions et réponses

Ai-ich également une réception avec la radio numérique à l'étranger ?

Oui. D'autres pays européens misent également sur le développement de la radio numérique avec la radio numérique (DAB). Avant le voyage, vérifiez si le DAB ou DAB+ offre une gamme plus vaste de programmes radio dans le pays de destination.

Où peut-on rencontrer des problèmes de réception DAB et DAB+ ?

Peu de défaillances lors de la réception de la radio numérique ne sont attendues que là où les ondes de transmission ne peuvent pas arriver. Ainsi, par exemple dans des caves Dick-muettes ou dans des bâtiments avec blindage contre les rayons radio. Une rallonge d'antenne est proposée pour déplacer l'emplacement de réception vers un endroit où la réception radio est possible, par exemple à l'extérieur de la fenêtre. Vous trouverez ici des antennes radio externes.

Vous souhaitez acheter une radio DAB ou bien dois-je ich hor hor on DAB+?

Difficile à dire. Certains modèles récents pour les radios numériques prennent en charge les deux normes de réception. La DAB est déjà techniquement dépassée par la DAB+, mais même les anciennes stations de radio FM sont encore disponibles. La meilleure façon de savoir à l'avance quels types de transmission vos programmes préférés sont diffusés. Pour les radios DAB avec port USB en tant qu'interface d'entrée, la réception DAB+ peut être ultérieurement facilement rééquipée.