bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Conseils

Il existe de nombreuses références de câbles coaxiaux souples ou semi-rigides. Ils font l'objet de spécifications nationales, européennes et/ou internationales. Les évolutions technologiques et législatives, la recherche et le développement concernant le câble coaxial antenne permettent d'améliorer le signal. Notre sélection de câbles coaxiaux vous garantit qualité et fiabilité. Par exemple, nous avons sélectionnées les marques leaders sur le marché comme Lappkabel, Bedea, Voka. De même, nos fiches techniques détaillent les différentes caractéristiques des câbles.

Ce texte a été traduit par une machine.

Connaissance du câble coaxial

  • Que sont les câbles coaxiaux ?

  • Ainsi, les câbles coaxiaux sont construits

  • Quels sont les câbles coaxiaux disponibles chez Conrad ?

  • FAQ - questions fréquentes sur les câbles coaxiaux

Que sont les câbles coaxiaux ?

Dans la catégorie câbles coaxiaux, les câbles à deux pôles sont détectés et diffèrent des autres câbles à deux fils par leur structure spécifique. La désignation plus courte « câble coaxial » est utilisée de manière synonyme. Le nom de ces câbles décrit déjà leur structure de base : coaxial signifie « axe égal » dans la géométrie. Les câbles coaxiaux sont utilisés pour la transmission de signaux à haute fréquence, par exemple dans le domaine de la radiodiffusion ou dans le cas de signaux de mesure à haute fréquence. 

Que sont les câbles coaxiaux ?
 

Ainsi, les câbles coaxiaux sont construits

La conception des câbles coaxiaux est concentrique : un conducteur interne, l'âme, est entièrement entouré d'une isolation, le diélectrique. Une enveloppe conductrice électrique, le blindage est installé sur cette protection. De nombreux signaux haute fréquence ont des tensions de signal faibles qui sont particulièrement sensibles aux interférences. Grâce au blindage, les signaux dans l'âme sont protégés contre les influences extérieures.

L'âme d'un câble coaxial flexible se compose d'un fil de cuivre toronné . Si le blindage est également tressé, les câbles coaxiaux présentent une très grande flexibilité et peuvent être posés ou utilisés avec de petits rayons de courbure. Ils sont également utilisés pour une utilisation non stationnaire, par exemple comme câble d'antenne entre la prise d'antenne et l'appareil récepteur ou pour des connexions RCA basse fréquence. Dans de nombreux cas, le blindage est complété par un film métallique supplémentaire qui enveloppe le diélectrique et améliore les propriétés de blindage.

D'autres modèles de câbles coaxiaux ont une âme rigide et des versions rigides et flexibles du blindage. La conception précise dépend des paramètres électriques à obtenir pour les signaux transmis ainsi que du type d'utilisation. 

Ainsi, les câbles coaxiaux sont construits

L'isolation entre l'âme et le blindage se compose d'un matériau non conducteur et assure la séparation électrique des pôles tout en assurant une distance constante entre l'âme et le tresse. Ce dernier a un impact sur les propriétés électriques du câble coaxial. Les plastiques flexibles sont généralement utilisés comme tresse. Certains câbles coaxiaux sont dotés de ferrites ou d'air comme diélectrique.

L'isolation entre l'âme et le blindage se compose d'un matériau non conducteur et assure la séparation électrique des pôles tout en assurant une distance constante entre l'âme et le tresse. Ce dernier a un impact sur les propriétés électriques du câble coaxial. Les plastiques flexibles sont généralement utilisés comme tresse. Certains câbles coaxiaux sont dotés de ferrites ou d'air comme diélectrique.

L'isolation extérieure pour la protection du câble coaxial suit le blindage lui-même. Cette gaine extérieure protège les conducteurs internes contre le contact et contre les influences électriques et environnementales. En fonction des exigences relatives à l'emplacement de la pose, l'isolation possède en partie des propriétés spéciales qui la rendent résistante aux influences thermiques, chimiques et en partie mécaniques.

La combinaison de tous les composants d'un câble coaxial se retrouve chez certains fabricants en tant que marques commerciales enregistrées.

La norme technique en 50117 combine toutes les exigences électriques importantes pour les câbles coaxiaux.

 

Quels sont les câbles coaxiaux disponibles chez Conrad ?

Dans notre boutique en ligne, les câbles coaxiaux peuvent être sélectionnés selon différents points de vue techniques. Selon le domaine d'utilisation, les critères suivants peuvent être pertinents.

Le « degré de blindage » est une indication de la puissance des signaux dans l'âme du câble qui sont protégés des influences extérieures. La valeur va de 20 à 140 décibels (dB).

La « famille de couleurs » permet de spécifier la couleur de l'isolation extérieure. Cela permet d'organiser de manière claire des installations complètes. Attention : pour certains câbles, la famille de couleurs désigne également la couleur du matériau isolant entre l'âme et le blindage.

Les longueurs de câble disponibles chez nous vont de 5 à 1000 mètres. Certains câbles sont proposés sous forme de set, partiellement confectionné avec des fiches ou fournis avec des fiches.

En outre, le type de blindage et la résistance aux charges d'insertion peuvent jouer un rôle dans le choix du câble. L'impédance en ohms est un autre facteur pertinent pour le choix du câble adapté.

Quels sont les câbles coaxiaux disponibles chez Conrad ?

Le diamètre extérieur est important pour la planification des colliers de câble utilisés ou du nombre de câbles qui s'adaptent dans les tubes de pose. En outre, il existe des câbles Quattro, comme ceux utilisés pour le raccordement de plusieurs LNB d'installations satellites.

Le type de câble permet de saisir certaines propriétés ou caractéristiques de construction garanties par le fabricant. La séquence de lettres « RG », souvent à trouver, signifie « radio Guide » et est une désignation militaire américaine pour les câbles coaxiaux.

Pour presque tous les câbles coaxiaux, une information détaillée sur le produit est disponible dans la zone de téléchargement de la page produit correspondante avec tous les paramètres techniques importants.

 

FAQ - questions fréquentes sur les câbles coaxiaux

Que faut-il observer lors de l'utilisation de câbles coaxiaux ?

Que faut-il observer lors de l'utilisation de câbles coaxiaux ?

Lors de l'installation de câbles coaxiaux, il convient de respecter de nombreuses réglementations dans certains domaines. Il s'agit par exemple de mesures de protection contre la foudre ou la mise à la terre, ainsi que de mesures de protection contre les rongeurs et les conditions environnementales difficiles. Tenez compte de cela lors du choix du câble. En outre, les professionnels formés doivent prendre en charge la pose et la réparation. Les bâtiments publics, les ascenseurs, les systèmes de protection contre les incendies ou les systèmes d'urgence peuvent être soumis à des réglementations spéciales et des inspections régulières peuvent être prescrites par la loi.

Lors de la mise en place de réseaux de communication, des dispositions doivent être prises pour la sécurité des données, y compris en ce qui concerne la fermeture des conduits et des compartiments.

Les plages de température prescrites et les rayons de courbure minimum autorisés pour les câbles peuvent varier en fonction du type de pose.

Lors des réparations, veillez à utiliser des câbles de rechange présentant les mêmes propriétés électriques et des isolants de couleur identique.

Comment les câbles coaxiaux défectueux se font-ils sentir ?

Les premiers indices de défauts sur les câbles coaxiaux sont généralement des signaux perturbés qui se font sentir en mauvaise qualité d'image et de son. Le dépannage est parfois coûteux. En cas de non-transmission du signal, il y a généralement une rupture ou une rupture de câble clairement visible, souvent à l'entrée ou à la sortie des boîtiers.

Les connexions avec des câbles coaxiaux sont particulièrement sensibles aux points de soudure froids. Il est donc important de faire preuve de prudence et d'utiliser les outils appropriés.

Notre conseil pratique

Lors du dénudage de câbles coaxiaux, la tresse de blindage peut être légèrement blessée (pas seulement). Utilisez les produits de notre vaste gamme d'outils de dénudage pour le montage et l'installation dans les règles de l'art.