Une installation de panneaux solaires sous-entend généralement la transformation de l’énergie lumineuse, bien souvent la lumière du soleil, en énergie électrique au moyen de cellules solaires. Mais le terme photovoltaïque serait toutefois plus approprié. La technologie solaire est plus vieille qu’on ne le pense, car le principe de conversion de l’énergie était déjà utilisé en 1958 dans l’aérospatiale. Sur Terre, ce type de production d’énergie est utilisé dans tous les domaines, qu’il s’agisse des calculatrices de poche solaires, en modélisme, sur les murs anti-bruit, sur les toitures et dans les espaces ouverts.

    Nos meilleures ventes

    Meest gekocht

    Produits les mieux notés

    Best beoordeelde producten

    Conseils

    Ce texte a été traduit par une machine.

       

    Des informations intéressantes sur le solaire et le vent

    • Solar & Wind - installations pour les énergies alternatives

    • Quels sont les systèmes solaires et éoliennes disponibles chez Conrad ?

    • FAQ - questions fréquemment posées sur l'énergie solaire et éolienne

    Solar & Wind - installations pour les énergies alternatives

    L'énergie solaire et éolienne comptent parmi les ressources énergétiques écologiques, car l'électricité est produite sans combustibles fossiles et que le processus n'a donc aucun effet négatif sur la qualité de l'atmosphère et de l'air respirable. Il y a d'autres conséquences, par exemple l'utilisation de terres agricoles pour les installations solaires, les nuisances sonores éventuelles pour les habitants et les perturbations des habitats des animaux dans les installations éoliennes. Il y a des effets positifs à long terme. En outre, les technologies dans le domaine des énergies alternatives ont été beaucoup plus efficaces ces dernières années et la quantité d'éléments chimiques dangereux utilisés a été considérablement réduite.

    Selon le taux de conservation de l'énergie, l'énergie ne peut être « produite » ou « détruite », mais seulement transformée en une autre d'une forme. Les pertes sont toujours enregistrées, par exemple en tant que rayonnement thermique non souhaité, qui sont décrites avec l'efficacité des technologies de transformation.

    L'énergie solaire utilise le rayonnement solaire qui se produit sur la terre et la convertit en d'autres formes d'énergie à l'aide de moyens techniques appropriés.

    Indirectement, l'énergie éolienne est également une conséquence de la lumière du soleil, car des conditions de température différentes (en raison de la lumière du soleil) entraînent des conditions de pression d'air différentes qui sont compensées par la répartition de la quantité d'air sous forme de vent.

    Dans le domaine de l'utilisation non industrielle, de nombreuses solutions intéressantes dans le domaine du solaire et du vent se sont établies. 

    Quels sont les systèmes solaires et éoliennes disponibles chez Conrad ?

    Petites installations solaires, généralement en kit avec tous les matériaux de montage et d'installation. En partie, ces installations sont équipées de convertisseurs permettant une alimentation de 230 volts. Cette catégorie propose des systèmes de ventilation solaire utilisant l'énergie électrique transformée pour la propulsion des ventilateurs. Les groupes cibles pour ces installations sont par exemple camper, utilisateur de caravane et marin.

    Les fontaines solaires comprennent toutes les pompes solaires pour l'alimentation en eau. Les critères d'utilisation sont les volumes de production disponibles (3000 litres par heure), la hauteur de refoulement jusqu'à 3 mètres et la puissance du module solaire. Cette sous-catégorie comprend également les ventilateurs de bassin et les unités flottantes.

    Chargeurs solaires en tant que solution mobile pour le chargement d'accumulateurs avec différentes tensions pour les radios, les smartphones ou les ordinateurs portables via USB. Certains chargeurs solaires peuvent être montés sur des sacs à dos courants.

    Les lampes solaires comprennent différentes formes de sources lumineuses fonctionnant sans alimentation électrique provenant du réseau basse tension. Cela comprend des éclairages décoratifs, des réseaux lumineux ou des rideaux. Les appareils de cette catégorie sont adaptés, entre autres, à une utilisation dans les systèmes d'alarme et d'avertissement. De nombreux modèles disposent d'un accumulateur de mémoire tampon qui aide à surmonter les temps les plus faibles. En tant que système avec tous les composants, Conrad propose le système d'éclairage solaire « sun'connecc » de Lutec, une société chinoise.

    Les systèmes solaires thermiques sont des kits complets pour l'approvisionnement en eau chaude écologique et gratuit à base d'énergie solaire. Les composants peuvent être facilement intégrés dans un système de chauffage existant. L'investissement vaut la peine lors de l'installation ultérieure dans la construction ancienne et lors de la planification de la construction neuve. L'Office fédéral de l'économie et du contrôle des exportations fournit également des fonds aux particuliers et aux entreprises.

    Générateurs d'énergie éolienne avec des puissances de 100 à 600 watts. Les domaines d'application sont les voiliers, les installations de l'île, les stations de charge, les maisons de vacances, les points d'accès Wi-Fi, les stations de mesure et de surveillance, les systèmes de transport ou d'appel d'urgence ainsi que les projets d'aide au développement. Certains générateurs de vent sont adaptés pour les systèmes autonomes ou en combinaison avec des panneaux solaires.

    Les systèmes de vent modernes garantissent un rendement énergétique maximal même à de faibles vitesses de vent. Ils sont silencieux en fonctionnement et ne présentent pas de vibrations.

    Les roulements à billes spéciaux sur les pièces rotatives et les pièces individuelles revêtues permettent une longue durée de vie et un entretien réduit. Un vernis spécial UV protège contre la fragilisation.

    Modules solaires : les systèmes Off-Grid sont des installations fixes ou mobiles. Ils sont utilisés là où une connexion au réseau électrique n'est pas possible ou n'est pas économique. Votre exploitation est appelée fonctionnement de l'île.

    Systèmes solaires : il s'agit de systèmes complets, de l'absorption de l'énergie solaire dans le panneau solaire à l'ampoule avec matériau de connexion et accus tampons.

    Les accessoires de technologie solaire assurent l'installation et la fonctionnalité des systèmes solaires. Il s'agit notamment de mémoires d'énergie domestique comme systèmes de batterie tampon de grande taille, de divers connecteurs et câbles, d'accessoires d'installation tels que des boîtes, des traversées, des blocs de distribution, des supports, des onduleurs avec accessoires, ainsi que de livres spécialisés adaptés à chaque thème.

    FAQ - questions fréquemment posées sur l'énergie solaire et éolienne

    Roue à godets

    Qui utilise des installations solaires et éoliennes ?

    Les architectes, les bureaux de planification, les techniciens d'installation domestique, les électriciens, les installateurs électriques, mais aussi les particuliers peuvent installer des installations solaires et éoliennes, dans la mesure où les prescriptions pertinentes de l'artisanat électrique le permettent.

    Quelles sont les consignes de sécurité et d'utilisation à respecter ?

    • Les installations solaires utilisées dans des environnements avec de l'eau (par exemple des pompes à bassin) nécessitent un soin extrême. Avant d'utiliser les produits, respectez toutes les consignes de sécurité et d'utilisation du fabricant.
    • Pour le nettoyage des panneaux solaires, vous devez d'abord éliminer la poussière et la saleté sur la surface à l'aide d'une brosse douce. La surface du module solaire est essuyée à l'aide d'un chiffon humide pour éliminer les saletés et la poussière restantes. Le guano et les autres accessoires doivent être retirés dès que possible de la surface du module solaire afin d'éviter une réduction de la puissance.
    • Évitez tout contact des panneaux solaires avec de l'eau.
    • Les objets tranchants ne doivent pas entrer en contact avec des panneaux solaires.
    • Les modules solaires ne doivent pas être démontés et les tentatives de réparation doivent être omies.
    • Ne touchez pas les câbles électriques qui se sont dégagés du côté de la batterie.
    • Ne mettez pas les lampes solaires en contact avec une chaleur extrême ou des flammes nues.
    • Ne retirez jamais les plaques signalétiques.
    • Les appareils électroniques usagés doivent être utilisés dans les centres de collecte publics et ne doivent pas être éliminés par les ordures ménagères.

       

    En quoi la technologie solaire et éolienne est-elle défectueuse ?

    • Défaillance du système électrique
    • Fonctionnement lourd des rotors en raison de l'usure ou de la corrosion du Pièces rotatives
    • Faible rendement lumineux. Veuillez noter que la durée et la puissance d'éclairage dépendent de la durée et de l'intensité de la lumière du soleil. Pour les lampes solaires tamponnées, les piles doivent être remplacées en moyenne tous les deux ans.
    • Pour le nettoyage des panneaux solaires, vous devez d'abord éliminer la poussière et la saleté sur la surface à l'aide d'une brosse douce. La surface du module solaire est essuyée à l'aide d'un chiffon humide pour éliminer les saletés et la poussière restantes. Le guano et les autres accessoires doivent être retirés dès que possible de la surface du module solaire afin d'éviter une réduction de la puissance.
    • Évitez tout contact des panneaux solaires avec de l'eau.
    • Les objets tranchants ne doivent pas entrer en contact avec des panneaux solaires.
    • Les modules solaires ne doivent pas être démontés et les tentatives de réparation doivent être omies.
    • Ne touchez pas les câbles électriques qui se sont dégagés du côté de la batterie.
    • Ne mettez pas les lampes solaires en contact avec une chaleur extrême ou des flammes nues.
    • Ne retirez jamais les plaques signalétiques.
    • Les appareils électroniques usagés doivent être utilisés dans les centres de collecte publics et ne doivent pas être éliminés par les ordures ménagères.