Conrad, revendeur officiel d'Arduino®
Depuis le mois d'août 2021, Conrad Electronic est revendeur officiel d'Arduino®. Nous disposons désormais de conditions optimales pour vous offrir une meilleure disponibilité des marchandises. Nous pouvons maintenant vous fournir la toute dernière gamme de produits Arduino, mais également des informations en avant-première. Voilà qui devrait intéresser tous ceux qui utilisent déjà Arduino ou qui souhaitent commencer à l'utiliser !
19 oct. 2021
Comment faire des économies d'énergie facilement ?
La flambée des prix de l'énergie est un sujet d'actualité. En réalisant des petits aménagements simples, il est possible de faire baisser la facture, aussi bien pour une habitation que pour des locaux à usage professionnel. Ces améliorations sont particulièrement indiquées dans les bâtiments anciens. Nous vous donnons ici quelques conseils pour réaliser rapidement et efficacement des économies d'énergie.
11 oct. 2021
Suivez la tournée du camion Conrad !
Du 8 septembre au 30 novembre : le Conrad Truck passe par huit pays d’Europe. Enfin à nouveau en présentiel : un système d’hygiène éprouvé rend possibles les rencontres en direct sur place. Focus sur des solutions pour des processus d’achat efficaces et l’enseignement numérique
24 sept. 2021
Un air ambiant sain grâce à la désinfection par UV-C
Les appareils de désinfection par UV-C permettent d'inactiver les bactéries et virus présents dans l'air ambiant et sur les surfaces. Ils émettent un rayonnement UV-C à ondes courtes, qui tue les microorganismes et débarrasse ainsi votre environnement des germes. Nous vous expliquons ci-après le principe de fonctionnement et comment utiliser correctement les appareils de désinfection par UV-C.
10 août 2021
Avec l'électromobilité, économisez et respectez l'environnement
De nombreuses personnes hésitent encore à passer à l'électrique, notamment à cause d'un manque de connaissances et de confiance dans les innovations, et d'un attachement aux moteurs à combustion, présents sur le marché depuis des décennies. Pourtant, plusieurs arguments plaident en faveur de l'achat d'une voiture électrique pour remplacer votre ancien véhicule.
4 août 2021
Nouveaux labels énergétiques européeens depuis le 1er mars 2021
Les labels énergétiques sont destinés à informer le consommateur. En effet, ils permettent de comparer les appareils et de choisir le plus économe en énergie. Les labels énergétiques déjà existants datant de plusieurs années, la directive européenne a été actualisée.
8 mars 2021
90 % d'emballages sans plastique en 2020
L’entreprise Conrad accorde une importance primordiale au respect de l'environnement. Nous sommes particulièrement attentifs à l’utilisation excessive du plastique dans les emballages. C'est pourquoi nous avons décidé en décembre 2018 de modifier les emballages des produits de nos marques propres : moins de plastique, des matériaux plus durables, avec pour objectif à terme la suppression totale du plastique dans nos emballages.
19 févr. 2021
Montage rapide et sans outil
Conrad Electronic propose le kit de démarrage idéal pour les installateurs électriques : 161 composants Phoenix Contact tels que des blocs de distribution PTFIX, des adaptateurs de rails supports et des brides à vis dans une mallette de rangement pratique L-BOXX.
27 oct. 2020
Pince ampèremétrique BENNING ouverte pour la plage de mesure Cat IV
Avec le modèle BENNING CM 1-4, Conrad propose une pince ampèremétrique ouverte avec écran LCD et affichage LED. Cet outil professionnel offre aux installateurs électriques et techniciens de service l'alliance parfaite entre une pince ampèremétrique TRUE RMS et un testeur de tension.
22 oct. 2020
Outils Fluke indispensables pour le dépannage électrique
Si votre petite équipe ne comprend pas d’électricien ni de spécialiste en maintenance, investissez dans ces cinq outils de dépannage électrique afin d'identifier rapidement les problèmes électriques de base survenant sur les systèmes CVC, les réseaux, les moteurs et les tableaux électriques. Après quelques tests avec ces outils, vous saurez s'il faut faire appel à un spécialiste ou non, ce qui permettra à votre équipe d'économiser du temps et de l'argent. L’ouverture de tableaux électriques et la mesure de la tension peut être dangereuse. Portez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié et respectez toutes les règles de sécurité.
16 oct. 2020
Limitez les risques de propagation du coronavirus en gardant un air ambiant sain
Comment le CO2, l'humidité et la température affectent-ils le virus COVID-19? Que pouvez-vous faire pour optimiser et maintenir le climat intérieur? Nous avons tout expliqué clairement pour vous.
7 sept. 2020
À quoi devez-vous faire attention lorsque vous achetez des appliques murales LED pour l'extérieur ?
Les appliques murales extérieures à LED sont fixées au mur et éclairent des zones choisies. Contrairement aux appliques murales extérieures classiques, qui sont équipées d'ampoules à incandescence, les fabricants utilisent désormais les LED modernes.
22 juil. 2020
Câblage de bâtiment intelligent et structuré de Digitus
Le câblage à la pointe de la technologie de Digitus prend en compte les dernières normes industrielles IEEE802.3bt et 3at, et permet la mise en réseau d'appareils terminaux tout en assurant leur alimentation en électricité.
8 juil. 2020
Nouveau: Weidmüller Workplace Solutions
Le Weidmüller Wire Processing Center (WPC), sur une table de travail compacte et mobile, comble l'écart logistique entre l'automatisation complète et le travail manuel grâce à des composants compatibles (massicot, automate de dénudage, sertisseuse, imprimante à transfert thermique et guide-câbles).
23 juin 2020
Un éclairage confortable et efficace en toute sécurité
Un éclairage confortable et efficace en toute sécurité avec la technologie LED à capteur Surface Circular de Ledvance La lampe LED Surface Circular vient enrichir la gamme Ledvance de Conrad Electronic en offrant une solution d'éclairage intérieur professionnelle, flexible et très efficace.
28 mai 2020
Gardena Smart System: pulvérisation et tonte intelligentes
Grâce au système intelligent Gardena Smart System, l'arrosage et la tonte de votre pelouse ne vous demanderont plus aucun effort. La pelouse est coupée de manière entièrement automatique lorsque personne n'est à la maison. Et l'arrosage se fait sans votre intervention, de préférence tôt le matin, lorsque les plantes peuvent absorber l'eau de manière optimale. Utilisez votre Smartphone et l'application Gardena pour contrôler et surveiller le système intelligent Gardena où que vous soyez. Détendez-vous et profitez de votre temps libre après le travail et le week-end.
8 mai 2020
Découvrez les chargeurs de batterie intelligents
Les températures froides et les longues périodes d'immobilisation sont néfastes pour la batterie de votre véhicule. En raison du froid hivernal, le démarreur doit faire plus d'efforts pour allumer le moteur, ce qui requiert plus d'énergie de la batterie.
10 janv. 2020
Extincteurs : le guide ultime !
Les extincteurs portatifs servent à éteindre les petits feux et les débuts de feux. Grâce aux extincteurs, permettant de se protéger contre les incendies, la plupart des débuts de feux peuvent facilement être maîtrisés et les flammes étouffées, voire éteintes.
10 janv. 2020
Bien choisir sa caméra IP
Comme chez toutes les caméras, la fonction principale d’une caméra IP est d’enregistrer les images d’une zone de surveillance donnée. Les caméras réseau enregistrent non seulement vos vidéos en local dans l’appareil, mais celles-ci peuvent aussi être intégrées dans un réseau avec d’autres périphériques pour la sauvegarde et la transmission des enregistrements.
26 sept. 2019
Qu'est-ce que le disque dur SSD ?
SSD signifie “Solid-State Drive”. Cet équipement est utilisé comme disque dur dans les PC, les ordinateurs portables et les tablettes. De par son aspect extérieur, un SSD ne semble pas si différent d'un disque dur classique, mis à part le fait qu’il soit considérablement moins épais.
11 sept. 2019
Quelle glacière choisir ?
Des températures élevées et un soleil radieux, c’est le temps idéal pour des vacances de rêve, un voyage en dehors de la ville ou un pique-nique entre amis. Avec l’utilisation de réfrigérateurs de voyage et de voiture, transporter toutes les boissons et la nourriture dans de bonnes conditions ne sera pas un problème.
30 juil. 2019
Les instruments de mesure non électrique
La mesure de grandeurs non électriques est un élément important des techniques de mesure. Les instruments de mesure non électriques sont parmi les plus fréquemment utilisés par les professionnels, notamment pour les tâches industrielles.
30 juil. 2019
DIY : rénovation salle de bain
Dans un endroit domestique ou dans un milieu industriel, le chauffe-eau a une fonction propre : produire de l’eau chaude. Fonctionnant à base de plusieurs sources d’énergie (solaire, électricité, gaz, fioul ou grâce à l’énergie thermodynamique), divers modèles sont disponibles, mural ou sur socle.
9 juil. 2019
Quel câble HDMI choisir ?
HDMI est une abréviation du nom anglais “High-Definition Multimedia Interface” qui définit une interface multimédia spécialement conçue pour la transmission de données haute définition. L’HDMI a été développé afin de transférer des images numériques en HD avec une audio numérique multicanal à l’aide d’un seul câble. En fonction du type d’appareil et de la qualité transmise, un type de câble différent sera nécessaire.
4 juil. 2019
Réparez vos objets avec une imprimante 3D !
Dites non à l'obsolescence programmée et réparez vous-même ! L’imprimante 3D, une véritable révolution technologique, est en plein essor. Cet objet curieux, plutôt simple d’utilisation, permet de concrétiser vos projets avec créativité et de réparer vos objets déjà existants.
17 juin 2019
Quelle station météo choisir ?
Les stations météorologiques sont devenues un outil de mesure largement utilisé dans les foyers et remplacent désormais de plus en plus les thermomètres conventionnels. Grâce à des fonctionnalités étendues et des mesures plus précises, elles fournissent des informations quotidiennes sur les conditions à l’extérieur et à l’intérieur de votre habitat.
3 juin 2019
Fonctionnement des capteurs de mouvement
Les capteurs de mouvement font partie intégrante du monde qui nous entoure. Ce sont des appareils contenant des composants électroniques qui détectent les mouvements dans une zone d’opération précise afin de permettre le déclenchement d’un autre dispositif.
27 mai 2019
Fonctionnement d’une imprimante 3D
Au premier abord, l’utilisation et le fonctionnement d’une imprimante 3D ne semble pas si faciles. Aujourd’hui, nous avons décidé de vous aider dans l’utilisation de cette machine révolutionnaire. Comment commencer? A quoi devez-vous faire attention? Avec ce guide, la route vers cette première impression 3D deviendra plus facile.
27 mai 2019
Quel ordinateur choisir ?
Aujourd’hui, le portable est devenu un ordinateur standard très populaire en raison de ses options d’application flexibles. A la maison, au travail ou pour gamer, le PC portable est très sollicité. Pour trouver le bon périphérique, mieux vaut penser en amont à l’utilisation que vous souhaitez en faire.
27 mai 2019
Les différents types de scanners
Les scanners convertissent les documents de forme analogique en fichier numérique. Les documents comprennent des diapositives et des photos, des documents écrits, des code-barres et des données sur les produits. L’avantage est que les données de toute nature peuvent être lues à tout moment car elles sont stockées numériquement.
22 mai 2019
Le guide Smart Home
Vous souhaitez connecter votre maison, être dans l’air du temps mais vous ne savez pas comment faire ? De nos jours, vous pouvez rendre votre maison intelligente grâce à de nombreux objets connectés. Les produits intelligents sont de véritables praticiens : ils contrôlent l’éclairage, la musique, tempèrent les espaces de vie, ouvrent et ferment volets, stores et portes.
13 mai 2019
A quoi sert un contacteur ?
Beaucoup de gros équipements sont directement alimentés par des lignes à haute tension. Ces lignes dépassent de loin la norme de 120 volts dans la plupart des foyers. Pour les moteurs, les machines industrielles et les gros appareils électroménagers (les machines à laver et sèches linge), 240 volts et 480 volts alternatifs sont couramment utilisés.
7 mai 2019
Fonctionnement d’une caméra thermique
Semblable à la caméra infrarouge, la caméra thermique possède quelques paramètres différents. Sa finesse en perception permet de repérer les failles thermiques d’un local mais aussi les éventuels défauts de conception d’une installation électrique ou de gaz. Cela, toujours dans le but de sécuriser les lieux
6 mai 2019
Comment sauvegarder ses données ?
Il existe de nombreux types de supports de stockage qui diffèrent par leur interface, leur style de montage et leur fonction. Les supports de stockage sont proposés sous de nombreuses formes et, à l'ère de la numérisation, ils sont devenus indispensables dans la vie quotidienne privée et professionnelle.
6 mai 2019
Baisse de prix durable sur de grandes marques
Aperçu de vos avantages : ✓ Baisse de prix durable sur de nombreux articles ✓ Fournisseur unique (one stop shopping) ✓ Aucun supplément pour petites quantités ✓ Nombreux services adaptés à vos besoins – service de confection de câbles, services PCB, impression 3D et bien plus encore...
6 déc. 2018