Fonctionnement de Windows 10 IoT Core sur un Raspberry Pi 2
4 oct. 2018
Microsoft a surpris la communauté de makers en annonçant la commercialisation un nouveau modèle Windows 10 IoT.
En mai 2015, Microsoft a surpris la communauté de makers en annonçant la commercialisation un nouveau modèle Windows 10 IoT.
Microsoft propose une variante de Windows 10 pour pour l'Internet des objets : Windows 10 IoT Core est désormais disponible au téléchargement. Jusqu'à présent, Windows n'était pas en mesure de fonctionner efficacement sur des systèmes économiques. Grâce à la version IoT de Windows 10, Microsoft souhaite séduire les utilisateurs de nano-ordinateurs.
Installer Windows 10 IoT Core
Nous vous expliquons comment installer Windows 10 IoT sur votre Raspberry Pi2.
En plus du téléchargement, vous avez besoin d'un Raspberry Pi2 et d'une micro carte SD. Le système d'exploitation et les applications éventuelles se trouvent sur la carte mémoire. Idéalement, vous devez utiliser une carte classe 10 avec une mémoire moyenne de 8 Go. 4 Go peuvent cependant suffire. Pour l'installation, reliez un lecteur de carte avec une carte SD au Raspberry Pi. Windows 10 doit être installé sur l'ordinateur de développement puisque certaines commandes ne sont disponibles que pour cette version. Les commandes DISM peuvent être installées via Windows 10-ADK pour exécuter des commande DISM à partir du dossier ADK.
Au cas où vous avez téléchargé un fichier .zip, il faut le décompresser sur l'ordinateur de développement . Vous trouverez un fichier flash.ffu Windows 10 IoT et les partitions nécessaires. Décompressez ce fichier sur la carte SD à l'aide de DISM. Ouvrez alors une console en mode administrateur. Il faut ensuite essayer de trouver le numéro de disque de notre carte SD. Une fois que l'on a identifié le numéro de la carte, saisissez la commande suivante dans votre console de saisie pour installer l'image disque :
DISM / Apply-Image / Imagefile: \flash.ffu / ApplyDrive:\\.\PhysicalDriveX / SkipPlatformCheck
Pensez bien à remplacer le X de PhysicalDriveX par l'identifiant de votre carte. Vous pourrez ensuite retirer la carte SD. Démarrez le Raspberry Pi2 à partir de la carte SD. Cela peut durer un certain moment et un redémarrage sera certainement nécessaire. La configuration du système s'effectue ensuite via PowerShell remote. Pour cela, vous avez besoin d'une connexion réseau et d'un serveur DHCP.
Configuration et applications
Le modèle Raspberry Pi2 est nécessaire pour l'installation de Windows 10 IoT. Image : modèle Raspberry Pi 2 B 1G de Gareth Halfacree, licence : CC BY-SA 2.0.
Pour configurer Windows 10 IoT Core via PowerShell, quelques réglages sont nécessaires. Tout d'abord, Raspberry Pi doit être déclaré en tant qu'appareil approuvé à l'aide de la commande suivante :
net start WinRM Set - Item WSMan:\localhost\Client TrustedHosts - Value miniwinpc
Ensuite, il est necessaire d'ouvrir une session Remote Powershell pour établir une connexion entre l'ordinateur et le système IoT. (mot de passe standard : p@ssw0rd) :
Enter - PSSession - ComputerName miniwinpc - Credential miniwinpc\ Administrator
Sélectionnez l'application standard lancée après le démarrage à l'aide d'IotStartup.
Windows 10 IoT Core est adapté pour les applications les plus complexes. La plateforme Universal App se montre à la hauteur des attentes. Cependant, la performance du hardware peut entraîner certaines restrictions. Grâce à Visual Studio, vous pourrez installer de nouvelles applications. Remote Debugger n'a besoin que de l'adresse IP de votre appareil pour pouvoir utiliser l'application sur celui-ci.
Test de Windows 10 IoT Core
Windows 10 IoT n'a pas pour objectif de remplacer la version classique de Linux
Un comparatif entre la version Linux et Windows 10 IoT existe et voici la conclusion : Windows 10 IoT ne remplacera pas la version classique de Linux. Windows 10 a été conçu pour être une version embarquée. Elle s'adresse au développeur pour qui un système d'exploitation est un outil et la base de création d'un nouveau programme. Une véritable plateforme d'expérimentation intéressante pour toutes les personnes souhaitant maîtriser C et Virtual Studio. De véritables connaissances dans le domaine sont toutefois nécessaires. Les expérimentations peuvent effectivement devenir de véritables défis si vous souhaitez en faire des installations durables.
Alors, Linux ou Windows 10 IoT ?
Que pensez-vous de Microsoft ? Allez-vous tester Windows 10 IoT avec votre Raspberry Pi ou resterez-vous fidèle à Linux ? Partagez vos réactions sur notre page facebook !