Bien choisir sa caméra IP
26 sept. 2019
Ce qu’il faut savoir sur les caméras IP
Comment fonctionne une caméra IP ?
Comme chez toutes les caméras, la fonction principale d’une caméra IP est d’enregistrer les images d’une zone de surveillance donnée. Les caméras réseau enregistrent non seulement vos vidéos en local dans l’appareil, mais celles-ci peuvent aussi être intégrées dans un réseau avec d’autres périphériques pour la sauvegarde et la transmission des enregistrements. Le transfert fonctionne soit par câble, soit via le Wi-Fi, le plus souvent vers un ordinateur central ou un système de Cloud du fabricant de caméras. De là, les vidéos peuvent être visionnées en temps réel ou ultérieurement.
-
Affichage des vidéos en temps réel : c’est le principal avantage des caméras IP. Si un événement important survient alors que vous suivez la vidéo en direct, vous pouvez, s’il y a lieu, informer la police à temps, qu’un cambrioleur cherche à pénétrer chez vous. Autre exemple, vous pouvez informer votre personnel ou vos employés qu’une livraison de marchandises attend, à l’extérieur, qu’on la rentre dans l’enceinte du bâtiment. Ou vous pouvez contacter vos voisins lorsque vous constatez que leur chien ou tout autre animal menace de s’enfuir.
-
Exploitation ultérieure des vidéos : cette fonction est aussi disponible chez les caméras simples, toutefois il fallait auparavant retirer la bande vidéo de la caméra sur place et la lire sur un autre appareil. Chez les caméras IP, grâce à l’intégration dans des périphériques informatiques plus grands, des emplacements de stockage externes sont disponibles comme zones de stockage beaucoup plus importantes pour les vidéos. De cette manière, la mise à disposition de matériel vidéo avec une haute qualité d’image n’est plus un problème aujourd’hui et l’époque où les malfaiteurs ne pouvaient pas être identifiés à cause d’une mauvaise résolution de caméra est bientôt révolue. La haute définition (HD) et la vidéo haute définition (VHD) sont maintenant devenues la norme dans les technologies de surveillance.
Notre conseil pratique : protection des enregistrements
Il est essentiel d’enregistrer les vidéos de façon à ce qu’elles soient protégées contre l’accès sans autorisation. Sécurisez votre accès Wi-Fi, de sorte que les enregistrements ne puissent pas être dérobés lors de la transmission sans fil. Modifiez le mot de passe par défaut du fabricant, si possible dès la première mise en service de votre caméra IP Wi-Fi. Renforcez la sécurité en créant plusieurs copies des enregistrements locaux, dans le cas où un enregistrement devait être emporté ou détruit par l’auteur des faits, lors d’un cambriolage
Quels sont les différents types de caméras IP ?
Il existe divers modèles de caméras de surveillance :
Caméra fixe
Les caméras fixes sont des caméras possédant un boîtier de forme rectangulaire. Elles sont, le plus souvent, utilisées pour la surveillance de zones intérieures.
Caméra Bullet
Les caméras Bullets sont très répandues en raison de leur bon rapport qualité-prix et de leur auvent intégré pour la technologie de caméra, lequel les rend particulièrement adaptées à une utilisation extérieure.
Caméra orientable/inclinable
Caméra pivotante et inclinable avec commande à distance précise
Les caméras orientables sont pratiques grâce à leur tête pivotante qui peut ainsi couvrir une plus large zone de surveillance. Elles possèdent, la plupart du temps, une tête sphérique dans laquelle une petite caméra est encastrée.
Caméra compacte
Caméra compacte avec détecteur de mouvement et projecteur lumineux
Les caméras compactes sont plus discrètes que les caméras plus imposantes et les cambrioleurs ne les remarquent bien souvent pas. Tandis que les autres types de caméras misent sur la dissuasion avec des caméras de surveillance bien visibles, les mini-caméras ne doivent pas être vues par les intrus et voleurs à l’étalage et doivent pouvoir montrer l’événement tout en passant inaperçues.
Caméra dôme
Chez une caméra dôme, la caméra est intégrée dans un dôme semi-circulaire, teinté, que l’on va fixer au plafond. Grâce à la protection teintée de la caméra, il n’est pas possible de savoir précisément dans quelle direction la caméra est dirigée. Les caméras dôme sont particulièrement efficaces contre les actes de vandalisme et de sabotage dans les espaces intérieurs.
Choisir la caméra IP adéquate
C’est essentiellement l’usage qu’il en sera fait qui détermine quel type de caméra il vous faut. Ainsi, toutes les caméras de surveillance ne conviennent pas pour une utilisation extérieure. Si vous souhaitez couvrir un large rayon, il faut alors veiller à choisir un modèle rotatif.
Lors de l’achat d’une caméra IP, il est indispensable de tenir compte du lieu d’installation et de l’angle de vision, de la qualité d’image, du mode de transmission et de l’emplacement de stockage de l'appareil.
Lieu d’installation et angle de vision
Vous trouverez sur notre site Internet des systèmes de surveillance pour l’intérieur et l’extérieur. Nos caméras Outdoor résistent au vent et sont étanches. Les caméras Indoor génèrent des images nettes dans les espaces fermés. La plupart du temps, les caméras d’extérieur possèdent de meilleures fonctions d’optimisation des images car elles doivent automatiquement compenser les mauvaises conditions de visibilité dues aux conditions météorologiques.
L’angle de vision d’une caméra IP détermine le périmètre qu’elle peut surveiller. Un large angle de vision offre un aperçu détaillé. En particulier les caméras dôme à fixer à un plafond dans un espace intérieur qui ont souvent une vue panoramique sur tout ce qu’il se passe chez vous. Pour la surveillance de zones plus petites, comme les portes d’entrée ou couloirs, un champ de vision réduit suffit comme celui d’une caméra fixe ou d’une caméra Bullet.
Les fonctions rotative et de zoom étendent le champ d’image. Toutefois, cela n’est possible que lorsqu’une personne visionne en temps réel les images et contrôle la caméra, comme c’est souvent le cas pour les détectives de supermarchés. L’avenir devrait voir l’essor des solutions technologiques d’analyse de vidéos avec détection de mouvement. Le problème actuel que pose un angle de vision trop petit, surtout dans la sphère privée, sera essentiellement comblé par le raccordement de plusieurs caméras.
Si vous souhaitez réunir plusieurs caméras pour former un système complexe de surveillance, il est préférable de veiller en premier lieu à ce que les appareils soient compatibles entre eux en termes de logiciel. Si vous avez l’intention d’étendre ultérieurement votre réseau IP pour la surveillance vidéo, définissez déjà au préalable un fabricant ou tout au moins un système de surveillance, ce qui vous fera gagner beaucoup de temps et d’énergie pour la suite, lorsque vous déciderez d’installer de nouvelles caméras de surveillance Wi-Fi. D’ailleurs, vous trouverez aussi des kits de caméras de surveillance sur notre site Conrad.fr !
Mode de transmission
La plupart des caméras de vidéosurveillance disposent d’un câble LAN servant à les connecter au réseau informatique. Le serveur ou l’ordinateur opérant le transfert ne doit pas se trouver n’importe où mais près de la caméra Wi-Fi ; le câble servant à la connexion physique doit être assez long.
Les caméras de surveillance compatibles Wi-Fi sont très pratiques. En effet, celles-ci peuvent fonctionner via une connexion Wi-Fi sans fil, laquelle vous permet de déplacer facilement la caméra de temps à autre dans un lieu différent. En général, les caméras IP compatibles Wi-Fi prennent également en charge les applications. Ainsi, vous bénéficiez toujours d’un accès à distance aux images vidéo de votre caméra de surveillance depuis votre tablette ou smartphone.
Qualité d’image
Plus la résolution d’une caméra de surveillance est élevée, plus l’image enregistrée est nette. Il est essentiel de choisir une caméra IP haute résolution, surtout si celle-ci doit aider à identifier de manière sûre les voleurs. Dans ce cas, cela vaut la peine d’investir dans une caméra HD d’au moins 1080 pixels. Vous trouverez sur notre site conrad.fr, des caméras réseau offrant différentes résolutions, jusqu’à 4512 x 1728 pixels.
La vision nocturne est une autre fonction très utile. La nuit ou lorsque les conditions de luminosité sont mauvaises et que les cambrioleurs sont particulièrement actifs, les caméras à vision nocturne séduisent par leur capacité à fournir des images nettes. Il est également possible, en cas d’anomalies, de garder éclairé un périmètre de surveillance au moyen d’un détecteur de mouvement, mais la caméra est alors plus rapidement décelée.
Capacité de stockage
Pour pouvoir enregistrer des vidéos à l’aide de votre caméra réseau, vous avez besoin d’une carte mémoire comme mémoire tampon avant de transférer les données collectées sur un autre appareil. Selon le type d’appareil, divers types de cartes mémoire peuvent être utilisés, comme par exemple, les cartes SD ou micro-SD.
Plus le volume de stockage est important, plus vous pourrez enregistrer un grand nombre de vidéos, sans changer de carte mémoire ni la vider, ni même écraser d’anciens enregistrements. En effet, les caméras IP n’enregistrent bien souvent pas en local mais en réseau sur un ordinateur externe, un disque dur raccordé ou dans un Cloud, sur lesquels le volume disponible est beaucoup plus important que celui des mémoires de caméras intégrées à l’appareil.
Dans le cas d’une caméra IP, le type de carte mémoire n’est plus un critère d’achat primordial. La capacité de la carte mémoire intégrée n’a d’importance que si vous souhaitez faire fonctionner la caméra uniquement avec la mémoire locale et sans connexion réseau.
Les solutions Cloud pour le stockage de vidéos de surveillance présentent des avantages et des inconvénients. L’avantage réside dans la simplicité d’installation et l’accessibilité de l’interface utilisateur - même pour les novices - ainsi que l’accès à distance facile via les applications smartphone et les tablettes avec un système d’exploitation identique. L’inconvénient se trouve généralement dans le choix d’un fournisseur car ces appareils sont volontairement conçus pour être incompatibles avec d’autres systèmes d’exploitation. Par ailleurs, il existe un nombre croissant d’opérateurs de caméras de surveillance qui préfèrent stocker de manière sécurisée vos données sur votre propre serveur plutôt que n’importe où sur Internet.
FAQ : questions fréquentes concernant les caméras IP
Quelles fonctions supplémentaires possède une caméra réseau par rapport à une caméra de surveillance classique ?
La caméra IP est pratique car vous pouvez y accéder depuis de nombreux périphériques différents. Ainsi, vous pouvez partir l’esprit tranquille en vacances tout en jetant de temps à autre un œil sur la tablette, pour vous assurer que tout va bien à la maison. Les caméras les plus sophistiquées offrent de nombreuses fonctions spécifiques. Par exemple, si vous installez un détecteur de mouvement, vous recevrez par e-mail sur votre mobile, une notification Push accompagnée d’une image enregistrée par la caméra, dès qu’un mouvement est décelé.
Quelle est la différence entre une caméra réseau et une webcam ?
On peut considérer la webcam comme le précurseur de la caméra réseau. Les webcams doivent être directement connectées à un PC pour pouvoir enregistrer une image vidéo. En revanche, les caméras réseau ne doivent pas être intégrées à ou dans un PC. Dans ce cas précis, un raccordement via un câble LAN ou un réseau sans fil sur un serveur ou dans le Cloud suffit. L’image générée peut alors être vue depuis plusieurs ordinateurs dans la mesure où une connexion Wi-Fi ou Ethernet adéquate existe. Par contre, une webcam ne peut fonctionner que sur le poste auquel elle est raccordée. Par conséquent, on peut considérer les caméras de surveillance IP comme des webcams perfectionnées.
Quelle résolution recommanderiez-vous pour les vidéos d’une caméra de surveillance ?
Le choix de la résolution d’une caméra devrait dépendre de l’utilité qu’il en sera faite. Si la caméra est destinée à produire des enregistrements vidéo nets afin d’aider à l’identification de personnes, il est alors essentiel d’opter pour un modèle HD. La résolution haute définition commence à 1080 pixels et ne pose désormais plus de problème de stockage, grâce aux supports de mémoire externes introduits par la technologie IP.