Comment sauvegarder ses données ?
6 mai 2019
Il existe de nombreux types de supports de stockage qui diffèrent par leur interface, leur style de montage et leur fonction. Les supports de stockage sont proposés sous de nombreuses formes et, à l'ère de la numérisation, ils sont devenus indispensables dans la vie quotidienne privée et professionnelle. Ils sont utilisés pour créer des versions de sauvegarde et éviter ainsi la perte de données. Dans la boutique en ligne Conrad, vous trouverez des supports de stockage répartis en plusieurs catégories.
- Sauvegarde de données en entreprises
- Extension de sauvegarde pour smartphones et tablettes
Sauvegarde de données en entreprises
En entreprises, la conservation de données est primordiale. Entre les crash ou les bugs, la perte de données peut avoir des conséquences dramatiques.
S’assurer de la confidentialité, l’intégrité, ainsi que de la disponibilité des données est très importante. Il faut faire en sorte qu’elles ne soient pas volées ou perdues suite à une attaque informatique. De plus, les employés doivent avoir un accès libre et continu aux données et doivent être dans la capacité de les modifier.
Il est donc primordial de mettre en place une stratégie de stockage externalisée afin d’assurer une bonne conduite de l’activité.
-
Le stockage adapté aux entreprises, serveur NAS
Le serveur NAS, Network Attached Storage, se distingue par sa capacité à sécuriser vos données dans un local partagé. Il sert à archiver et récupérer les données en cas de perte et est très prisé dans l’univers professionnel.
Grâce au NAS, les entreprises ont la possibilité d’accéder à leurs données de façon centralisée et gagnent beaucoup en avantage compétitif. Cela permet d'accélérer les ventes, d’optimiser le service client ou encore de faciliter le lancement de projets d’envergures.
Côté durabilité et consommation d’énergie, le serveur NAS se met en veille automatiquement lorsqu’il n’est pas utilisé et consomme moins de watt qu’un disque classique.
A la différence des disques durs classiques, les systèmes NAS permettent une utilisation constante et une accessibilité continue des données. Il est conçu pour pouvoir y accéder en permanence sans poser de problèmes.
Sauvegarde en local
-
Disques durs externes
Un disque dur externe est la solution de stockage en cas de fail de votre ordinateur, il vous permettra de stocker vos fichiers numériques en backup. En plus de cela, vous pourrez l’emporter partout avec vous grâce à sa petite taille.
Cependant, sélectionner un disque dur demande parfois beaucoup de connaissances en la matière. Vous pouvez dès aujourd’hui devenir force de conseil grâce à l’explication de nos experts.
Comment bien choisir son disque dur ? Il faut tout d’abord bien discerner son utilisation première. Quels éléments vais-je stocker ? A quelle fréquence ? Sous quel format ?
Pour cela, retrouvez les différentes utilisations possibles avec un disque dur
Les disques durs externes multimédia : conçus pour les appareils multimédia, ils permettent de stocker des enregistrements et documents en HD. Ils ont une grande capacité de stockage allant jusqu’à 5 To et certains modèles possèdent une télécommande.
Les disques durs de bureau : moins esthétiques que les disques de voyage, ils sont bien plus performants. Destinés pour stocker des données professionnelles, ils possèdent une vitesse de lecture très rapide qui avoisine les 500 Mo/s. Leur particularité est qu’ils possèdent trois disques durs qui copient les données sauvegardées en mode “miroir”. Comme ça, si le premier disque est endommagé, vous pouvez récupérer vos fichiers sur les autres disques. Efficace !
-
Disque dur SSD
Depuis peu, le disque dur SSD est entré en compétition dans l’univers du stockage externe.
Mais quelle est la différence avec un disque dur classique?
Le disque SSD utilise des composants électroniques pour stocker les données. Au contraire de la RAM (mémoire volatile), les données restent inscrites dans le disque dur même quand l’ordinateur s’éteint.
Les disques durs SSD présentent de nombreux avantages comme :
-
Le silence, il n’y a plus de plateaux tournants ni de têtes de lectures donc aucune pièce en mouvement.
-
La résistance aux chocs due à la non-présence de pièces mécaniques.
-
Son économie en énergie : il consomme moins ce qui permet d’optimiser l’autonomie de votre ordinateur.
-
La rapidité.
Alors, quelle est l’utilité du disque SSD ?
Si vous possédez un ordinateur doté d’un disque HDD et que la rapidité et l’efficacité ne sont plus au rendez-vous, optez pour un disque SSD. Votre ordinateur sera plus rapide qu’avant, comme neuf !
-
Clé USB
Réel outil de travail, la clé usb s'immisce dans nos vies et nous accompagne partout. Dotée d’une mémoire flash, elle est bien plus résistante aux dysfonctionnements puisqu’elle ne possède aucun composant mécanique.
Un de ses nombreux avantages est son accessibilité permanente. Contrairement au stockage en ligne, il n’est pas nécessaire de disposer d’une connexion Wifi pour accéder à ses fichiers.
Sa petite taille et sa capacité de stockage nous charment tous. Mais il est parfois compliqué de choisir la bonne clé pour la bonne utilisation. A savoir que le prix augmente en fonction de la capacité de stockage.
Mais pas de panique, WE HAVE THE CLUE !
Sa capacité de stockage
La capacité d’une clé peut aller de 256 Mo (mégaoctets) à 512 Go (gigaoctets). Il convient donc de choisir sa clé USB en fonction de l’utilisation que l’on va en faire. Par exemple, pour les vidéos et les films, il est conseillé de choisir une clé à grande capacité.
-
Jusqu’à 8 Go pour du stockage temporaire
-
Jusqu’à 64 Go pour les documents volumineux
-
Jusqu’à 512 Go pour stocker des vidéos, photos, musiques
Son design
En bracelet ou porte-clé, presque devenue un accessoire de mode, la clé USB se décline sous différents formats. Animaux, fruits, formes originales, il y en a pour tous les goûts.
A noter que le design est facultatif, ce qui compte c’est la protection de votre clé contre l’humidité et la poussière. Certaines clés sont vendues avec leur capuchon tandis que d’autres disposent d’un système rétractable. A vous de choisir !
Si vous souhaitez protéger vos données sur votre clé, il existe des systèmes de cryptage ou de loquet qui empêchent l’écriture et/ou la lecture de celle-ci.
Vitesse de transfert et écriture
La vitesse de transfert et d’écriture varie d’une clé à l’autre. Le temps de transfert moyen est de 10 ou 20 Mo/s, ce qui vous garantira un transfert correct. Cependant, la vitesse de transfert va dépendre aussi de votre PC et de son port USB.
Les différents débits :
-
USB 1.1 (1.5 Mo/s)
-
USB 2.0 (60 Mo/s)
-
USB 3.0 (640 Mo/s)
-
Les cartes mémoire
Carte SD, micro SD, carte nano ? Les supports du type Secure Digital sont vastes.
Déclinées sous micro SD depuis quelques années, les cartes mémoire sont utilisées principalement pour les smartphones, tablettes, et appareils photo numériques.
Selon leur capacité de stockage, il existe trois différentes sortes de cartes SD :
-
La carte SD classique d’une mémoire de 2 Go maximum
-
La carte SDHC qui signifie High Capacity, d’une mémoire de 4 à 32 Go
-
La carte SDXC qui signifie Extended Capacity d’une mémoire de 64 à 512 Go
Bon à savoir : la carte SDHC est la plus utilisée sur le marché et est destinée à une utilisation pour les smartphones.
Ce sont des cartes mémoires d’une capacité de stockage de 512 Go maximum avec une vitesse de transfert de 167 Mo/s.
Elle est principalement utilisée dans le monde de la photographie (appareils photo) et de la musique.
-
CD et DVD
Un CD dit Compact Disc est capable de stocker jusqu’à 78 minutes d’enregistrement sonore sous format numérique.
Un DVD dit Digital Versatile Disc, présente le même aspect externe que le CD mais possède le double de sa capacité.
Même si les lecteurs de disque optique commencent à faire place à d’autres supports de stockage il reste toujours utilisé pour le stockage dit “de secours”. Ils restent incontournables pour la musique, films et vidéos.
Extension de sauvegarde pour smartphones et tablettes
Parce que les smartphones sont devenus de réels outils de travail, documents et photos se battent pour entrer dans l’espace restreint de l'appareil.
Grâce aux extensions de sauvegarde, vous n’aurez plus à vous soucier de ce problème.
Les extensions de mémoire se présentent sous forme de clé USB à deux connecteurs. D’un côté un connecteur spécialement conçu pour votre mobile et de l’autre une fiche USB normale permettant de la brancher sur PC.
Ce dispositif permet d’étendre la mémoire de votre mobile et de transférer vos fichiers depuis celui-ci vers votre ordinateur en un rien de temps.