Quel appareil photo choisir ?

Quel appareil photo choisir ?

28 mai 2019

Que vous soyez novice dans le domaine de la photographie ou un professionnel de l’image, nous vous recommandons de porter une grande attention à notre guide du début à la fin, pour une expérience d’apprentissage ultime.

Vous vous demandez quel appareil photo choisir ? Conrad vous guide.

Il existe une multitude d’appareils photos, des plus simples aux plus gros reflex numériques. Jetons un coup d’oeil aux différents dispositifs et à ce qui les rend uniques.

L’appareil Reflex

Lorsque vous pensez à un gros appareil photo sophistiqué et coûteux, vous imaginez probablement un appareil photo reflex numérique. Ces dispositifs sont composés de deux parties principales : le corps et l’objectif.

Les objectifs peuvent être retirés et changés, ils sont interchangeables. Mais vous aurez besoin des deux parties pour prendre une photo. Les reflex disposent d’un miroir qui vous permet de regarder à travers l’objectif lorsque vous composez votre image. Cela vous donne une idée plus précise de l’apparence de votre image finale lorsque vous prenez la photo.

appareil-photo-reflex
Désormais, lorsque vous appuyez sur le déclencheur, l’appareil photo enregistre la scène sous forme d’image numérique sur un capteur. Ces capteurs sont assez grands (généralement de la taille d’un film 35 mm ou un peu plus petits). L’avantage du grand capteur est qu’il offre de meilleures performances en termes de faible bruit de lumière et un meilleur flou d’arrière-plan.

Cependant, en ce qui concerne la qualité de l'image, le plus important est le choix de l'objectif, qui collecte la lumière de votre scène. Plus la qualité de l’objectif est bonne, meilleure sera celle de l’image finale créée.

Bon point : avec les reflex numériques, il existe une multitude d’objectifs de haute qualité : ainsi, vous avez beaucoup d’options en matière de variété et de créativité dans la photographie.

Si vous êtes intéressé par la photographie en tant que passe-temps sérieux ou professionnel, alors un reflex numérique est ce que vous cherchez.

L’appareil hybride

appareil-photo-numerique

Ces dernières années, les appareils sans miroir sont devenus de plus en plus populaires. Ils possèdent les mêmes fonctionnalités qu’un reflex numérique, mais dans un boîtier plus petit, sans miroir.

La différence entre un reflex et un hybride se fait sur le type de visée et l’ergonomie.

La visée hybride est une visée dite électronique, offrant de nombreuses possibilités.

“Sans miroir” signifie que l’appareil photo hybride a une visée électronique. C’est-à-dire que dans le viseur se situe un petit écran montrant des informations ne venant pas directement de la lumière mais d’une information électrique.

Comme les reflex numériques, les appareils photo sans miroir sont livrés avec des objectifs interchangeables. En général, la qualité et la sélection des objectifs pour les boîtiers sans miroir ne sont pas égaux aux reflex numériques, mais ils se sont nettement améliorés.

 

Il existe maintenant des appareils sans miroir offrant une taille d’image complète, la même taille que celles des reflex de niveau professionnel, rendant ce type d’appareil photo encore plus attrayant.

Bien qu’il existe maintenant quelques modèles dotés de capteurs plein cadre, la plupart des appareils hybrides ont des capteurs plus petits que ceux des reflex numériques. Cela signifie qu’ils ne seront pas aussi performants pour enregistrer la profondeur de champ ou pour prendre des photos dans des conditions faible d’éclairage.

Mais ces appareils photos numériques ont tout de même un avantage incomparable, ils sont généralement beaucoup plus petits et plus légers que les reflex. Ce format est idéal pour tout le monde, de l’amateur occasionnel à l’amateur avancé.

L’appareil compact

Les appareils compacts sont les plus petits dispositifs dédiés principalement à la photographie. Leur petite taille permettent d’être transporté facilement. Vous aurez probablement plus de chances de prendre davantage de photos que si vous deviez transporter un appareil photo hybride ou DSLR plus grand.

Ils sont équipés d’objectifs fixés en permanence, non interchangeables, qui couvrent généralement une plage de zoom très étendue. L’objectif se rétracte afin de la garder belle et petite.

Cependant, ces appareils ont des capteurs plus petits, ce qui signifie que votre qualité d’image ne sera pas aussi bonne qu’avec un appareil de niveau supérieur.

appareil-photo-hybride
 

Certains modèles ne disposent pas de commandes manuelles pour les principaux paramètres (comme pour la vitesse d’obturation, l’ouverture et l’ISO). Les vitesses de mise au point automatique seront probablement plus lentes et le délai entre le moment où vous appuyez sur le déclencheur et le moment où l’appareil prend la photo sera plus long.

Si vous ne recherchez pas beaucoup de contrôle créatif ou d’extras fantaisie, un appareil compact peut être le bon produit pour commencer.

La caméra sport

camera-sport

Les appareils d’action sont de petits engins montables conçus pour la photographie de sports et d’aventures. Ils sont destinées aux photographes souhaitant utiliser la fonction montable pour apporter une perspective unique à leurs prises de vue.

Ils servent principalement à capturer des vidéos, mais ils vous permettent également de créer des images fixes et des intervalles de temps.

Bien qu’ils aient parcouru un long chemin depuis leur introduction, nous ne pensons pas qu’ils puissent remplacer un bon appareil photo. Les paramètres de la caméra sport sont assez limités et votre capacité à ajuster ces quelques paramètres est également assez restrictive.

 

Une fonction caméra est aussi disponible, cela vous permettant ainsi d’immortaliser vos meilleurs moments en vidéo.

Ces petites caméras d’action disposent de nombreuses fonctionnalités telles que la correction de la distorsion de l’objectif, la stabilisation d’image anti-tremblement, l’écran tactile et la commande vocale. De plus, de nombreux accessoires viennent l’accompagner, pour n’en nommer que quelques-uns : la télécomande, les accessoires de montages pour tous sports extrêmes (harnais, bandeau…), les adaptateurs ainsi que les bras télescopiques…

Choisissez l’appareil en fonction du sport que vous pratiquez. Snowboard, vélo, escalade ou simple randonnée… Profitez et immortalisez vos expériences les plus folles avec nos caméras d’action sportives.

L'essentiel à savoir

Les appareils photo ont une multitude de fonctionnalités différentes, certaines essentielles, d’autres superbes mais que vous n’utiliserez jamais par manque d’information. Voici un aperçu des caractéristiques qui comptent vraiment dans le choix d’un appareil photo.

  • Mode manuel, “M”

Ce mode vous permet d’exercer un contrôle créatif total sur l’exposition d’une image. En mode automatique, l’appareil photo sélectionne l’ouverture, la vitesse d’obturation et l’ISO à votre place. En mode manuel, vous avez la possibilité de contrôler ces trois fonctions.

La plupart des appareils photo reflex numériques et micro quatre tiers ont le mode manuel. Lors de son acquisition, assurez-vous qu’il soit vraiment facile à utiliser.

  • ISO

ISO contrôle la sensibilité du capteur de l’appareil photo par rapport à la lumière. En augmentant la sensibilité du capteur, vous pouvez prendre des photos dans des conditions plus sombres sans flash. Certains appareils peuvent filmer à des cadences allant de 25 000 à 102 000 ISO !

Cependant, il est difficile d’utiliser un paramètre ISO élevé. Des ISO plus élevés signifient généralement plus de bruit (taches colorées) et des images plus granuleuses.

Si les images sont granuleuses même à ISO faible, comme ISO 400, et que vous avez l’intention d’utiliser votre appareil photo même par beau temps, vous pouvez envisager un modèle différent.

  • Mégapixels “MP”

Les mégapixels mesurent la résolution de l’appareil photo. Pensez-y comme ceci : plus le nombre de mégapixels est élevé, plus la qualité et la netteté des impressions sont fortes.

Il est important de souligner que vous n’avez probablement pas besoin d’un appareil photo doté d’un très grand nombre de mégapixels. Pour les impressions typiques 4x6 pouces et 5x7 pouces, vous n’avez besoin que de 4 mégapixels afin d’obtenir de bons résultats.

Un appareil photo 8 mégapixels fera facilement des impressions 8x10 pouces. Avec 20 mégapixels, vous pourrez créer des tirages 12x18 pouces de très haute qualité.

Astuce : si vous souhaitez créer de grands tirages tout en obtenant de bons résultats et que vous ne disposez pas de plusieurs millions de mégapixels, il suffit simplement de réduire la résolution d’impression.

  • L’ergonomie

Lors de l’achat d’un appareil photo, il est très important que vous vous sentiez bien. Voici quelques points à considérer sur le plan ergonomique :

- La taille
- Le poids
- La durabilité
- Le système de menu

  • Autofocus

Une bonne mise au point fait partie intégrante d’une bonne photographie. C’est un dispositif permettant à votre appareil photo de faire automatiquement la mise au point. Il règle la netteté en fonction de la distance qui vous sépare de votre cible.

Une mauvaise configuration du focus peut nuire à la qualité de votre photo.

Articles récents

Conrad est partenaire de l'Eco-Runner Team Delft pour un mode de transport durable.

21 juin 2022

Conrad est partenaire de l'Eco-Runner Team Delft pour un mode de transport durable.

Conrad sponsorise à nouveau Delft Hyperloop

4 mai 2022

Conrad sponsorise à nouveau Delft Hyperloop

Conrad, revendeur officiel d'Arduino®

19 oct. 2021

Conrad, revendeur officiel d'Arduino®

Comment faire des économies d'énergie facilement ?

11 oct. 2021

Comment faire des économies d'énergie facilement ?

Suivez la tournée du camion Conrad !

24 sept. 2021

Suivez la tournée du camion Conrad !

Un air ambiant sain grâce à la désinfection par UV-C

10 août 2021

Un air ambiant sain grâce à la désinfection par UV-C

Avec l'électromobilité, économisez et respectez l'environnement

4 août 2021

Avec l'électromobilité, économisez et respectez l'environnement

Comparez facilement les caractéristiques techniques

3 juin 2021

Comparez facilement les caractéristiques techniques

Explication : Faites votre choix en fonction de vos besoins

12 mai 2021

Explication : Faites votre choix en fonction de vos besoins

Nouveaux labels énergétiques européeens depuis le 1er mars 2021

8 mars 2021

Nouveaux labels énergétiques européeens depuis le 1er mars 2021