Qu’est-ce que le Raspberry Pi 4 modèle B ?

Qu’est-ce que le Raspberry Pi 4 modèle B ?

11 sept. 2019

De nos jours, de nombreux fabricants d’équipement informatique utilisent le design pour définir quand, comment et où utiliser leurs appareils. Pas pour le nouveau Raspberry Pi 4B. Sans boîtier et comportant de nombreuses extensions compatibles, l’ordinateur monocarte invite à l’expérimentation. Dans notre guide, vous découvrirez ce qui différencie le petit engin des modèles précédents et en quoi il pourrait vous être utile. 

Qu’est-ce que Raspberry Pi ?

Qu’est-ce qui différencie le Raspberry Pi 4B des modèles précédents ?
Domaines d’application du Raspberry Pi 4B
Nos conseils pratiques : utiliser un refroidisseur
FAQ : les questions fréquentes concernant le Raspberry Pi 4B

Qu’est-ce que Raspberry Pi ?

Le Raspberry Pi 4 reprend définitivement le rôle de précurseur du premier ordinateur monocarte. La conception de plus petits composants a permis, dès le milieu des années 70, la production d’ordinateurs à des prix accessibles destinés aux ménages. Toutes les pièces électroniques nécessaires au fonctionnement de ces premiers ordinateurs personnels  comme l’Apple I ou le KIM-1 tenaient sur un support, un circuit imprimé. L’ordinateur monocarte était né. Entre-temps, des systèmes plus complexes les ont évincés des bureaux et séjours.  

Grâce au Raspberry Pi les ordinateurs monocarte connaissent, depuis quelques années, une deuxième jeunesse car, grâce à leur conception relativement simple, ils sont parfaits pour les débutants en informatique, les bricoleurs et les puristes. À l’exception de l’alimentation, qui doit leur fournir de l’énergie, tous les composants essentiels des ordinateurs monocarte se trouvent sur un circuit imprimé. On trouve, en général, un processeur, la mémoire vive, un oscillateur pour la génération d’horloges, un bouton de réinitialisation, une mémoire morte (ROM) pour les programmes et des interfaces E/S dépendantes du domaine d’utilisation.

Raspberry-pi-4
 

Grâce à leur conception compacte et leur faible puissance absorbée, les ordinateurs monocarte peuvent être utilisés dans différents domaines. Ils prennent en charge les activités de mesure, de commande ou de régulation dans de nombreux systèmes intégrés comme les appareils ménagers, les véhicules ou en technologie de production. 

En dehors des ordinateurs monocarte conçus pour un usage spécifique, les Raspberry Pis s’avèrent être des ordinateurs personnels permettant des utilisations flexibles, mais sans composants “inutiles” tel un boîtier. Ils disposent des interfaces périphériques habituelles destinées à un usage par le consommateur final comme des ports USB et HDMI dans différentes versions. Ainsi, divers périphériques d’entrée (souris, clavier ou moniteurs) peuvent être branchés, sans adaptateur, au Raspberry Pi. Par ailleurs, les circuits imprimés de la taille d’une carte de crédit hébergent notamment une interface GPIO et un système sur puce unique (SoC) de Broadcom, composé d’un processeur graphique double vidéo Broadcom adapté, d’un processeur à architecture ARM et d’une mémoire RAM DDR-SDRAM. 

En outre, tous les modèles disposent d’un slot pour carte SD ou micro-SD comme support de démarrage du système d’exploitation. De nombreux systèmes d’exploitation Open Source sont compatibles avec le Raspberry Pi. La plupart sont des systèmes Linux, comme Arch Linux ou CentOS. Raspberry lui-même recommande d’utiliser Raspbian, le système d’exploitation du fabricant. Raspbian se base sur la distribution Debian Linux et utilise l’environnement de bureau gratuit LXDE comme interface graphique prédéfinie. Les cartes SD, sur lesquelles le programme d’installation NOOBS (un logiciel simplifiant l’installation d'un système d'exploitation), a été préenregistré, permettent une installation très facile du Raspbian. 

Qu’est-ce qui différencie le Raspberry Pi 4B des modèles précédents ?

Raspberry-pi-4

Le Raspberry Pi 4 modèle B est commercialisé depuis juin 2019. Soit un an après la mise sur le marché du Raspberry 3 modèle B+, la version précédente. Le tout dernier modèle fait toutefois un grand bond en avant d’un point de vue technique, à commencer par son système sur puce unique (SoC). Raspberry table toujours sur un système à processeur Quad Core de Broadcom.

Le processeur BCM2711 héberge cependant des coeurs Cortex-A72 éclipsant le Cortex-A53 du SoC BCM2837 intégré au Raspberry Pi 3+ en terme de vitesse, cadencés à 1,5 GHz chacun.

 

Même le GPU du nouveau SoC est plus performant. Le processeur graphique VideoCore VI affiche sa supériorité avec ses 500 MHz, ce qui le rend 25% plus rapide que ses prédécesseurs. Par ailleurs, il bénéficie également d’une interface de programmation d’application (API) OpenGL ES 3.0, plus récente. Jusqu’à présent, les Raspberry Pis n’étaient disponibles qu’en version 1.0 et 2.0, c’est pourquoi les utilisateurs ont dû faire des concessions quant aux rendus des graphiques 3D. La nouvelle architecture du Raspberry Pi 4 offre de toutes nouvelles possibilités graphiques. Jusqu’ici, la résolution maximale atteignait 1080 p en Full HD avec 30 images par seconde. Le Raspberry Pi 4 offre, quant à lui, jusqu’à 60 images par secondes et la 4K ultraHD

Cependant, tout cela n’est possible que grâce à la mémoire vive étendue. En ce qui concerne la mémoire vive, le Raspberry Pi 4 sort des sentiers battus à deux niveaux. Tout d’abord, les nouveaux modèles offrent une RAM allant jusqu’à 4 Go, soit quatre fois plus que ses prédécesseurs. Deuxièmement, vous n’avez pas impérativement à vous y engager si vous vous en sortez avec moins. En effet, le Raspberry Pi existe en deux autres versions, avec une RAM de 1 Go ou 2 Go. Pour une même taille de RAM, la mémoire LPDDR4 du Raspberry Pi 4 est plus performante que la mémoire LPDDR2 utilisée jusqu’à présent. 

Et pour mettre en valeur les nombreuses spécificités, les interfaces périphériques ont été remises à neuf. Au lieu d’un port pour un câble HDMI ou mini-HDMI classique, le Raspberry Pi 4 dispose de deux ports micro-HDMI pour écran UHD 4K. Lors d’une utilisation simultanée, l’ordinateur monocarte ne fournit que 30 fps. Il n’offrira une fluidité de 60 fps qu’avec un écran UHD. Raspberry a remplacé deux des quatre ports USB 2 du Pi 3 par des ports USB 3.0 offrant des taux de transfert de données bien plus élevés. Le port LAN pour l’Ethernet Gigabit, le Wi-Fi selon la norme IEEE 802.11b/g/n/ac (2,4 et 5 GHz) ainsi que la prise en charge du Bluetooth 5.0 garantissent également un meilleur transfert des données. Les modèles précédents ne disposent d’aucun Bluetooth ou au mieux du Bluetooth 4.2.

Domaines d’application du Raspberry Pi 4B

L’idée initiale qui se cache derrière le Raspberry Pi n’est pas purement lucrative. Inspiré des ordinateurs monocarte de sa jeunesse, Eben Upton a développé en 2012 le premier modèle afin de toucher les plus jeunes. Grâce à un appareil abordable, polyvalent et facilement accessible, il leur serait alors facile d’apprendre le fonctionnement d’un ordinateur. La version la plus abordable du Raspberry Pi 4, avec sa RAM de 1 Go, est toujours parfaitement indiquée comme matériel pédagogique pour les techniciens débutants. 

Par ailleurs, grâce à une forte compatibilité descendante et un coût d’acquisition relativement bas, il convient parfaitement pour les applications typiques d’autres ordinateurs modernes à carte unique. Ses nombreuses options d’interfaces permettent aux bricoleurs de raccorder le Raspberry Pi 4 à diverses extensions et capteurs, par exemple pour automatiser les appareils domestiques et les tâches ménagères. 

Sa capacité de performance nettement plus élevée que celle du Raspberry Pi 3 ouvre de nouveaux champs d’application en améliorant la maniabilité du Raspberry Pi 3 dans certains domaines. Grâce à une mémoire plus importante et un taux de transfert de données plus élevé, le Raspberry Pi 4 s’utilise plus efficacement comme mini-serveur. Et puisque l’ordinateur est plus performant en matière de graphismes et qu’il dispose d’une sortie vidéo de grande qualité, il se prête aussi mieux comme média center ou console pour les jeux rétro. La marque Raspberry, elle-même, ne cache pas que le modèle a été élaboré comme une offensive sur le marché des PC. Cette version avec RAM de 4 Go est adaptée aux applications de bureau générales car elle ne capitule pas, même avec plusieurs fenêtres de navigateur ou un document ouverts ou encore de la musique fonctionnant en arrière plan. La possibilité de brancher un deuxième écran profite également à l’application comme PC. Pour des applications spécifiques, vous trouverez dans notre boutique des kits, comme les kits éducation et un kit de rails Din. En plus du Raspberry Pi 4b vous trouverez, dans les mallettes de rangement pratiques, tous les composants indispensables pour le champ d’application prévu.

Nos conseils pratiques : utiliser un refroidisseur

Les hautes températures sont néfastes pour tous les ordinateurs. Dans les cas les plus extrêmes, des dommages durables causés à l’équipement informatique peuvent survenir ou présenter un risque d’incendie. De nombreux ordinateurs limitent, le cas échéant, leur performance et s’arrêtent, sans crier gare, lorsque la surchauffe est imminente. Les données qui n’ont pas été enregistrées peuvent alors être perdues. 

Raspberry a rendu public la mise à jour du logiciel d’exploitation VLI qui réduit la température de fonctionnement du Raspberry Pi 4 en activant la gestion de l'alimentation en état actif (ASPM). Et pour s’assurer encore plus que la chaleur perdue ne détériore pas l’ordinateur à carte unique, il est conseillé d’utiliser un dissipateur thermique, également appelé refroidisseur. Sur notre boutique en ligne, vous trouverez les dissipateurs thermiques adaptés qui, pour un moindre coût, contribueront à protéger efficacement votre équipement contre la surchauffe. 

Découvrez tous nos dissipateurs thermiques.

FAQ : les questions fréquentes concernant le Raspberry Pi 4B

Est-ce que cela vaut la peine de passer du Raspberry Pi 3 à la version 4 ?

Tout dépend de l’utilisation qui sera faite du Raspberry Pi. Un Raspberry Pi 3+ dans un système intégré qui atteint ses objectifs peut continuer comme cela. Dans ce cas, l’effort de démontage et d’installation pour obtenir une meilleure performance ne vaut pas forcément la peine. Cela vaut aussi pour le Raspberry Pi comme projet éducatif. Les connaissances fondamentales relatives à la technologie informatique peuvent aussi être transmises à l’aide d’un vieux modèle. Par contre, si vous ne possédez pas encore de Raspberry Pi ou que vous en utilisez un quotidiennement, par exemple comme centre multimédia ou PC, alors il est vivement conseillé de recourir au Raspberry Pi 4, beaucoup plus performant.

Le Raspberry Pi 4 est-il compatible avec Windows ?

Bon nombre d’utilisateurs du Raspberry Pi souhaitent depuis longtemps pouvoir utiliser Windows. En réalité, avec Windows RT, il existe depuis des années une version du système d’exploitation de Microsoft, adaptée aux appareils à architecture ARM. À l’exception des solutions de contournement très complexes, la RAM de 1 Go du Raspberry Pi était, jusqu’ici, sous-dimensionnée pour une version de bureau complète. Seule une version simplifiée réservée à l’Internet des objets était compatible. Avec la mémoire vive améliorée du Raspberry Pi 4, plus rien ne peut s’opposer, du moins concernant le matériel informatique, à une alternative Windows aux systèmes Linux. En effet, Microsoft devrait selon Eben Upton, le fondateur de Raspberry, réaliser un très grand travail pour par exemple, optimiser Windows 10 pour le Raspberry Pi. Il semble peu probable que Microsoft s'intéresse à ce projet dans un proche avenir. 

 

Articles récents

Conrad est partenaire de l'Eco-Runner Team Delft pour un mode de transport durable.

16 Jours

Conrad est partenaire de l'Eco-Runner Team Delft pour un mode de transport durable.

Conrad sponsorise à nouveau Delft Hyperloop

4 mai 2022

Conrad sponsorise à nouveau Delft Hyperloop

Conrad, revendeur officiel d'Arduino®

19 oct. 2021

Conrad, revendeur officiel d'Arduino®

Comment faire des économies d'énergie facilement ?

11 oct. 2021

Comment faire des économies d'énergie facilement ?

Suivez la tournée du camion Conrad !

24 sept. 2021

Suivez la tournée du camion Conrad !

Un air ambiant sain grâce à la désinfection par UV-C

10 août 2021

Un air ambiant sain grâce à la désinfection par UV-C

Avec l'électromobilité, économisez et respectez l'environnement

4 août 2021

Avec l'électromobilité, économisez et respectez l'environnement

Comparez facilement les caractéristiques techniques

3 juin 2021

Comparez facilement les caractéristiques techniques

Explication : Faites votre choix en fonction de vos besoins

12 mai 2021

Explication : Faites votre choix en fonction de vos besoins

Nouveaux labels énergétiques européeens depuis le 1er mars 2021

8 mars 2021

Nouveaux labels énergétiques européeens depuis le 1er mars 2021