Tout savoir pour faire entrer votre entreprise dans l’ère de l’IIoT - 2/4
19 nov. 2018
2 - Quels réseaux développer pour vos solutions IIoT ?
Vous souhaitez déployer une solution IIoT en toute sécurité́ ? Que vous soyez une petite structure ou un grand industriel, tout se joue dans le choix du réseau. Plusieurs critères sont à prendre en compte : accessibilité, performance, coût et surtout sécurité. Même si chaque projet est diffèrent et demande une étude spécifique, zoom sur les réseaux compatibles avec une solution IoT industrielle.
Wi-Fi, Bluetooth & 4G : le réseau le plus étendu et le moins cher.
L’IoT doit son succès au développement d’un réseau accessible partout et tout le temps. Les solutions IoT industrielles surfent sur cette démocratisation en s’appuyant sur des technologies sans cesse connectées. Le réseau sans fil, représenté́ par le Wi-Fi et le Bluetooth, est l’un des principaux réseaux utilisés dans les projets IIoT. Il offre une connectivité́ à bas coût, disponible partout et dans plus de 100 pays. De nombreux appareils connectés utilisent ce réseau pour transmettre leurs informations au smartphone et tablette. En raison du fort développement attendu des objets connectés grand public d’ici 2030, l’accès sans fil standardisé connaît encore de beaux jours devant lui.
Très populaire également : l’IoT cellulaire.
Ce réseau utilise les normes NB-IoT, LTE-M, 4G et prochainement 5G, à longue distance et basse consommation. C’est le réseau qui connaîtra la plus forte croissance d’ici 2030 : selon la GSMA, 41 réseaux IoT cellulaires sont actuellement commercialisés dans le monde et 3,1 milliards de connexions seront mises en œuvre à l’horizon 2025. Les fournisseurs d’accès proposent plusieurs gammes de réseaux IoT adaptés à leurs besoins en bande passante et en autonomie d’énergie. Restez vigilants cependant aux failles de sécurité.
La gamme Eminent propose un système d’alarme fonctionnant sur ce réseau sans fil et cellulaire et activable par un badge à technologie RFID.
Si vous équipez l’alarme d’une carte Sim, vous pouvez également contrôler votre alarme à distance et être informé d’une éventuelle intrusion.
LPWAN : le réseau parfait pour les objets connectés difficiles d’accès.
Des solutions de connectivité́ spécifiques aux objets ont été́ mises en place. C’est le cas des technologies LPWAN (Low Power Wide Area) sous licence comme LoRa et Sidfox. Selon la GSMA, les technologies LPWAN progresseront de 16% d’ici 2030 et 1,8 milliard de connexions à des réseaux LPWAN seront mises en œuvre pour 2025. Ces technologies misent sur le bas débit et une longue portée.
Deux facteurs sont à prendre en compte lors de la mise en œuvre d’un réseau LPWAN : la sécurité́ du réseau (où et par qui est-elle assurée ?) et le choix entre un réseau privé propriétaire ou réseau ouvert à d’autres sociétés et dispositifs. Privilégiez ce réseau si vous souhaitez déployer massivement des objets connectés, et ce, à faible coût.
La technologie LPWAN est parfaitement adaptée aux objets connectés qui ont besoin d’une connectivité́ consommant peu d’énergie et demandant un faible débit. Elle est particulièrement recommandée pour les objets difficiles d’accès (intérieur d’un bâtiment, sous-sol...) dans des conditions non-critiques. Le système d’alarme Somfy présente par exemple la possibilité́ de basculer sur le réseau local LPWAN LoRa, si la couverture réseau n’est pas suffisante. Restez sans cesse connecté ! Sens’it 2.0 est un appareil intelligent qui permet de tester les capacités du réseau LPWAN Sigfox par la mesure et l’envoi de données visualisables sur Internet et applications mobiles.
Le réseau local : le plus sécuritaire
Pour mettre en place des solutions IoT, il est possible d’opter pour l’Edge Computing. Ce dernier propose un alternative à une architecture informatique en étoile et aux flux centralisés dans le cloud. Il permet de traiter les données générées localement par les appareils connectés IoT, en périphérie du réseau et directement à la source, au lieu d’être transférées au cloud. Cette forme d’architecture présente plusieurs atouts : la sécurité́, la limitation des flux de données échangées et une efficacité́ même en cas de connexion difficile. L’usage de ce réseau local est en croissance : Le nombre de produits soft et hardware compatibles avec ce système développés en 2018 a augmenté de plus de 30% par rapport à 2017 (selon une étude du cabinet Deloitte).
La box C-Control Industrial IoT 100 rend les capteurs industriels compatibles avec le Cloud. Facile à installer, la box est basée sur un hardware puissant, qui offre toute une série de fonctions intégrées afin de faciliter la saisie des données de capteur. Ainsi, elle ne transmet au Cloud que les informations pertinentes : un vrai gain de temps ! Même en cas de connexion difficile et de débit de données faible, la box assure un échange fiable des données avec le Cloud. Et ce, sans connexion réseau, grâce seulement à son modem GSM intégré́ et sa carte SIM pré́-activée. Pratique !