Conseils
Ce texte a été traduit par une machine.
Informations utiles via l'encodeur
Was a encoder?
Ainsi, un encodeur est monté
Types et types d'encodeurs
Conseil pratique : tenir compte de la résolution
FAQ - questions fréquemment posées
Was a encoder?
Les encodeurs sont également appelés codeurs rotatifs. Dans ces composants, en cas de mouvement de rotation, les contacts disposés de manière circulaire sont fermés et ouverts en continu. Ils permettent ainsi de générer des informations sur la position, l'angle et le nombre de tours. Une certaine résolution de l'encodeur est ainsi associée, définie par le nombre de contacts et donc les impulsions par tour. Ces impulsions transmettent un encodeur à l'unité de commande suivante.
La position actuelle peut être déterminée par la commande en fonction de ces impulsions. La disposition décalée d'un deuxième plan de contact permet d'affiner la résolution et de déterminer le sens de rotation. Un signal électrique codé est utilisable sur deux lignes de données.
Les codeurs sont disponibles en tant que codeurs optiques, magnétiques et mécaniques.
Ainsi, un encodeur est monté
Le boîtier d'un encodeur ressemble beaucoup à celui d'un potentiomètre rotatif. Au lieu du matériau résistant, les contacts sont disposés de manière circulaire. La meuleuse rotative surpasse les contacts et assure ainsi la fermeture et l'ouverture successives. Pour séparer les valeurs de commutation, on utilise un code gris, un type de distinction entre les chiffres binaires voisins, qui est en retour au physicien américain Frank Gray.
Les contacts de raccordement sont montés sur le boîtier. Le boîtier lui-même est fixé par vissage d'un filetage dans les panneaux avant ou par soudage sur des cartes de circuits imprimés dans l'environnement électronique. Pour l'utilisation, le voile est généralement sorti de l'encodeur à l'aide d'un axe. Les essieux ont différentes versions pour monter des boutons de commande ou raccorder des commandes motorisées. Certains essieux sont conçus comme des « molettes ». Les fixations filetées ont souvent des aplatissement qui permettent de sécuriser le boîtier de l'encodeur contre toute torsion.
Types et types d'encodeurs
Les encodeurs sont spécifiés en fonction du courant de commutation maximal autorisé et de la tension de commutation appliquée. La forme diffère selon le type d'actionnement. On distingue ici l'axe et le commutateur rotatif (ou la molette). En outre, le type de contact permet de distinguer si un encodeur fonctionne uniquement comme contact normalement ouvert.
Certains encodeurs assurent également un degré de protection. Il s'agit de IP40, was prot protection contre les corps étrangers solides de plus de 1 millimètre de diamètre et contre l'accès avec un fil, mais pas contre l'eau.
Conseil pratique : tenir compte de la résolution
Le codeur rotatif n'est jamais plus précis que la mécanique des contacts de commutation qu'il a intégrée. La résolution (c'est-à-dire le nombre de contacts par degré d'angle de rotation) est un critère important pour déterminer si l'encodeur est adapté à la tâche de commande et de régulation à résoudre.
FAQ - questions fréquemment posées sur les encodeurs
Was faut-il respecter lors de la manipulation des encodeurs ?
Lors du remplacement des encodeurs, il convient de procéder avec beaucoup de soin. Utilisez la technique de dessoudage adaptée pour préserver les circuits imprimés et les chemins de fer.
En cas d'intervention dans un équipement, respectez toujours les demandes de garantie existantes.
Comment savoir si un encodeur est défectueux ? ich
Les encodeurs défectueux sont souvent alertés par l'un des problèmes suivants :
- Sortie de signal peu fiable grâce à l'usure des contacts
- Essieu lourd en raison de l'encrassement et/ou de l'usure
- Fixation sans vis sur les encodeurs vissés
- Aucune sortie de signal en dévissant le voile de l'axe