Kits et modules électroniques : le Raspberry Pi

Ordinateur monocarte très réputé, le Raspberry Pi est sorti en début d'année 2012, sous le nom « Raspberry Pi A ». Très rapidement, de nouvelles solutions sont apparues via différentes améliorations techniques, comme le Raspberry Pi B, le Raspberry Pi 2, 3, le Raspberry Pi 3 modèle B, le Raspberry Pi B Advanced, etc.

Ces modèles, bien que très similaires dans leurs architectures et leurs utilisations, sont disponibles en kits, seuls et être complétés par des accessoires Raspberry divers. On abrège très souvent le nom de cette carte qui allie parfaitement l'électronique et l'informatique en RPI.

Les spécifications techniques

Les différents RPI se différencient principalement par des évolutions technologiques de type « informatique » : processeur, RAM, mémoire, connectiques informatiques (vidéo, USB, réseau, etc.).

En ce qui concerne le processeur, le Raspberry Pi A et le Raspberry Pi B profitent d'un processeur d'architecture ARM cadencé à 700 Mhz. Le modèle 2 B (qui est le RPI 2, comme le RPI 3 peut être appelé modèle 3 B) bénéficie d'un processeur quad-core (4 cœurs physiques) à 900 Mhz ; le modèle 3 culmine quant à lui à 1,2 Ghz. Le nombre de ports USB (en 2.0) permet l'alimentation de divers périphériques : le modèle A dispose d'un port USB, le Raspberry Pi B de 2 ou 4 ports pour l'itération B+, et sont équipés de 4 ports USB sur les modèles 2 et 3.

Concernant la mémoire vive, on passe de 256 Mo sur le RPI A à 1 Go sur les modèles 2 et 3.

La connexion Ethernet (RJ45) est disponibles dès le modèle B et le RPI 3 profite également de capacités réseau WiFi et Bluetooth (4.1).

D'autres éléments sont à prendre en considération, comme les sorties audio (jack, HDMI), les unités de lecture (SD, micro-SD, MMC…) ou encore les sorties vidéos (HDMI, Composite).

D'un point de vue électronique, on retrouvera 40 broches GPIO sur tous les modèles.

Les utilisations possibles

Les projets réalisés à l'aide de ces ordinateurs sont très nombreux. Pour de l'électronique embarquée, nous conseillons le Raspberry Pi A ou le Raspberry Pi B. Profitant d'une puissance processeur suffisante (mais réduite comparativement aux modèles suivants), ils sont idéaux pour des programmations électroniques, de la robotique ou même de la domotique.

Les modèles 2 et 3 sont davantage destinés à une utilisation informatique : media-center, ferme de calcul, équipement scolaire à bas prix, apprentissage informatique et électronique, serveur de toutes sortes.

À l'école, en entreprise, à la maison, en laboratoire, le RPI se révèle performant, polyvalent et économique.

Les accessoires Raspberry Pi

Le RPI a été conçu de façon à ce que les utilisateurs puissent réutiliser leur matériel (alimentations, cartes SD, câbles) mais les accessoires Raspberry peuvent combler un besoin précis. Ainsi, il existe des clés WiFi, des boîtiers de protection, des modules caméra, des platines d'extension, des cartes SD avec un système d'exploitation, des kits de refroidissement, des alimentation ou encore différents câbles.

Les sets Raspberry Pi contiennent généralement plusieurs accessoires Raspberry afin de vous proposer une expérience complète. Les accessoires Raspberry Pi contenus dans certains kits peuvent également être des composants électroniques de base (résistances, voyants, commutateurs, etc.).