Accueil >

Multimètres

Toujours plus de possibilités avec les multimètres !

Multimètre en service

Le multimètre est certainement l’outil le plus précieux pour un technicien. Généralement, on utilise un multimètre pour mesurer une tension, un courant, une résistance et même la continuité. Les derniers modèles de multimètre ont montré qu’ils sont des appareils aux possibilités illimitées. Désormais, ils peuvent également indiquer la température, mesurer la capacité et l'inductance, tester la charge des piles. Ils permettent également de vérifier que vos diodes et vos transistors sont en bon état de marche. appareils haut de gamme sont équipés de la fonction « True RMS » qui permet de mesurer précisément des tensions alternatives qui n’ont pas une forme sinusoïdale.

Trouvez l'appareil adapté à vos besoins

Le multimètre que vous souhaitez choisir doit correspondre le mieux à vos attentes. Les différents multimètres sont classés par catégories en fonction de leur puissance et de leurs spécificités :

Multimètres de différentes catégories

Multimètres CAT I
Utilisés pour mesurer la tension des appareils alimentés par pile ou à l’aide d'un transformateur à séparation galvanique. Exemple : réparation de lampes-torches, de transistors radio, de chaïnes Hi-Fi etc.

Multimètres CAT II
Utilisés pour mesurer la tension des appareils reliés directement au secteur par une fiche. Exemple : réparation d'appareils ménagers, d'outils électriques, etc.

Multimètres CAT III
Utilisés pour mesurer la tension des installations domestiques et des installations définitives. Exemple : circuits de sous-distribution, prises de courant.

Multimètres CAT IV (distribution directe EDF)
Source primaire, système de ligne aérienne et de câble, y compris les jeux de barres de distribution et les matériels associés de protection contre les surintensités.

 vers le haut 

Comment mesurer la tension avec un multimètre

Afin de mesurer la tension avec un multimètre, vous devez tout d'abord brancher les cordons de mesure, définir la bonne mesure (tension continue ou alternative) et enfin régler la bonne plage de mesure. Pour éviter de déclencher le fusible intégré, partez d’une gamme de mesure relativement élevée puis réglez progressivement jusqu'à la valeur désirée. Certains appareils sont dotés d'une fonction Auto-Range qui définit automatiquement la plage de mesure correcte.

Raccordement d'un cordon de mesure au multimètre

Raccordement du cordon de mesure sur le port du multimètre

La mesure de la tension est réalisée à la source

Réglage de la plage de mesure

Réglage de la plage de mesure

Important : Lors des mesures, faites bien la distinction entre courant continu et courant alternatif

La mesure de la tension s'effectue parallalèlement au récepteur de tension

La mesure de la tension s'effectue toujours parallèlement au récepteur ou directement à la source de tension.

 vers le haut 

Comment mesurer un courant avec un multimètre

Afin de mesurer un courant électrique, vous devez tout d'abord connecter le câble de la sonde puis définir la plage de mesure appropriée. Pour définir la plage de mesure, consultez la consommation électrique de l'appareil sondé. Une règle simple : pour commencer, optez pour la plage de mesure maximale puis descendez progressivement jusqu'à la valeur souhaitée. Les courants dont l'intensité dépasse la plage de mesure acceptée par le multimètre ne doivent pas être mesurés. Il sera préférable dans ce cas de choisir un appareil mieux adapté.

Raccordement d'un cordon de mesure au multimètre

Raccordement des cordons de mesure sur les ports du multimètre prévus à cet effet

L'appareil de mesure est traversé par le courant

Réglage de la plage de mesure

Définition de la plage de mesure appropriée

La mesure du courant s'effectue en série avec l'appareil

La mesure de l'intensité du courant s'effectue toujours en série, ce qui veut dire que le multimètre est traversé par le courant.

 vers le haut 

Le multimètre numérique - Le polyvalent par excellence

Qu'ils soient destinés au bricolage ou à un usage professionnel, les multimètres numériques sont des appareils aux talents multiples. Utilisés dans le monde industriel, leurs fonctions multiples sauront satisfaire n'importe quel électricien. Car non seulement, ils permettent de mesurer le courant et la tension, mais ils servent également de testeur de résistance et de continuité. Mais ce n'est pas tout : de nombreux multimètres indiquent également la température, la capacité et l'inductance. Pour couronner le tout, ils sont également capables de tester le bon état des piles, diodes et transistors. D'autres encore permettent de signaler un niveau de logique élevé ou bas. Et pour les modèles les plus onéreux, la fonction « True RMS » permet une mesure très précise (« True RMS » = valeur effective précise) des courants alternatifs de forme non-sinusoïdale.

Mesure de la luminosité Mesure du niveau sonore

La mesure de la luminosité ou du niveau sonore ne pose aucun problème au multimètre numérique Voltcraft® MT-52.

     
 vers le haut 

Le multimètre analogique - Des prises de mesure rapides

Malgré leur lente éviction du monde de la mesure, les multimètres analogiques sont utilisés la plupart du temps pour visualiser les données mesurées. Naturellement, les multimètres analogiques sont beaucoup moins précis que les multimètres numériques. Cependant, ils sont très pratiques pour observer des tendances (oscillation du courant et de la tension). Pour mesurer la tension à l’aide d’un multimètre analogique, il faut tout d’abord procéder à une mesure du courant. L'échelle des valeurs présente sur l’écran du multimètre analogique convertit la valeur de courant relevée en valeur de tension.

 vers le haut