Pouvons-nous vous aider ?
Appareils MDE
Ce texte a été traduit par une machine.
Informations intéressantes sur les appareils MDE

Les appareils de saisie mobile de données (MDE) peuvent être utilisés de manière polyvalente. Ils permettent de lire et de stocker directement des données relatives au processus pour l'entreprise. Cela permet de transmettre rapidement des données, ce qui permet d'optimiser les processus d'entreprise dans la logistique et le service sur le terrain, ainsi que, par exemple, de capturer rapidement les stocks.
-
Comment un appareil MDE est-il construit ?
-
Pour qui les appareils MDE sont-ils adaptés ?
-
Was doit être pris en compte lors de l'achat ?
-
Conclusion
Comment un appareil MDE est-il construit ?
Les appareils MDE sont conçus pour une large gamme de domaines d'utilisation et disposent ainsi de différentes fonctions qui varient d'un appareil à l'autre. Vous êtes également connu sous le nom de scanner à main. Cependant, leurs fonctions sont plus complexes que la simple collecte de données. Ils ressemblent plutôt aux petits ordinateurs de poche. Ils permettent d'effectuer des activités mobiles pour lesquelles un PC est normalement nécessaire.
Certains appareils utilisent le système d'exploitation Android connu par le smartphone, d'autres utilisent une version de Windows Embedded ce ou un développement personnel. De nombreux appareils de saisie mobile de données sont également similaires à ceux des smartphones, mais ils offrent des fonctions supplémentaires importantes qui les rendent nettement plus adaptées à une utilisation dans l'entreprise.
Ainsi, les batteries Li-Ion sont généralement beaucoup plus grandes pour une journée de travail complète avec une charge. Comme c'est le cas pour les appareils mobiles, ils sont principalement commandés par un écran tactile pour accéder aux différentes fonctions
Pour cela, de nombreux appareils disposent d'un clavier qui représente même une grande partie de la surface de fonctionnement de certains appareils. Vous pourrez ainsi saisir des données et les saisir plus rapidement et accéder au scanner d'une simple pression sur un bouton.
Le scanner est généralement placé sur le bout de l'appareil et permet de lire des codes-barres laser (appelés codes 1D), des codes QR et des codes similaires (codes 2D sog). Cela permet d'identifier rapidement les produits et d'accélérer considérablement le travail dans les entrepôts de marchandises.
Les données collectées dans le périphérique MDE peuvent être sauvegardées sur la mémoire flash interne et synchronisées si nécessaire. Si vous disposez d'une couverture radio appropriée, vous pouvez transférer les informations via Bluetooth ou Wi-Fi directement dans le système principal sans occuper la mémoire interne. Afin de garantir une synchronisation aussi rapide que possible, les appareils disposent d'antennes Wi-Fi puissantes et, en partie, d'une prise en charge cellulaire.
Pour qui les appareils MDE sont-ils adaptés ?
Les scanners MDE sont adaptés à toutes les entreprises où des données doivent être collectées régulièrement sur le terrain. Ici, vous pouvez améliorer considérablement le flux de travail, car vous devez effectuer la documentation directement et non transférer un protocole écrit dans une base de données numérique. Ils permettent de réaliser des inventaires aussi bien dans l'entrepôt que dans la vente au détail. Par exemple, les stocks peuvent être comptés directement dans l'entrepôt et vérifiés pour des erreurs.
Les produits sont identifiés rapidement par code-barres via le scanner intégré. Mais vous n'êtes pas seulement un lecteur de codes-barres mobile : vous pourrez commander de nouveaux produits à temps si un produit spécifique est en voie d'inclinaison. Si de nouveaux articles sont livrés, ils sont rapidement identifiés par scanner et transférés dans le système de gestion des marchandises sans que vous ayez à être actif sur le lieu de travail.
Même sur le terrain, ils font une bonne figure. Avec eux, la communication avec la centrale est plus efficace et les données sont transmises plus rapidement. Avec un appareil MDE, il est également facile de planifier l'itinéraire le plus avantageux pour plusieurs destinations, ce qui vous permet de gagner un temps précieux.
Grâce à la fonction de planification des itinéraires, les appareils mobiles sont également parfaitement adaptés à la logistique. Ici, les terminaux mobiles évitent les trajets à vide et permettent d'économiser du temps lors de la collecte et de la livraison grâce à la gestion des utilisateurs optimisée.
Les appareils MDE peuvent également être utilisés dans de nombreux autres domaines où la collecte et le partage de données mobiles permettent d'économiser du temps. Vous évitez les chemins inutiles et la double ou la saisie de données fastidieuse was
particulièrement utile dans tous les domaines logistiques de l'entreprise. Les employés travaillant sur le terrain, par exemple dans le domaine des ventes ou du service, bénéficient également d'
appareils MDE qui permettent d'optimiser les voies et de transférer rapidement les contrats à la centrale.
Was doit être pris en compte lors de l'achat ?
Grâce à la multitude de domaines d'utilisation, Conrad dispose de différents appareils MDE avec des propriétés différentes. Si vous souhaitez accélérer le processus de travail dans votre entreprise avec un ou plusieurs appareils de collecte de données, il est donc utile de prendre en compte certaines données de base pour trouver le produit adapté à votre utilisation.
Il s'agit d'abord du lieu d'utilisation. Selon que l'appareil mobile de collecte de données doit être utilisé dans ses propres entrepôts ou locaux pour l'inventaire ou le contrôle, ou dans le service sur le terrain, il doit avoir recours à une forme optimisée.
Pour une utilisation en intérieur, les appareils de grande taille sont équipés d'un clavier dédié et d'une grande batterie, tandis que les appareils compacts avec un grand écran tactile et une prise en charge mobile offrent une meilleure silhouette sur le terrain.
Utilisez l'appareil dans l'entrepôt pour enregistrer les stocks, si le scanner est facilement accessible à tout moment. De plus, un appareil plus robuste présente des avantages, si l'appareil tombe une fois sur le sol. Les lecteurs certifiés IP garantissent une protection contre la poussière et l'eau au-delà de leur résistance aux chocs.
En fonction du domaine d'utilisation, ils doivent également être attentifs à l'équipement radio et d'interface. Les appareils conçus pour une utilisation en extérieur sont équipés d'une prise en charge WLAN et cellulaire via UMTS et LTE, Bluetooth et NFC, mais ne disposent en partie que d'un port micro-USB. En revanche, les appareils mobiles de saisie de données pour une utilisation en entrepôt ou en production offrent en partie des connexions telles que le lecteur de cartes RS232 ou SD, mais ne disposent pas de la fonctionnalité de téléphonie mobile.
Attention : tous les appareils ne lisent pas tous les types de codes-barres. Certains ne sont capables que de traiter des codes-barres (appelés codes 1D) et sont donc limités dans le domaine d'utilisation. Si vous n'êtes pas sûr d'acheter ou si vous avez d'autres questions, notre service à la clientèle sera également très heureux de vous fournir des conseils personnalisés.
Conclusion
Les appareils MDE sont des ordinateurs de poche spécialement conçus pour une utilisation en entreprise, qui vous permettent d'améliorer considérablement l'efficacité et la productivité de votre entreprise. Ils permettent de recueillir des données là où elles se produisent, que ce soit dans le service extérieur ou dans l'entrepôt. Pour cela, ils permettent un échange de données permanent entre le personnel et le système de gestion des marchandises, ce qui accélère le processus de travail et évite les erreurs.