Conseils
Ce texte a été traduit par une machine.
Apple iPhone - les classiques parmi les smartphones
Entre-temps, ils sont le symbole d'état, le communicateur et le précurseur des smartphones : les iPhone Apple ont une place fixe dans le cœur de nombreux utilisateurs Apple depuis 2007. Découvrez dans le guide qui vous convient le plus à l'iPhone Apple actuel et à quoi vous devez vous prêter attention pour trouver le modèle adapté.
-
Quels sont les iPhone Apple disponibles ?
-
Système d'exploitation Apple iOS 12
-
Un iPhone Apple est-il le bon pour moi ?
-
L'aide adaptée en cas d'installation ou de problèmes : Mila Friends
-
FAQ : les questions les plus fréquentes sur Apple iPhone
Quels sont les iPhone Apple disponibles ?
Apple a lancé plus de 15 modèles iPhone. Les caractéristiques des modèles les plus récents à partir de l'iPhone 6S sont exposées ci-dessous.
Modèle réduit | Propriétés |
---|---|
IPhone 6S et 6S plus | Puce A9, Touch ID, 3D Touch, caméra iSight 12 mégapixels. Avec 4,7 pouces et 5,5 pouces, les deux modèles sont aussi grands que leurs prédécesseurs. |
IPhone 7 et 7 plus | Processeur A10, appareil photo 12 mégapixels, capteur d'empreintes digitales et iOS 10 comme logiciel standard. La variante 7 plus offre également une caméra double avec objectif Tele et grand angle. |
IPhone 8 et 8 plus | Puce Bionic A11, appareil photo 12 mégapixels, écran Retina, face arrière en verre. L'iPhone 8 plus est également équipé d'un double appareil photo avec objectif Tele et grand angle ainsi que zoom optique. |
iPhone X | Puce Bionic A11, écran All-Screen 5,8 pouces et écran Super-Retina / OLED, face ID, caméra frontale TrueDepth 7 mégapixels, caméra double 12 mégapixels, face arrière en verre, charge sans fil possible. L'absence de prise audio, toutes les connexions sont désormais effectuées via le connecteur Lightning. |
IPhone XS et XS max | Puce bionique A12, écran tout-en-un et écran OLED, face ID, caméra frontale TrueDepth, également appareil photo double 12 mégapixels, charge sans fil possible. Changement de taille par rapport aux modèles précédents : iPhone XS de 5,8 pouces et iPhone XS max de 6,5 pouces. |
iPhone XR | Puce Bionic A12, écran LCD multi-touch, face ID, appareil photo 12 mégapixels et appareil photo TrueDepth 7 mégapixels. La taille est de 6,1 pouces entre l'iPhone XS et XS max. |
Système d'exploitation Apple iOS 12
Le système d'exploitation le plus récent iOS 12 a été lancé en septembre 2018 et offre de nombreuses fonctionnalités et innovations pour tous les smartphones à partir de l'iPhone 5S. Pour la première fois, les appareils relativement anciens qui ont été plus susceptibles de subir des mises à jour et qui ont été soumis à des chutes ou à une utilisation ralentie sont ainsi pris en charge. Cette fois-ci, même ces appareils doivent être mis à jour plus rapidement. Cependant, les anciens modèles devront renoncer à certaines fonctions de la nouvelle mise à jour afin de garantir la rapidité. En général, Apple a mis l'accent sur l'optimisation de la vitesse lors de la mise à jour vers iOS 12. Ainsi, les applications doivent être ouvertes jusqu'à 40 % plus rapidement et l'appareil photo jusqu'à 70 % plus rapidement.
La nouvelle fonction des communications empilées est particulièrement réjouiée. Ainsi, les messages des discussions de groupe ne sont affichés qu'en tant que message sur l'écran de verrouillage. Ainsi, l'écran de votre iPhone est moins encombé et offre moins de distraction.
La nouvelle mise à jour permet de contrôler l'heure de l'écran de l'appareil. Les statistiques indiquent quelles applications sont ouvertes le jour courant ou au rythme de 7 jours, pendant combien de temps. Des horaires sans écran peuvent être programmés ou des limites de temps peuvent être fixées pour les applications was, ce qui est intéressant pour les parents.
Les utilisateurs Apple n'auront pas encore cette fonction, depuis iOS 12, les utilisateurs peuvent également utiliser une fonction de recherche sur les appareils Apple dans l'APP photos. Ainsi, vous pouvez filtrer individuellement par des mots-clés ou des endroits, par exemple. Le nouveau domaine « pour vous » vous montre les moments les plus précieux de vos photos et vous propose de les partager.
La commande vocale via Siri facilite encore plus la vie en permettant aux utilisateurs de donner des raccourcis à Siri. Certaines raccourcis standard sont préréglés, et l'APP « raccourcis » est disponible gratuitement. Des raccourcis peuvent être créés ou repris de la galerie proposée.
Les mises à jour actuellement disponibles peuvent être trouvées dans l'APP paramètres. Dans la catégorie général, vous trouverez un onglet mise à jour du logiciel qui vous indique les mises à jour disponibles ou vous informe que votre logiciel est à jour.
Un iPhone Apple est-il le bon pour moi ?
La comparaison entre les systèmes Apple et Android est un sujet qui a beaucoup de discussion. En particulier, lorsque les utilisateurs possèdent plus d'un appareil Apple, le système fermé est très populaire. L'utilisation est simple et fonctionne de la même manière sur tous les appareils, que ce soit pour iPhone ou iPad. La communication entre les appareils Apple peut être très simple grâce à AirDrop, ce qui permet de transférer des photos ou des vidéos sur l'autre appareil en quelques secondes.
Mais même les débutants peuvent se retrouver rapidement dans Apple World grâce à la simplicité d'utilisation et à l'automatisation. En particulier, si vous ne souhaitez pas vous pencher plus profondément sur les conseils, les astuces et toutes les fonctionnalités du système, vous vous habituez rapidement à l'interface utilisateur.
L'interaction avec les appareils Apple est un peu plus complexe. Si vous souhaitez transférer des volumes de données plus importants via iTunes, vous aurez peut-être besoin de temps et de patience.
Notre Conseil pratique : SIM-Lock et NET-Lock
Si vous souhaitez acheter des iPhone Apple sans contrat utilisable avec n'importe quel réseau et carte, veillez à ce que ni SIM-Lock ni NET-Lock ne soient intégrés. Pourquoi ? Parce que ces fonctions imposent une liaison avec le gestionnaire de réseau respectif sur deux ans.
FAQ : les questions les plus fréquentes sur Apple iPhone
Comment utiliser l'iPhone X sans bouton Home ?
Une ligne fine est affichée dans la partie inférieure de l'écran. Un simple balayage de l'écran du bas vous permet d'ouvrir l'écran de verrouillage et de voir ses applications. Le bouton Home est également très apprécié pour déverrouiller l'iPhone. Ici, face ID est désormais utilisé et prend en charge la fonction Touch ID, qui a été utilisée dans les générations précédentes à partir de 5s.
Les nouvelles générations d'iPhone sont-elles étanches ?
L'iPhone 7 (plus) est le premier iPhone étanche à l'eau et à la poussière. La certification IP67 garantit une protection contre les corps étrangers tels que la poussière et la protection contre l'eau. Il dure 30 minutes à une profondeur d'eau d'un mètre sans être endommagé. Par conséquent, les modèles de remplacement offrent la même protection contre l'eau et la poussière.
Apple ne garantit cependant pas les dommages causés par des liquides tels que l'eau. Pour un plaisir de bain intense, les nouveaux iPhone ne sont pas non plus recommandés, mais en fonctionnement normal, vous n'avez pas à craindre de dégâts causés par la pluie ou l'eau. Il convient toutefois de noter qu'un iPhone humide ne doit pas être chargé. Il est recommandé d'attendre cinq heures pour que les résidus d'humidité ne puissent pas déclencher de court-circuit.
Was Apple Care iPhone?
La société est appelée « AppleCare » une garantie d'un an offerte à tous les utilisateurs d'iPhone. Cela signifie que vous avez ainsi la possibilité de faire réparer les défauts éventuels la première année suivant l'achat ou de remplacer l'appareil sans frais. Il existe deux offres d'extension, AppleCare protection plan et AppleCare+, qui peuvent prolonger votre garantie jusqu'à 3 ans et même couvrir des dommages auto-causés.
Accessoires utiles pour votre Apple iPhone : protection de l'écran et de l'écran
Protégez votre iPhone Apple des regards latéraux indésirables avec un film de protection. Notre localisateur 3M vous guide en quelques clics pour une protection adaptée à votre produit.