bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Conseils

Ce texte a été traduit par une machine.

Robot d'aspiration : protection pratique pour l'appartement et le bureau

Robot aspirateur
  • Comment fonctionne un robot d'aspiration ?

  • Avantages et inconvénients des robots d'aspiration

  • Critères d'achat : quel robot d'aspiration convient à moi ?

  • Accessoires pour robot d'aspirateur

  • Conclusion : was taud groboter?

 
 

Comment fonctionne un robot d'aspiration ?


Ils comptent parmi les premiers boteurs de service à trouver dans de nombreuses pièces, que ce soit dans le secteur privé ou dans le secteur d'exploitation. Les aspirateurs-robots, également appelés robots d'aspirateur ou robots d'aspirateur, sont un complément idéal à l'aspirateur. Vous conduisez de manière autonome comme de petits UFO sur le sol et nettoyez les pièces même en l'absence des habitants ou des employés.

Comment les robots d'aspiration sont-ils conçus ?

Robot d'aspiration par le bas

Les fabricants produisent des robots à aspiration ronde ou en forme de D. Quelle que soit la forme, les appareils sont conçus pour se déplacer facilement entre les jambes de chaise. Sous les canapés, les armoires, les étagères et les commodes, les robots peuvent généralement aspirer sans être enfichés. Les zones que vous aimez nettoyer lors d'un aspirateur traditionnel ou qui ne sont atteintes qu'avec une main-d'œuvre accrue et une utilisation sportive sont également nettoyées.

 

Comment nettoyer un robot d'aspiration ?

La plupart des robots d'aspirateur disposent d'un système de nettoyage sophistiqué composé d'une ventouse et de différents brosses ou d'essuie-glaces en caoutchouc. Les brosses latérales situées sur le bord de l'appareil balayent la saleté et la poussière sous l'appareil en direction du centre. Une à deux brosses à rouleaux s'y trouvent pour absorber la saleté et la transporter vers l'ouverture d'aspiration. La ventouse aspire la saleté et la souffle dans un récipient de collecte sans sac. Il est facile à vider dans la poubelle. Les filtres et les brosses peuvent également être nettoyés rapidement à l'aide d'outils de nettoyage spéciaux. L'achat de sacs pour aspirateur n'est plus nécessaire was protège les poches et l'environnement.


Pour éliminer efficacement la poussière, le pollen ou les acariens, de nombreux robots d'aspiration disposent d'un filtre HEPA (high Efficiency Particulate Air filter). En effet, les petites particules se tourbillonnent souvent lors de l'aspiration dans la chambre plutôt que de se retrouver dans un récipient collecteur. Le filtre spécial en tissu éponge doit être modifié. La norme européenne en 1822-1:2009 en fait des spécifications correspondantes.  

Les brosses latérales et les brosses à rouleaux balayent la saleté vers l'ouverture d'aspiration du robot d'aspiration.
 

Comment un robot d'aspiration navigue-t-il ?

Il existe de grandes différences dans la navigation en fonction du niveau technique. Les appareils simples disposent d'un capteur de collision qui change automatiquement de direction lorsqu'ils sont en contact avec un meuble ou d'autres objets. Il n'est pas nécessaire de craindre des dommages, car les robots ne rencontrent généralement que doucement les meubles.
Les robots d'aspiration de classe moyenne technique fonctionnent avec des capteurs infrarouges, des capteurs à ultrasons (ultrasonic) ou des capteurs laser. Ainsi, ils se rendent compte si quelque chose leur est en train de rouler et de la distance entre cet objet et l'objet. La protection contre les chutes, qui détecte les niveaux ou les paragraphes, fonctionne également de cette manière. Le risque que le robot aspirateur tombe des escaliers est quasiment exclu. 
Les robots d'aspiration possèdent un nombre de capteurs différent. C'est pourquoi la détection d'obstacles est plus ou moins complète. Il se peut donc qu'un modèle avec peu de capteurs ne perçoit pas un objet ou qu'il le rencontre trop tard et qu'il y en ait. Une bonne technique de capteur couvrant l'ensemble de la surface est donc également l'un des aspects qui augmentent le prix d'un appareil.  

La technique de détection du robot d'aspiration fonctionne avec des capteurs infrarouges, à ultrasons ou laser.

Les robots d'aspirateur de haute qualité scannent leur environnement et créent une carte pour qu'ils sachent où se trouvent les obstacles. Cela se fait généralement par caméra et permet un nettoyage systématique de la pièce en un temps relativement court. Les robots d'aspirateur de niveau technique bas et moyen, au contraire, sont apparemment chaotiques et non coordonnés par la région. Ce système nettoie pratiquement n'importe où et assure un sol propre à la fin. Cependant, il faut plus de temps qu'un nettoyage systématique.

De plus, il existe de nombreuses fonctions :

  • Fonction minuterie : le robot aspirateur commence à nettoyer à une heure que vous avez définie. Pratique, car il peut nettoyer les sols lorsque personne ne se trouve dans les locaux. Dans les appartements, par exemple, pendant la journée, dans les bureaux après la fin de la soirée.
  • Commande à distance ou via l'application smartphone : vous pouvez régler le minuteur et les modes de nettoyage. De plus, le robot peut être commandé manuellement, de sorte que vous ne puissiez le diriger que par exemple via une voie de saleté particulièrement puissante. Si vous préférez une commande d'application, le robot d'aspiration doit bien entendu être compatible Wi-Fi. 
  • Chargement automatique : dès que la batterie lithium-ion est vide, le robot d'aspiration navigue automatiquement sur sa station de charge.
  • Modes de nettoyage : par exemple mode Eco, mode Spot, mode zigzag, déplacement en ligne droite ou suivi des parois. Des programmes spéciaux comme le mode max avec une force d'aspiration élevée pour les tapis ou les poils d'animaux sont également disponibles sur certains robots d'aspirateur.
Le mode spot nettoie le sol de manière ponctuelle.
 

Robot d'aspiration, robot de nettoyage

Les noms le disent déjà : un robot d'aspiration aspire, un robot d'essuyage nettoie le sol humide. Ceux qui ont besoin des deux, s'empare du robot Saug-Wisch, souvent également sous robot de nettoyage. Il convient de noter que pour les robots à balai et les robots à balai-aspirateur, le réservoir d'eau doit être rempli manuellement avec de l'eau et des produits de nettoyage et les lingettes doivent être remplacées. Dans leurs fonctions, les trois types de robots sont très similaires. 

 

Notre Conseil pratique : les robots d'aspiration industriels offrent une puissance maximale

Pour les pièces et les halls industriels, il existe des modèles spécialement conçus avec une puissance appropriée. Ici, tout est un peu plus grand : réservoir de saleté, autonomie de la batterie et brosses sont conçus pour rouler dans de grandes halls. Les robots industriels intelligents avertissent les conteneurs de saleté presque pleins et naviguent en toute sécurité dans les locaux grâce à leurs capteurs.   

 

 
 

Avantages et inconvénients des robots d'aspiration

Avantages 

  • Aspire de manière autonome, même en l'absence.
  • Aspire sous les meubles et les canapés. Le dos et les genoux sont épargnés.
  • Ne nécessite pas de sac pour aspirateur, was économise des coûts et préserve l'environnement.
  • Facile à ranger en raison de sa petite taille.
  • Facile à nettoyer, car les brosses et le bac à poussière peuvent être démontés.
  • La manipulation souvent compliquée avec l'aspirateur est inutile.
  • Commande facile sur les modèles compatibles Wi-Fi via l'APP. 
  • Consommation économique grâce à la batterie lithium-ion.
  • Les meubles ne reçoivent pas de rayures ou de bosses en raison du revêtement en caoutchouc aux endroits appropriés du robot, car celui-ci est généralement au maximum légèrement choquant.
  • Convient pour presque tous les sols durs, tels que le stratifié, le linoléum, le parquet, le carrelage, le PVC, mais également pour les tapis à faible fleurs.
  • Dans le domaine commercial, les coûts peuvent être amortis.
  • Les robots à aspiration ne sont pas uniquement utilisables dans les chambres privées. Les bureaux peuvent également être aussi propres.
 

Inconvénients 

  • En raison de la faible puissance des aspirateurs par rapport aux aspirateurs traditionnels, les robots d'aspiration ne peuvent pas les remplacer complètement. Les zones droites avec de nombreux meubles, dans les coins, les joints ou sous les meubles bas doivent souvent être aspirées manuellement. Cependant, il n'est plus nécessaire de le faire aussi longtemps que le robot a fait du travail préliminaire.
  • Pour les tapis à poils hauts, la puissance de nettoyage des robots est généralement trop faible. De nombreux modèles ne peuvent pas gravir de tels tapis. Veillez donc aux indications des fabricants.
  • Certains robots d'aspiration s'emmêlent dans les câbles ou attirent les objets connectés au câble. Cependant, il existe désormais des modèles qui détectent les câbles lâches et les envolent.
 

Conseil pratique : repousser les limites

L'achat d'un robot d'aspiration est l'occasion de le ranger avant son utilisation initiale. Parce que les vêtements, les sacs ou les jouets sont absolument à l'opposé du sol. Ceux-ci peuvent empêcher le robot d'aspiration de continuer. Il peut également rester suspendu ou manger de petites pièces. Même les rideaux, les cordons et les câbles au sol n'ont rien perdu sur le sol. Dans le pire des cas, le robot d'aspiration reste suspendu ou les lampes ou les ordinateurs portables se déchire sur leurs câbles. 
Il est préférable de ne pas laisser votre nouveau robot aspirateur seul lors des premiers trajets. Lorsque vous l'observez, vous détectez d'autres zones difficiles.
Si le robot d'aspiration doit éviter de manière permanente les espaces entiers qui ne sont pas nettoyés ou qui sont entièrement équipés, les limites peuvent être utiles. Il s'agit soit de bandes magnétiques, de barrières de lumière infrarouge, soit de zones virtuelles non Go définies dans l'application pour smartphone. Ceux-ci arrêtent le robot aspirateur de sorte qu'il s'oriente dans une autre direction.

 
 

Critères d'achat : quel robot d'aspiration convient à moi ?

Beaucoup de ceux qui décident d'acheter un robot entrent dans la nouvelle terre. Lors de la sélection de l'appareil approprié, il manque les données d'expérience que vous avez pu recueillir sur un aspirateur pendant de longues périodes. C'est pourquoi nous vous expliquerons ci-dessous les principales caractéristiques à prendre en compte. Nous nous reprenons également sur les robots d'aspiration pour le secteur industriel.

La protection anti-chute empêche le robot d'aspirateur de tomber au-dessus des MARCHES.

Grâce à ses capteurs, le robot d'aspiration s'arrête à temps.

Les capteurs empêchent le contact avec des objets.

Capteurs : ils sont importants car ils évitent les collisions avec des meubles, les chutes sur des MARCHES ou le maintien des mains sur les traverses de porte. Plus un robot aspirateur possède de capteurs, plus la détection de la fumée et l'évitement des collisions fonctionnent de manière précise.

Modes de nettoyage : différents modes de nettoyage sont à votre avantage. Ainsi, outre le mode de nettoyage traditionnel, vous pouvez régler des programmes spéciaux tels que le mode spot ou le suivi de mur. Ainsi, des zones spécifiques peuvent être aspirées de manière ciblée.

Les capteurs empêchent par exemple l'apparition de jouets et de meubles.

Autonomie de la batterie : en fonction de la taille de la R

Les espaces et la nature du sol varient considérablement entre la durée de fonctionnement de la batterie et le même modèle. Par exemple, si le sol est conçu en grande partie avec des tapis, le robot d'aspiration applique beaucoup plus d'énergie que sur des sols durs, tandis que la vitesse de conduite est réduite. Dans ces cas, il se peut que le robot ne puisse pas gérer l'ensemble de la zone avec une charge de batterie. Dans des circonstances normales, ils durent environ 30 à 120 minutes en fonction du modèle. Les aspirateurs à grande capacité pour une utilisation dans le secteur industriel sont d'emblée plus puissants, car les surfaces sont souvent plus grandes. La batterie dure jusqu'à 200 minutes.

Surface : selon les indications du fabricant, les robots d'aspirateur traditionnels créent entre 40 et 180 m² par charge de batterie. Les appareils de haute qualité sont capables de revenir à leur station de charge pendant l'aspiration dès que la batterie s'incline vers l'extrémité. Après le processus de charge, ces appareils démarrent là où ils se sont arrêté. Les puissants robots industriels créent jusqu'à 500 m².

Conseil pratique : réduire la surface

Remarquez que votre robot ne crée pas complètement la surface à aspirer, il est recommandé de réduire la surface. Par exemple, le premier jour, placez-le dans le salon et fermez la porte vers les autres pièces ou construisez un mur virtuel. Le deuxième jour, la salle de bain est le troisième jour, la chambre à coucher, et ainsi de suite.

  

Durée du nettoyage : les robots d'aspiration qui naviguent selon le principe du chaos ont tendance à avoir besoin de plus de temps que les appareils qui font la cartographie de la pièce et qui se déplacent en lignes régulières. Car le principe du chaos garantit que le robot nettoie deux ou trois fois certains endroits. Bon pour la propreté, mauvais pour la durée du nettoyage. Un départ ordonné se fait plus rapidement, mais chaque point ne passe qu'une seule fois.

Volume sonore : dans ce facteur, les robots d'aspiration sont généralement compris entre 50 et 70 dB(A). Si le robot aspirateur oriente son travail pendant votre absence, ce facteur n'est pas si décisif. Cependant, si vous êtes à la maison ou si votre animal de compagnie est seul avec le robot, un modèle plus silencieux est le meilleur choix pour vous protéger des nerfs.

Grâce aux brosses latérales, les robots d'aspiration peuvent également nettoyer les coins.

Fonction de minuterie : aucune nécessité, mais confortable. En effet, le robot aspirateur peut être programmé de manière à ce qu'il puisse tourner ses tours à travers la maison, par exemple, tous les jours ou toutes les semaines en même temps. Vous n'avez pas besoin de l'allumer.

Brosses : le nombre de brosses différentes est un facteur déterminant pour le degré de propreté. Les brosses à rouleaux se trouvent sous l'appareil et transportent la saleté vers l'ouverture d'aspiration. Certains modèles de robots possèdent une brosse à rouleaux, d'autres en ont deux.
L'équipement avec brosses latérales est également utile. En effet, grâce à leur forme ronde, les robots d'aspiration sont difficiles à atteindre dans les coins. Grâce aux brosses latérales qui se trouvent en saillie sous l'appareil, ces endroits sont plus faciles à atteindre. Là encore, il existe des modèles avec une ou deux brosses latérales.

Capacité du réservoir de saleté : il est généralement recommandé de vider le réservoir de saleté après chaque utilisation. Cependant, la capacité du récipient doit être au moins suffisante pour créer un passage. Les robots d'aspiration ont une capacité maximale de 0,6 litre, les modèles industriels d'environ 2,5 litres.

 
 

Accessoires pour robot aspirateur

La paroi virtuelle empêche le robot d'aspiration de continuer à rouler.

Si vous avez votre robot d'aspiration depuis longtemps, il est judicieux de remplacer les brosses et les filtres usés. Ils doivent être commandés individuellement et être disponibles dans différents kits de service. Après quelques années, la batterie ne dure plus aussi longtemps qu'au début, certains fabricants proposent également un remplacement.
Les murs virtuels sont également un outil utile. L'objectif est d'exclure temporairement ou de façon permanente les zones du domaine de nettoyage du robot. Pour cela, les fabricants utilisent différentes techniques, telles que des capteurs infrarouges ou des bandes magnétiques. Pour certains appareils, vous pouvez également définir des lignes sans fil pouvant être modifiées de manière flexible. Pour les appareils équipés d'un contrôleur d'APP. 

Le mur virtuel protège les animaux de compagnie.

La distraction d'un robot d'aspiration à travers un mur virtuel

Les parois virtuelles peuvent limiter la zone.

Pour accessoires pour robot d'aspiration

La plupart du temps, le robot aspirateur est livré avec la station de charge sur laquelle l'appareil retourne après le nettoyage ou lorsque la batterie est vide. Il s'y accroche et recharge sa batterie. Les télécommandes sont souvent commandées séparément ou en même temps.

 
 

Conclusion : was taud groboter?

Les robots d'aspirateur sont merveilleux pour le nettoyage de base (quotidien) du sol et justifient leur achat. Pour nettoyer les coins, les joints, les tapis à poils longs et les zones derrière ou sous certains meubles, l'aspirateur est toujours le meilleur appareil. En raison de leur faible puissance d'aspiration, ils ne sont pas au même niveau de puissance que les aspirateurs. Néanmoins, ils sont parfaits pour avoir un sol propre en permanence dans l'appartement et au bureau sans avoir à utiliser l'aspirateur tous les jours.