bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Conseils

C'est un critère de choix qui importe à de nombreux usagers : l'autonomie d'un ordinateur portable. Pour les professionnels en déplacement, les étudiants en université, ceux qui se déplacent avec leur outil de travail mais ne peuvent pas continuellement avoir accès à une charge secteur. L'autonomie d'un PC portable est tributaire de ses composants mais surtout de sa batterie : en raison de contraintes techniques, l'autonomie a tendance à diminuer avec le temps, amenant un besoin d'un complément d'alimentation PC ou d'un remplacement.

La batterie PC portable moderne

La plupart des batteries des ordinateurs modernes sont issues de la technologie Lithium-Ion, ou Li-Ion, même si certains équipements peuvent disposer d'accus de PC portable de type Ni/Cd et Ni/Mh (Nickel-Cadnium et Nickel hydrure métallique). La batterie d'ordinateur portable de type Li-Ion profite de nombreux avantages en tant qu'alimentation d'ordinateur nomade : elle offre une autonomie conséquente, elle peut être rechargée n'importe quand, elle ne demande pas beaucoup d'entretien (faible auto-décharge, d'environ 10 % par mois), elle est très légère, . Dans les points négatifs, on peut citer le fait que la batterie PC portable ne vit qu'un certain nombre de cycles de charges (plusieurs milliers), qu'elle perd de sa capacité progressivement avec le temps et qu'il est conseillé de la recharger souvent (les petites charges sont plus efficaces que les cycles de décharge et charge complètes).

L'intérêt d'une batterie d'ordinateur portable

Un accu PC ou accu ordinateur portable (ou batterie laptop, parfois) peut servir afin de remplacer un dispositif vieillissant ou afin de compléter vos besoins d'autonomie. Dans le cadre d'une remise à niveau d'un parc informatique pour une entreprise, afin de rénover des ordinateurs de clients ou pour donner une seconde jeunesse à votre ordinateur portable, les produits présentés sur cette page sont tout à fait désignés. Une batterie supplémentaire peut également être intéressante lors de longs déplacements ou si vous passez du temps dans un endroit sans électricité (camping, chalet, etc.). Certaines batteries peuvent également proposer une meilleure autonomie que celle de votre accu d'origine.

Les caractéristiques de la batterie PC portable

Afin de faciliter votre choix d'une batterie d'ordinateur portable, notre outil de sélection vous propose plusieurs sections.

Tout d'abord, il sera utile de faire une sélection par marque d'ordinateur car des dizaines de constructeurs sont représentés : Acer, Asus, Apple, Lenovo, Toshiba, Hewlett-Packard, Hitachi, Fujitsu-Siemens, MSI, Alienware, Samsung, Dell et bien d'autres.

Ensuite, il sera plus aisé de faire une sélection par modèle car des centaines de références sont disponibles ainsi que de très nombreuses gammes de chaque constructeur.

D'un point de vue technique, vous pourrez vous pencher sur les données électriques de l'accumulateur : la tension de fonctionnement (dont vous pourrez remarquer la correspondance avec votre chargeur de PC) mais surtout la capacité.La capacité s'exprime en mAh et peut aller de 1600 mAh à 11 000 mAh. Vos batteries peuvent disposer d'une annotation en Watts/heure, auquel cas une simple règle de 3 permet de connaître la capacité de la batterie grâce à la formule Puissance (Watts) = Ampérage (A) X Voltage (V).

Si ici nous nous sommes principalement intéressés à la batterie PC portable (ou batterie d'ordinateur portable), il est important de noter que certains modèles peuvent convenir aux tablettes tactiles ou à d'autres dispositifs.