Pouvons-nous vous aider ?
Capteur à induction, détecteur de proximité
Ce texte a été traduit par une machine.
Des informations intéressantes sur les capteurs inductifs et les capteurs de proximité
Que ce soit pour la mesure de la vitesse ou de la distance, pour les contrôles de la qualité ou de la position, que ce soit dans l'industrie automobile, la construction de machines ou d'installations ou l'automatisation en usine : les capteurs inductifs et les capteurs de proximité sont des outils polyvalents qui garantissent des processus de production fluides. Nous expliquons ce qui doit être respecté lors de l'achat du composant universel dans nos conseils d'achat.
-
Was advient-on advient-on advient?
-
Quel was est le fonctionnement des interrupteurs de proximité inductifs ?
-
Was faut-il respecter lors de l'achat des interrupteurs de proximité inductifs ?
-
Conclusion

Was advient-on advient-on advient?
Un détecteur de proximité inductif est un capteur qui émet déjà un signal binaire lors de l'approche d'un objet, c'est-à-dire sans contact direct.
Que ce soit pour l'industrie automobile, la construction d'installations ou même pour l'industrie du papier, les capteurs inductifs s'appliquent partout où une automatisation du processus de production a lieu. Ils sont parfaitement adaptés pour les tâches de mesure dans le domaine de la construction mécanique, du positionnement d'outils ou même dans les systèmes robotiques
Quel was est le fonctionnement des interrupteurs de proximité inductifs ?
Un champ électrique est créé par un oscillateur et une bobine, dont la moitié est recouverte d'un noyau de ferrite. Celui-ci ne se produit que d'un côté du capteur inductif en raison de la gaine de la bobine. Ainsi, la « surface active » est créée.
Si un objet métallique se déplace dans ce champ, il génère des courants de Foucault qui échappent à l'oscillateur et modifient la fréquence du champ. Ceci est perçu par un comparateur qui déclenche alors le signal de sortie analogique.

Les interrupteurs de fin de course inductifs offrent quelques avantages par rapport aux interrupteurs de fin de course mécaniques. D'une part, ils se distinguent par leur petite taille et, d'autre part, ils offrent une longue durée de vie et une grande robustesse. Cela est dû, entre autres, au fait que le déclenchement sans contact évite les signes d'usure dus aux coups de contact et à la pollution des contacts.
Was faut-il respecter lors de l'achat des interrupteurs de proximité inductifs ?
Raccordement
En principe, il existe deux formes de connexion pour les interrupteurs de proximité inductifs. Pour la première, les interrupteurs sont branchés avec un câble à extrémité ouverte, tandis que pour la seconde, les capteurs sont branchés par connecteur (principalement des connecteurs standard à 3 ou 4 pôles M5, M8, M12 ou M18).
Les connecteurs offrent l'avantage de pouvoir remplacer facilement les interrupteurs et de faciliter le montage initial. De l'autre côté, les connexions de câble excluent les sources d'erreur telles qu'une fuite au niveau du connecteur.
Distance de commutation/matériau
La distance de commutation est la distance entre la surface active du commutateur et l'objet pénétrant dans le champ électromagnétique où le capteur inductif se déclenche.
Sortie
Il existe une distinction entre les sorties NPN et PNP. Le choix est en grande partie une question de localisation : en Europe, les capteurs PNP sont la norme, dans la région asiatique NPN.
La différence réside dans le fait que pour les circuits PNP, le « plus » est le fil de commutation, pour les circuits NPN, il est « zéro » en conséquence.
type de contact
Les types de contact sont différents entre les contacts NO et NF. Lorsqu'un contact normalement ouvert est déclenché, il connecte le circuit ouvert et assure un flux de courant. En revanche, un contact NF interrompt un circuit existant en cas de déclenchement. La troisième forme, le changeur, peut être fermée et ouverte - elle permet de modifier l'état actuel lors du déclenchement
Attention : les distances de commutation indiquées sont généralement mesurées à l'aide d'une plaque normalisée (fer, ST38). Si d'autres métaux agissent comme déclencheurs, le facteur de réduction doit être calculé avec, la plupart du temps, indiqué dans la fiche technique du capteur inductif. Ce tableau peut également servir de référence :
Métal | Facteur |
---|---|
Acier | 1 |
Cuivre | 0,25 - 0,45 |
Laiton | 0,35 - 0,50 |
Aluminium | 0,30 - 0,45 |
Acier inoxydable | 0,60 - 1,00 |
Nickel | 0,65 - 0,75 |
En fonte | 0,90 - 1,05 |
type de montage
On distingue entre les interrupteurs encastrés et non encastrés. Affleurer signifie que l'appareil se ferme parfaitement avec une surface plane après le montage. Les versions non encastrée, par contre, nécessitent un espace libre sur le côté de la surface active, sinon le capteur peut être défectueux. Ces espaces sont définis par la directive en 60947-5-2. Les interrupteurs « quasi-encastrer » nécessitent également un espace libre sur les côtés, mais celui-ci se déplace dans la zone des millimètres.
Conseil d'expert
Lors de la question de la pilosité, veillez impérativement à respecter la distance de commutation, car avec la même forme de construction, les interrupteurs de proximité encastrés ont jusqu'à 50 pour cent de distances de commutation inférieures à celles des interrupteurs non encastrés.
Forme et taille
Les capteurs de proximité sont disponibles en forme ronde (M4, M5, M8, M12, M18, M30 et M50) ou en forme de carré. Les interrupteurs cylindriques filetés sont populaires car ils peuvent être facilement montés sur un support de fixation ou sur un trou de perçage simple. Pour un montage sans filetage, des supports de capteur ordinaires sont utiles.
En principe, les appareils en forme de parallélépipil ont une portée plus grande que leurs parties rondes. Pour la taille des capteurs de distance inductifs, il faut tenir compte du fait qu'avec un grand capteur, un petit objet cible est difficile à identifier. Règle générale : plus le capteur est grand, plus la distance de commutation est importante.
Certains interrupteurs de proximité offrent la possibilité de voir, à l'aide d'un voyant LED, si ou quand le commutateur se déclenche.

Conclusion
Si vous vous rendez compte de l'environnement dans lequel vous souhaitez installer le détecteur de proximité inductif avant de l'acheter, vous trouverez également un capteur adapté à vos besoins grâce à la diversité des types de construction, de tailles, de types de raccordement et de contacts. En raison de sa longévité et de son montage simple, le capteur inductif est un choix réussi dans tous les secteurs.