Conseils
Un kit LED ou set LED est un dispositif électronique qui se catégorise dans les accessoires LED. Il s'agit d'un ensemble de pièces permettant la création de signaux lumineux qui peuvent être soit établis, soit définis par vos soins.On le trouvera sous divers noms, tels que : kit à monter LED, kit de diode électroluminescente, set LED à monter (ou déjà monté). D'autres appellations sont possibles quand elles désignent spécifiquement l'action du set LED.
Ce texte a été traduit par une machine.
Informations intéressantes sur les kits LED
-
Was LED-kits?
-
Domaines d'application pour kits LED
-
Exemple pratique : module de signal de clignotant pour un système d'alarme
-
FAQ - questions fréquentes sur les kits LED
-
Was advient-il de respecter lors de la manipulation des LED ?
Was LED-kits?
La LED est l'abréviation de « diode électroluminescente », également appelée diode électroluminescente dans l'utilisation de la langue allemande. Contrairement aux lampes incandescentes, halogènes et fluorescentes, les LED sont extrêmement économiques, petites, très économiques en termes de consommation d'énergie et ont une durée de vie de plusieurs milliers d'heures. En raison de leur tension de fonctionnement généralement faible, ils sont parfaitement adaptés pour les travaux de bricolage.
Les kits LED prêts à l'emploi contiennent tout was nécessaire pour la construction du circuit. À partir de la carte imprimée, des condensateurs et des transistors, des résistances et des diodes lumineuses adaptées. Cela évite non seulement la recherche complexe d'un schéma de câblage pour l'objectif choisi, mais également l'achat des différents composants présélectionnés.
Le plus important est la platine incluse . Les kits LED sont un moyen simple et économique de construire des circuits. La mise en place d'un circuit dans une « structure volante » susceptible d'erreurs peut être évitée avec des kits, ainsi que le « dévolté », qui doit d'abord trouver le positionnement optimal des composants et des câbles sur une carte de circuit imprimé. La carte est déjà prête à être mise en marche. Les composants sont simplement enfichés dans les trous correspondants puis soudés.
Domaines d'application pour kits LED
La gamme de diodes lumineuses modernes s'étend de l'infrarouge à l'ultraviolet. Entre-temps, les LED connues depuis des décennies se trouvent en rouge, orange, jaune et vert, ainsi que depuis plusieurs années en bleu, violet et blanc. Les kits LED pour usage privé vont des modèles comme « roue de bonheur » aux bougies et aux lampes à thé.
Dans le domaine professionnel, deux domaines d'utilisation ont été établis pour les kits LED :
Comme transmetteur de signal : rouge et vert, les couleurs de signal sont des couleurs et ont permis de gagner les LED colorées. Un appareil électronique grand public ne peut pas être utilisé comme détecteur d'état sans ces diodes électroluminescentes. Les kits LED professionnels sont des émetteurs de signaux sous forme de feux clignotants ou de feux de signalisation. Avec d'autres composants électroniques et capteurs, par exemple pour la température, la pression ou le mouvement, il est possible de transmettre des signaux clairs de manière optique. Les kits avec LED blanches se trouvent souvent dans les systèmes d'alarme : la lumière clignotante grise est destinée à aider à dissuader les visiteurs non sollicités.
Pour information : les diodes lumineuses colorées peuvent être combinées de manière économique en lampes à fonctionnement qui affichent des textes ou symboles animés manuellement ou par déclencheur, comme un détecteur de mouvement ou un logiciel. Même en tant qu'éléments dans les montres numériques, les LED sont souvent disponibles. Aujourd'hui, les kits pour lampes de poche ou les projecteurs de surveillance « invisibles » sont particulièrement prisés. Tandis que les premières lampes produisent une lumière blanche très claire grâce aux LED de puissance, les phares utilisent des diodes électroluminescentes de la zone infrarouge. Les images ne peuvent toutefois être représentées qu'avec des appareils de vision nocturne pour caméras infrarouges ou de surveillance.
Exemple pratique : module de signal de clignotant pour un système d'alarme
La tâche : si une alarme est déclenchée, les signaux clignotants visibles doivent être activés.
La mise en œuvre : un kit avec LED d'alimentation blanches et deux canaux
Cette extension d'alarme est conçue en quelques minutes, car tous les composants sont fournis. Le kit spécial utilisé ici : les deux modules clignotants avec chacun quatre LED de puissance peuvent être séparés de la carte de commande. Ainsi, il est possible d'installer l'activation directement sur l'alarme, tandis que les modules clignotants sont installés indépendamment les uns des autres dans des endroits bien situés dans le champ de vision. Une simple toron suffit pour la connexion. La vitesse de clignotement et les sept effets du flash peuvent être réglés, avec le dernier effet réglé enregistré.
FAQ - questions fréquentes sur les kits LED
Les diodes électroluminescentes ont-elles un pôle positif et un pôle négatif ?
Comme toutes les diodes, les diodes électroluminescentes possèdent une polarité (+ et -) et ne laissent le courant que dans une seule direction. Les diodes fonctionnent donc souvent comme redresseurs dans les circuits électroniques. Veillez donc à ce que le polissage soit correct lors de l'installation ! Sur la carte, celle-ci est imprimée, la diode électroluminescente indique le pôle négatif (cathode) sur le fil de raccordement le plus court.
QU'est-ce qui doit être fait en cas de soudure ?
Toutes les diodes doivent être soudées à une certaine distance de la platine. Pour une raison très simple : il doit rester de la place pour saisir les deux fils de raccordement avec une pince plate étroite, car tous les semi-conducteurs - y compris les transistors ! sont relativement sensibles à la chaleur. La chaleur du fer à souder est évacuée en toute sécurité via la pince plate. Cela signifie que le processus de soudage ne doit durer que quelques secondes.
Was advient-il de respecter lors de la manipulation des LED ?
Les diodes électroluminescentes sont extrêmement sensibles aux tensions et courants trop élevés et à l'accumulation de chaleur associée. Les courants trop élevés réduisent considérablement la durée de vie des LED. Les sources d'énergie préférées sont donc des piles ou des accumulateurs. Si le kit fabriqué doit être utilisé sur le réseau électrique, une source de courant constant doit être commutée entre le bloc d'alimentation et le kit. Ils sont également disponibles à un prix avantageux en tant que kit. Un tel kit contient un transistor, deux diodes et deux résistances en plus de la platine. La sélection des résistances permet de régler une tension de fonctionnement de 3 à 25 volts CC.
Notre Conseil pratique : aide utile
En plus d'un fer à souder ou d'une station de soudage spécialement conçue pour travailler sur des composants électroniques, une « troisième main » est très utile. Dans ce contexte, il ne s'agit pas d'une main humaine, mais d'un petit assistant en métal avec deux « doigts » réglables aux extrémités desquels des pinces crocodiles sont placées. Ces bornes maintiennent la carte en toute sécurité pendant le soudage. En général, une loupe est également disponible pour observer avec précision le processus de soudage.
Was LED?
Les LED nous rencontrent partout : qu'il s'agisse de feux de signalisation, de téléviseurs ou d'éclairage dans des pièces privées ou professionnelles. Grâce à leur longue durée de vie, leur petite taille ainsi que les formes et les spectres de couleurs très différents, les LED se sont imposées en peu de temps par rapport aux ampoules à incandescence, aux ampoules halogènes et aux lampes à économie d'énergie. Derrière chaque LED se trouve une pièce technique que nous vous expliquons brièvement dans notre guide.