Interrupteur d'inclinaison, interrupteur à flotteur
Pour différentes applications mettant en œuvre le niveau d'un liquide ou son inclinaison, il existe des dispositifs capables d'effectuer des commutations : il sera souvent question de capteur de niveau, d'interrupteur à mercure ou encore d’interrupteur à flotteur. Ces technologies variées s'emploient pour des situations spécifiques que nous détaillerons plus bas.
Pouvons-nous vous aider ?
Ce texte a été traduit par une machine.
Informations intéressantes sur les interrupteurs d'inclinaison et de flotteur
-
Que was interrupteur d'inclinaison ou interrupteur à flotteur ?
-
Comment fonctionnent les interrupteurs d'inclinaison et de position flottante et comment sont-ils construits ?
-
Quelles sont les versions des interrupteurs d'inclinaison et de position flottante disponibles et was à observer lors de la sélection et du fonctionnement ?
Que was interrupteur d'inclinaison ou interrupteur à flotteur ?

Pour que le niveau puisse être contrôlé par le niveau de liquide dans les récipients et maintenu à un niveau donné, il doit être possible de déclencher une fonction de commutation ou de commande pour une vanne ou une pompe ou un circuit électronique en fonction du niveau. Pour ce faire, il existe des interrupteurs d'inclinaison et de position flottante. Ces dispositifs de commutation, qui sont actionnés en fonction du niveau d'un liquide, sont adaptés pour le contrôle et le contrôle du niveau de remplissage dans les applications chimiques, techniques de procédés, technologies alimentaires, domotique ou autres. De tels dispositifs de commutation sont également utilisés pour la conception de fonctions de sécurité contre le débordement ou la marche à vide des conteneurs.
Comment fonctionnent les interrupteurs d'inclinaison et de position flottante et comment sont-ils construits ?

Lors de l'interrupteur d'inclinaison et de position flottante, on utilise la flottabilité d'un élément flottant dans un liquide dont la force mécanique est utilisée pour actionner un interrupteur. Cette force peut agir directement sur le mécanisme de commutation ou indirectement, par exemple via un aimant, sur un contact Reed. Il existe des versions avec contacts NO et ceux avec contacts NF.
En cas d'interrupteur d'inclinaison ou de capteur d'inclinaison, le flotteur se trouve sur ou dans un bras ou un tube fixé sur le côté du module, dont l'angle d'inclinaison dépend de la hauteur du niveau de liquide à mesurer. Un aimant se trouve à l'intérieur du bras mobile et un contact Reed se ferme en face de la pièce fixe qui se ferme lorsque l'aimant se rapproche.
Comme son nom l'indique, les contacteurs à flotteur possèdent, en tant que corps d'entraînement, un corps creux rempli d'air, le flotteur qui monte et descend sur un tube incliné en fonction du niveau du liquide. Là encore, lorsque vous atteignez une position spécifique, un contact de commutation est actionné qui ferme ou coupe le circuit.

Une autre variante est un interrupteur à immersion qui peut être utilisé comme capteur d'inclinaison en rapport avec les pompes submersibles. Il s'agit d'un boîtier hermétiquement fermé qui est maintenu à la surface du liquide par la flottabilité. Le câble fixé à la pompe maintient le commutateur en place, de sorte qu'il soit orienté vers le haut ou vers le bas en fonction du niveau. Une bille métallique peut se déplacer librement dans le boîtier. Si l'interrupteur est orienté vers le haut, c'est-à-dire lorsque le réservoir est rempli, la bille se place sur un contact de commutation mécanique qui active la pompe. Une fois que la pompe a abaissé le niveau, le commutateur de plongée se déplace dans une autre position, de sorte que la bille ne repose plus sur le commutateur. La pompe s'arrête. Le niveau d'activation ou de désactivation de la pompe est déterminé par la longueur variable du câble de raccordement.
Les positions pour l'activation et la désactivation sont différentes pour ces interrupteurs, de sorte qu'une hystérésis se produit entre eux, ce qui entraîne des variations de niveau plus ou moins importantes dans le réservoir.
Étant donné que certaines parties de ces dispositifs de commutation entrent en contact avec des liquides, une séparation sûre entre le contact électrique et le mécanisme du bras d'inclinaison ou du flotteur doit être assurée. C'est ce que l'on obtient dans lequel les éléments de commutation sont montés dans des pièces de boîtier hermétiquement fermées. L'utilisation de aimants permanents pour actionner les interrupteurs Reed qui n'ont pas besoin d'une connexion électrique vers l'extérieur s'est avérée efficace.
Les valeurs de la puissance de commutation électrique admissible des contacts sont également spécifiées dans les fiches techniques. Les courants de commutation et les tensions de commutation maximales ne doivent pas être dépassés pendant le fonctionnement. Lors de la commutation de charges inductives telles que relais, contacteurs et moteurs, s'assurer que les pics de tension ne brûlent pas les contacts.
Le fonctionnement sans interférence des interrupteurs d'inclinaison et de flotteur dépend de la viscosité du liquide, qui dépend généralement de la température. Si elle devient trop épaisse, le flotteur ne peut plus se déplacer correctement ou même se coller.
Parce que la portance est causée par la gravité à action verticale, le bon fonctionnement d'un interrupteur d'inclinaison et de position flottante joue un rôle important dans la bonne position de montage. Les données correspondantes dans les fiches techniques doivent être respectées afin que les corps d'entraînement ne puissent pas se coincer, mais se déplacer librement.
Les passages des câbles vers les interrupteurs électriques ne se trouvent pas dans la zone située en dessous du niveau de liquide, sauf pour les interrupteurs submersibles. Cependant, les traversées doivent être utilisées avec des presse-étoupes car elles peuvent également être humides ou humides dans les environs.
Les interrupteurs inclinables et les interrupteurs à flotteur sont adaptés pour les applications liées aux liquides les plus divers, qui peuvent comprendre non seulement des substances « inoffensives » telles que l'eau, mais également des milieux agressifs tels que les huiles, les alcalis et les acides. En outre, il peut s'agir de liquides qui doivent respecter des exigences particulières en matière d'hygiène et de propreté. Des exemples sont des applications dans les industries des boissons, de l'alimentation et de l'industrie pharmaceutique. Ici, le matériau des appareils de commutation joue un rôle important car il doit être adapté à l'application et à la zone d'utilisation.
Quelles sont les versions des interrupteurs d'inclinaison et de position flottante disponibles et was à observer lors de la sélection et du fonctionnement ?
Les exigences de chaque application déterminent la version pratique du commutateur d'inclinaison et de flotteur correspondant. En particulier, le matériau entrant en contact avec le support doit être adapté à l'usage auquel il est destiné. Par exemple, le polypropylène (PP) est résistant aux solutions aqueuses de sels, acides forts, alcalis et lessives jusqu'à 1200, l'acier inoxydable est adapté aux produits alimentaires et pharmaceutiques. Pour d'autres substances agressives telles que les huiles, les carburants, les solvants organiques, etc., choisir des plastiques spéciaux dont les propriétés sont indiquées dans les fiches techniques respectives.