Pouvons-nous vous aider ?
Interrupteur pour véhicule automobile
Dans le cadre de modifications ou d'optimisation d'un véhicule, il est nécessaire, pour certaines actions, de disposer d'un interrupteur fonctionnel ou même d'un tableau d'interrupteurs.Avec les progrès de l'électronique embarquée, il devient intéressant pour les professionnels comme pour les particuliers d'user d'interrupteurs dans des véhicules (voitures, motos, bateaux…).
L'interrupteur pour voiture
Un interrupteur pour voiture s'intégrera souvent au tableau de bord pour permettre différents contrôles : couper la batterie, allumage de lampes (pour les passagers à l'arrière du véhicule, par exemple, ou encore, des LED de décoration, de lecture, etc.), mise sous tension d'un GPS, allumage des différents feux (clignotants, freins…) afin d'en vérifier le fonctionnement, contrôle d'une caméra interne (ou dashcam), d'une caméra de recul, etc.Venant sous plusieurs formes, du bouton-poussoir à l'interrupteur à tirette en passant par l'interrupteur à bascule, ces différents dispositifs se dotent de certaines spécificités.
Une marque principale : SCI
Vous trouverez différents produits recommandés par nos soins, mais la marque SCI est celle qui propose le plus de choix, avec près de 60 références dans tous les styles de commutateurs.
Différents types d'interrupteurs
Un interrupteur pour voiture peut venir sous diverses fermes : en général, pour des raisons pratiques, les commutateurs visibles et faciles à enclencher sont privilégiés.
C'est le cas par exemple de l'interrupteur à bascule que l'on peut aisément orienter et manipuler. L'interrupteur à bascule est très utilisé en raison de sa fiabilité et de sa résistance. Pour une utilisation similaire, il sera souvent conseillé de s'intéresser à l'interrupteur à levier : celui-ci est très identique à l'interrupteur à bascule de par son fonctionnement.Pour une facilité d'enclenchement, le bouton-poussoir est tout indiqué : ce type d'interrupteurs permet des actions rapides et tout à fait adaptées à la conduite automobile. Généralement bien intégrés au tableau de bord, ils profitent souvent d'un voyant ou d'une indication permettant de les reconnaître aisément afin de limiter les risques liés à une inattention sur la route (les feux de détresse se déclenchent souvent grâce à un bouton-poussoir).
L'interrupteur à tirette peut disposer de 3 positions de commutation : grâce à plusieurs crans, l'interrupteur à tirette se révèle très robuste et pratique. Notons que l'interrupteur à tirette peut être habillé de différents symboles (comme des phares, par exemple).
Un coupe-batterie sera destiné à commuter le circuit d'alimentation générale et affichera des indications quant à l'ouverture et la fermeture du circuit (On-Off, Marche-Arrêt). Le coupe-batterie pourra être essentiel dans de nombreux voitures sujettes à une consommation latente même lorsque le véhicule n'est pas utilisé.
Critères et accessoires
Certaines caractéristiques devront être prises en compte pour le choix d'un interrupteur pour voiture comme le courant de coupure, la tension de commutation, la position de commutation (plus de 2 états sont possibles, parfois). Vous pourrez également vous intéresser aux fonctions : pour une action permanente ou momentanée.Certains interrupteurs profitent d'annotations, comme des flèches, des symboles, une indication de l'état, etc.Les critères de connexion sont également importants : diamètres, vis, cosses, écrous .Différents types d'éclairage sont également possibles : les options de tri vous permettront de sélectionner les produits selon cette caractéristique.De nombreux interrupteurs viennent avec un panneau de contrôle qui facilitera de nombreux montages. Il est également à noter que certains commutateurs profitent d'un tarif dégressif.