Pouvons-nous vous aider ?
Ce texte a été traduit par une machine.
Récepteur DVB-C - la solution numérique
Les récepteurs DVB-C sont des récepteurs pour la télévision par câble numérique. Une multitude de programmes TV sont disponibles gratuitement en Allemagne via DVB-C et en qualité HD. De plus, les programmes de télévision payante peuvent être reçus en insérant des cartes intelligentes payantes avec des récepteurs DVB-C.
De plus, certains récepteurs DVB-C offrent d'autres fonctions, en plus de la réception de la télévision et des stations de radio numériques, comme l'intégration via Ethernet au routeur du réseau domestique, la lecture des contenus sur différents appareils, l'aperçu du programme, le télétexte, les fonctions d'enregistrement et la télévision temporisée.
-
Quel récepteur avez-vous besoin ? DVB-C, DVB-S & DVB-T EN QUELQUES MOTS
-
Quel récepteur DVB-C existe-t-il ?
-
Fonctions - un récepteur numérique doit pouvoir le faire
-
Les principales connexions du récepteur DVB-C.
-
Questions et réponses
Quel récepteur avez-vous besoin ? - les différences entre DVB-C, DVB-S et DVB-T sont expliquées brièvement
Pour recevoir des chaînes DVB, vous avez besoin d'un récepteur. Le récepteur est l'appareil récepteur qui reçoit les signaux et les traite de manière à ce que ceux-ci puissent être lus sur un ou plusieurs appareils de lecture.
DVB est généralement l'abréviation de Digital Video Broadcasting. Il s'agit notamment des programmes de télévision et de radio diffusés numériquement. Lors de la sélection du bon récepteur, il est important de savoir avec quel mode de transmission vous recevez la télévision.
Derrière le DVB se trouve le sigle pour le type de réception :
- DVB-C = câble DVB, c'est-à-dire câble via prises d'antenne
- DVB-S = DVB-Satellite, pour la réception par satellite
- DVB-T = DVB-Terrestrial, pour une réception terrestre, principalement via de petites antennes de chambre
Vous aurez donc besoin d'un récepteur DVB-C si vous souhaitez recevoir la télévision par câble via prise d'antenne.
Une connexion de câble avec un fournisseur de réseau câblé, généralement contre une taxe de base fixe, reste une condition préalable indispensable.
Conseil :
- Les récepteurs combinés pour DVB-C et DVB-T2 combinent la télévision par câble et la réception terrestre dans un seul appareil (DVB-C/DVB-T).
- Les serveurs IP avec réception DVB-C peuvent fournir des signaux de télévision par câble numériques via LAN à d'autres appareils sur le réseau.
Quel récepteur DVB-C existe-t-il ?
L'analogique était hier! Les récepteurs DVB sont la solution numérique pour une expérience TV parfaite.
Récepteur câble HD (récepteur DVB-C en version standard) :

Les récepteurs de câble HD sont des récepteurs simples pour la télévision par câble numérique de qualité HD haute résolution. Lors de l'utilisation d'un récepteur DVB-C, vous pouvez recevoir tous les programmes fournis par votre câblo-opérateur. Depuis 2019, en Allemagne, les programmes standards de la chaîne publique ARD & Co, les chaînes du groupe multimédia ProSieben-Sat1 et les programmes du groupe RTL sont diffusés via DVB-C.
Conseil : les programmes DE télévision PAYANTE peuvent être reçus via des cartes intelligentes payantes avec interface commune (ci). Ceux-ci sont insérés dans le récepteur DVB-C. Si vous souhaitez que de tels programmes cryptés soient mis hors tension, assurez-vous que votre récepteur dispose de l'interface appropriée pour ci ou ci+.
Appareils combinés
Récepteur combo DVB-T/T2/C
Le récepteur combiné pour DVB-T/T2 et DVB-C peut recevoir à la fois la télévision par câble et les signaux de télévision terrestre. Comme la réception par câble offre une meilleure qualité d'image et de son, elle est généralement préférable.
Conseil : l'achat d'un appareil combiné DVB-C et DVB-T2 n'a de sens que si vous souhaitez vous déplacer dans un avenir proche et ne pas avoir de télévision par câble dans le nouvel appartement ou si vous souhaitez parfois utiliser le récepteur dans le jardin ou dans les campings avec une antenne terrestre (de chambre).
D'ailleurs, la DVB-T a été la première norme de transmission pour la télévision terrestre en Allemagne. Il est désormais considéré comme dépassé. Depuis 2018, les émissions télévisées en Allemagne ne sont transmises que par DVB-T2. Seuls les chaînes de service public et certaines chaînes de niche sont accessibles gratuitement via DVB-T2, la plupart des chaînes de télévision privées sont payantes lors de la réception DVB-T2.
Récepteur IP
Les récepteurs IP peuvent convertir les signaux de télévision de manière à pouvoir regarder le contenu via plusieurs appareils de lecture tels que les téléviseurs, les ordinateurs, les tablettes, etc. Pour ce faire, le récepteur est connecté au routeur à l'aide d'un câble Ethernet. Le routeur partage ensuite le contenu avec d'autres appareils via LAN et Wi-Fi.
Fonctions - un récepteur numérique doit pouvoir le faire

Il est important de décrypter les programmes de télévision numérique. Un bon récepteur câble doit également présenter les caractéristiques suivantes :
- Guide électronique des programmes (EPG)
- Possibilités d'enregistrement et de lecture ultérieure du contenu TV (enregistrement)
- Lecteur de cartes à puce intégré (pour la réception d'émissions de télévision payante)
Les connexions principales sur le récepteur câble
Connexion au téléviseur
De série, les récepteurs câblés disposent d'un câble HDMI et d'un câble péritel pour la connexion au téléviseur.
Conseil : dans la mesure du possible, vous devez toujours privilégier la connexion via un câble HDMI par rapport à une autre connexion via un câble péritel. HDMI offre une meilleure transmission d'image et de son que SCART. Avec l'ancien type de connexion péritel, la qualité HD de la lecture de la télévision entraîne des pertes inutiles.
Si votre téléviseur ne dispose pas de connexion HDMI et péritel, was peut se produire avec les appareils anciens, le récepteur câble doit être connecté via un modulateur RF. La connexion correcte se fait par une connexion du câble d'antenne à la sortie RF du récepteur (boucle du signal).
Connexion aux systèmes audio
Les récepteurs de câble bien équipés disposent d'une sortie audio séparée (Line off) à laquelle une chaîne stéréo (entrée aux) peut être connectée pour le son.
Connexion à un support de stockage externe
De nombreux récepteurs câblés disposent d'un port USB pour leurs fonctions d'enregistrement sur le devant. Vous pouvez y connecter des supports de stockage tels que des clés USB ou des disques durs externes qui stockent les morceaux de télévision pour une lecture ultérieure.
Conseil : vous pouvez même enregistrer deux programmes simultanément.
Connexion au réseau domestique via Ethernet
Les récepteurs IP disposent d'un port LAN. Un câble Ethernet est branché ici et relié au routeur à l'autre extrémité du câble. Grâce au routeur intermédiaire, vous pouvez également enregistrer ou visualiser le contenu du programme sur d'autres appareils du réseau via LAN ou Wi-Fi.
Connexion à l'alimentation électrique
Bien entendu, un récepteur de câble numérique a besoin d'une alimentation électrique, c'est-à-dire d'un câble d'alimentation. Le câble de raccordement pour l'alimentation électrique est généralement équipé d'un bloc d'alimentation pour la production d'une tension de fonctionnement de 12 V pour le récepteur DVB-C.
Questions et réponses
Pourquoi ai-ich besoin de télévision numérique ?
Les programmes de télévision analogiques sont désormais désactivés et ne peuvent plus être reçus. Il y a peu de raisons de leur faire confiance : par rapport à la télévision analogique, la transmission numérique a évolué pour mieux. Alors qu'en temps analogique, le bruit, la neige ou le coin de l'image ont assombrié certains problèmes de télévision, les signaux numériques d'aujourd'hui sont de qualité d'image irréprochable (HD). Un autre atout de la technologie numérique réside dans la grande diversité des programmes. Pour la télévision analogique, le nombre de chaînes à recevoir a été assez limité, la transmission numérique permet, en utilisant mieux les fréquences de transmission disponibles, la réception d'un nombre incroyable de chaînes de télévision ayant une portée régionale, nationale et internationale.
Was DVB-C2?
La norme DVB-C2 est une norme de succession pour la DVB-C avec des taux de transmission plus élevés et une meilleure correction d'erreurs. Cette norme a été développée en 2010. Il n'est pas encore en service. DVB-C2 n'est pas compatible avec DVB-C.