Nos meilleures ventes
Meest gekocht
Produits les mieux notés
Best beoordeelde producten
Conseils
A l’approche des fêtes, il est temps d’habiller votre habitation aux couleurs de Noël ! Avec Conrad, rien de plus simple. Choisissez parmi plus de 400 références vos luminaires de Noël. Père Noël, Sapin, Rennes, étoiles, flocons… ils sont tous au rendez-vous ! N’attendez plus pour vous laisser envahir par l’esprit de Noël !
Ce texte a été traduit par une machine.
Une valeur de connaissance pour l'éclairage de Noël
Même s'il fait sombre et froid à l'extérieur, Noël compte pour la plupart des gens à la plus belle époque de l'année. Déjà avant l'heure de l'Avent, les appartements, les maisons et les jardins sont fatigués de façon festive. En plus de la décoration de Noël, l'éclairage de Noël adapté joue un rôle très important.
-
Was Noël sans guirlande lumineuse ?
-
Was faut-il tenir compte lors du choix de l'éclairage ?
-
Éclairage de Noël pour l'intérieur et l'extérieur
-
Was a LichterkettSystem?
-
Accessoires utiles pour un éclairage efficace
Was Noël sans guirlande lumineuse ?
Un éclairage de Noël festif crée l'ambiance parfaite pour un Noël réussi. Dans la maison, les bougies LED sont brillantes et les fenêtres rayonneront dans la brillance des guirlandes lumineuses. Même la décoration de Noël est mise en scène avec des lumières d'ambiance. Dans l'obscurité, le déco devient un véritable coup d'oeil.
Mais même dans le jardin, l'ambiance de Noël est très perceptible. En effet, l'éclairage classique des bougies transforme le sapin qui n'est pas si apparent devant la maison en un sapin de Noël lumineux.
Les coins à l'intérieur de la clôture, les arbustifs dans le coin et les petites broussons sur la terrasse ornent également des lumières lumineuses. Quelques points de lumière suffisent, et ils sont déjà de l'obscurité au champ de vision du spectateur.
Les réseaux lumineux, rideaux et guirlandes lumineux suspendus au balcon et à la façade complètent harmonieusement l'éclairage extérieur de Noël.
Les possibilités d'un éclairage de Noël individuel sont donc apparemment illimitées. Mais tous les éclairages de Noël ne doivent pas être utilisés partout.
Avec un peu de neige, l'éclairage extérieur peut être mis en valeur correctement.
Was faut-il tenir compte lors du choix de l'éclairage ?
Si l'éclairage de Noël est utilisé à l'extérieur, il doit résister aux conditions défavorables.
Si vous souhaitez installer l'éclairage de Noël à l'extérieur, veillez impérativement à ce que les lampes et les guirlandes lumineuses résistent aux conditions les plus défavorables avec une humidité extrême. L'indice de protection IP fournit des informations à ce sujet.
Si l'éclairage de Noël est utilisé à l'intérieur, il n'est pas nécessaire de se soucier de cela. Au contraire, les guirlandes lumineuses LED à économie d'énergie avec batterie font de l'éclairage de Noël sans fil et flexible.
Les fenêtres, les armoires ou même les étagères sont éclairées en un tour de main sans câble d'extension gênant. Ainsi, mettez votre décoration de Noël iindividuelle parfaitement dans la bonne lumière.
Éclairage de Noël pour l'intérieur et l'extérieur
Il est important de savoir si la nouvelle LED d'éclairage de Noël ou le rideau lumineux LED doivent être montés à l'extérieur ou non. En effet, ce n'est que lorsqu'une guirlande lumineuse à LED est vraiment conçue pour une utilisation en extérieur qu'elle vous fera plaisir. C'est pourquoi nous avons fait une petite sélection pour vous à l'intérieur ou à l'extérieur.
Éclairage de Noël pour l'intérieur
-
Guirlandes lumineuses
-
Réseaux de lumière, rideaux de lumière
-
Flexibles lumineux
-
Eclairage pour arbre de Noël
-
Eclairage de noël sans fil
Éclairage de Noël pour l'extérieur
-
Guirlandes lumineuses
-
Réseaux de lumière, rideaux de lumière
-
Flexibles lumineux
-
Eclairage pour arbre de Noël
-
Laser de jardin
Was a LichterkettSystem?
Plusieurs guirlandes lumineuses peuvent être reliées par un répartiteur.
Une guirlande lumineuse du commerce possède toujours un certain nombre de lampes ou de LED. L'alimentation électrique ou le bloc d'alimentation de la guirlande lumineuse est alors toujours conçu avec précision pour ce nombre de sources lumineuses. Si le nombre de lumières n'est pas suffisant pour éclairer un arbre de Noël, une deuxième ou une troisième guirlande lumineuse doit être installée sur l'arbre. Chaque chaîne dispose de son propre bloc d'alimentation. Avec un grand arbre, la distribution électrique devient un véritable défi.
Avec un système de chaîne lumineuse, il existe un set de base qui dispose d'un bloc d'alimentation puissant. Le set de base peut être étendu, prolongé et personnalisé avec différents jeux de complément.
Important : seuls les composants d'un fabricant peuvent être combinés. Il est donc important de connaître les composants disponibles avant de prendre une décision d'achat.
Accessoires utiles pour un éclairage efficace
Tout comme la sélection et le montage, la commande de l'éclairage de Noël doit être bien planifiée. En effet, même si des guirlandes lumineuses LED économes en énergie sont utilisées, les temps d'allumage et d'arrêt doivent être définis avec précision. Cela permet d'éviter les coûts d'électricité inutiles.
Tout aussi indispensable : les ampoules de rechange et les piles pour les guirlandes lumineuses sans fil doivent impérativement être à la maison.
minuteurs
Prises radiopilotees;
Prises intermédiaires commutables
Prises de jardin
Multiprises
Câble rallonge
Piles
Ampoule de rechange
Notre astuce économie:
Pour nos clients soucieux de leur prix, nous avons réduit considérablement les produits de la société Polarlite. Visitez notre boutique de vente et économisez sur l'achat de votre nouvel éclairage de Noël.