Quel câble HDMI choisir ?
4 juil. 2019
HDMI est une abréviation du nom anglais “High-Definition Multimedia Interface” qui définit une interface multimédia spécialement conçue pour la transmission de données haute définition. L’HDMI a été développé afin de transférer des images numériques en HD avec une audio numérique multicanal à l’aide d’un seul câble. En fonction du type d’appareil et de la qualité transmise, un type de câble différent sera nécessaire. Nous disposons de plus d’une dizaine de marques différentes dans notre catalogue en ligne. Filtrez votre recherche et choisissez le câble que vous souhaitez en un rien temps.
Il existe plusieurs types de câbles HDMI sur le marché. Leur division peut être énigmatique et incompréhensible. C’est pourquoi les informations suivantes vous aideront à les distinguer et à bien choisir votre câble HDMI.
Quel câble choisir ? Les éléments à prendre en compte lors de l’achat
Si vous souhaitez choisir le câble HDMI approprié, il est utile de vérifier un certain nombre de paramètres différents qui décrivent toutes ses propriétés.
-
La norme HDMI
Le premier paramètre à vérifier est la version du câble HDMI. La norme HDMI n’affecte pas son fonctionnement, car tous les câbles sont compatibles avec les versions antérieures. Toutefois, la capacité à gérer des fonctions supplémentaires est affectée, raison pour laquelle la version correspondante est la meilleure solution envisagée.
Actuellement, la dernière version des câbles HDMI sur le marché est la série marquée HDMI 2.

-
Bande passante
Le deuxième paramètre le plus important est la largeur maximale de la bande passante transmise. La valeur de ce paramètre est donnée en MHz. Dans le cas de la bande passante du signal, nous pouvons diviser les câbles HDMI en 3 groupes. On distingue les bandes de largeur :
- 165 MHz (pour les câbles de 1.0 à 1.2a)
- 340 MHz (pour les câbles de 1.3 à 1.4c)
- 600 MHz (pour les câbles 2.0)
-
Technologie TMDS

La technologie TMDS (signalisation différentielle minimisée par transition) est une technologie de transmission de données série à bande passante élevée. Elle est utilisée par les connecteurs DVI et HDMI.
Cette technologie utilise un algorithme de codage avancé, qui réduit l’impact négatif des interférences électromagnétiques entre les fils et permet une reproduction précise de l’horloge dans le récepteur. Cela permet d’obtenir une tolérance élevée et d’augmenter la distance maximale entre l’émetteur et le récepteur, ainsi que l’utilisation de câbles plus minces (moins chers).
On peut distinguer 3 groupes de câbles :
- Les versions de 1.0 à 1.2 maximum peuvent envoyer 4.95 Gbit/s
- Les versions de 1.3 à 1.4b peuvent envoyer un maximum de 10.20 Gbit/s
- HDMI 2.0 est capable d’envoyer jusqu’à 18 Gbit/s
Ce paramètre peut être divisé en taux audio et vidéo.
-
Diamètres des câbles
Les diamètres des câbles HDMI sont également importants. Il existe actuellement 6 diamètres de base définis par la norme AWG. Plus le nombre AWG est bas, plus le diamètre est épais. Voici quelques exemples :
- 32 AWG - ø 0,202 mm
- 30 AWG - ø 0,255 mm
- 28 AWG - ø 0,321 mm
- 26 AWG - ø 0,405 mm
- 24 AWG - ø 0.511 mm
- 22 AWG - ø 0,644 mm
Lorsque vous choisissez un câble, optez pour celui dont le AWG est le plus bas. Gardez à l’esprit que plus les veines sont épaisses, mieux c’est. L’épaisseur du câble dépend également de son coût. Ce fait n’est pas très important pour les câbles courts (0,5 m à 3 m), mais avec les versions longues de câbles HDMI tel que celles allant de 5 à 25 m, c’est un paramètre qui augmente le prix.

Il convient de prêter attention à l’épaisseur recommandée des câbles HDMI en fonction de la longueur :
- 1 m - 3 m : 30 AWG ou 28 AWG
- 3 m - 10 m : 28 AWG ou 26 AWG
- 10 m - 15 m : 26 AWG ou 24 AWG
- 20 m : 24 AWG
-
La longueur du câble HDMI
La longueur du fil est l’un des paramètres de base à prendre en compte lors de l’achat. Un câble trop court ne remplira pas sa fonction et risque de poser problème lors de son agencement. C’est pourquoi il convient de se poser cette question avant d’acheter.
-
Terminaison du câble HDMI
Le câble HDMI peut avoir différentes bornes. Il possède deux fiches mâles pleine taille. Sur le marché, vous pouvez également trouver des câbles HDMI avec une prise femelle d’un côté et une prise mâle de l’autre pour l’extension du câble. Il existe également des câbles HDMI équipés de connecteurs micro HDMI et mini HDMI.
Quel câble choisir ? Un modèle, une utilisation
-
Un câble HDMI pour connecter votre téléviseur
Il y a quelques points à retenir lorsque vous choisissez un câble HDMI pour votre téléviseur. Tout d’abord, choisissez un câble HDMI haute vitesse avec Ethernet ou simplement un câble HDMI haute vitesse. Une transmission plus rapide est particulièrement utile pour regarder des films en qualité Full HD. Pensez à choisir des câbles d’une longueur maximale de 15 mètres, dans un standard supérieur à HDMI 1.3 ou même 1.4.
-
Câble HDMI pour connecter votre moniteur
Lors de la transmission d’un signal HDMI à un moniteur d’ordinateur, la résolution de l’écran est un paramètre important. Pour la Full HD (1920x1080 pixels) ou moins, un câble HDMI standard est suffisant. Les moniteurs à plus haute résolution qui prennent en charge des fréquences d’images supérieures à 60 Hz nécessitent un transfert de données plus important, il est donc recommandé d’utiliser un câble à haute vitesse.
Dans ce cas, la longueur optimale serait de 3 à 5 mètres. Choisissez un câble HDMI 1.3+ qui possède une bande passante de 340 MHz.
-
Câble HDMI pour la connexion à la PS4
Comme pour les téléviseurs, vous pouvez opter pour le câble HDMI haute vitesse avec Ethernet ou le câble habituel. Une transmission plus rapide pour les jeux PlayStation est fortement recommandée. En choisissant le câble HDMI 1.4+, vous pourrez utiliser le Dolby True HD, le canal audio de retour, une bande passante de 340 MHz, un TMDS maximum de 10.20 Gbit/s, ainsi que la synchronisation audio avec la vidéo.
-
Câble HDMI TV 4K
Si vous voulez profiter pleinement des avantages de la technologie 4K, le dernier standard HDMI 2.0 d’une longueur de 5 mètres sera fortement recommandé. Une bande passante de 600 MHz, un TMDS maximum de 18 Gbit/s et la prise en charge de toutes les solutions actuelles augmenteront considérablement le confort d’utilisation du 4K.
En outre, il est utile de rappeler que seuls les câbles HDMI de la version 1.4 prennent en charge la résolution 4K.