Tous les produits


Raspberry Pi® 4 B 2 GB 4 x 1.5 GHz

Raspberry Pi® 4 B 4 GB 4 x 1.5 GHz

Raspberry Pi® 5 B 16 GB 4 x 2.4 GHz Raspberry Pi®

Nvidia Developer Kit Jetson AGX Orin 64 GB 12 x 2.2 GHz

Carte Raspberry Pi® 3 B 1 GB 4 x 1.2 GHz Raspberry Pi®

Raspberry Pi® Zero Raspberry Pi® Zero 512 Mo 1 x 1.0 GHz

GMKtec Mini-PC (HTPC) M3 PRO-2 Intel® i5-13500H 32+1TB Intel® Core™ i5-13500H 4.7 GHz 32 GB RAM 1 TB SSD Intel Iris® Xe

Arduino VENTUNO Q Arduino UNO Q 16 GB 8 x 2.7 GHz

GEEKOM Mini-PC (HTPC) Air12 2026 Edition Intel® Pentium® Gold 7505 3.5 GHz 16 GB RAM 512 GB SSD Intel Win 11 Pro Mini Ai
Nos meilleures ventes
Meest gekocht
Produits les mieux notés
Best beoordeelde producten
Conseils
Ce texte a été traduit par une machine.
PC : plus besoin de se souvenir des entreprises et des particuliers
La réussite de l'ordinateur ne prend pas fin. Sans systèmes PC puissants, une économie moderne telle que nous la connaissons serait absolument impensable. On trouve des ordinateurs partout aujourd'hui : de la pratique médicale à la vente au détail et à l'artisanat, en passant par l'industrie. Dans notre guide, vous découvrirez les types de PC disponibles et leur utilisation.
-
Domaines d'utilisation des ordinateurs
-
Ordinateur de bureau et PC tout-en-un
-
Stations de travail et serveurs
-
Mini PC et ordinateur industriel
-
Ordinateurs portables (de présentation et d'occasion)
-
Cas particulier : PC de jeu
-
Que dois-ich faire lors de l'achat d'un ordinateur ?
-
Notre Conseil pratique : veillez à une ventilation suffisante du PC !
-
FAQ - questions fréquentes sur les ordinateurs
Domaines d'utilisation des ordinateurs

Les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables sont utilisés presque partout, que ce soit dans l'administration publique, dans les hôpitaux ou dans les petites denrées alimentaires. Aucun secteur ne se trouve encore aujourd'hui sans PC de bureau. Les travaux effectués avec un tel ordinateur sont nombreux. Il peut s'agir de la gestion des stocks ou de calculs complexes dans un laboratoire de recherche. Les éditeurs écrivent leurs articles sur l'ordinateur et le policier enregistre également une annonce sur un PC. En liaison avec Internet, les possibilités d'utilisation sont pratiquement illimitées. Microsoft Windows est utilisé comme système d'exploitation dans la plupart des cas. Une alternative possible est Linux et Mac OS pour Apple Desktops. Dans notre gamme, vous trouverez une large gamme de PC différents, allant de la barebone aux stations de travail en passant par le PC reconditionné.
Ordinateur de bureau et PC tout-en-un
Ordinateur de bureau

Un système PC de bureau ne doit pas perturber le travail. Il est donc particulièrement important qu'un ordinateur de bureau de ce type provoque un bruit de fonctionnement aussi faible que possible. Le boîtier de PC doit également occuper peu de place. Plus vous utilisez de calculatrices dans un bureau, plus la question de la consommation d'énergie est importante. Généralement, un ordinateur de bureau ne nécessite pas de processeurs AMD ou Intel particulièrement puissants. L'unité graphique intégrée dans de nombreux processeurs est généralement suffisante pour les applications Office utilisées.
PC tout-en-un

Chaque fois qu'un système PC est utilisé non seulement comme outil de travail pur, mais également comme outil de travail optique, l'heure d'une solution tout-en-un vous séduera : il s'agit d'un moniteur dans lequel le matériel complet est installé. L'avantage d'un tout-en-un est le faible encombrement. Le premier dans ce domaine est l'Apple iMac, qui est souvent présent dans les cabinets médicaux, les agences de publicité et les bureaux de design.
Stations de travail et serveurs
Stations de travail

Une station de travail professionnelle requiert beaucoup plus de puissance. Ces ordinateurs sont utilisés pour des logiciels exigeants et des applications gourmandes en calcul telles que le rendu 3D ou la CAO. Pour cela, les processeurs AMD et Intel sont utilisés avec 8 cœurs ou plus. Dans la plupart des cas, un processeur Quad-Core simple est déjà trop faible. Sur certains postes de travail, même deux processeurs sont installés. En plus d'une puissance de processeur élevée, une station de travail nécessite beaucoup de mémoire vive et souvent plusieurs disques durs.
Serveur

Les serveurs doivent également être particulièrement puissants. Sans serveur, il n'y a pas d'Internet et la plupart des réseaux d'entreprise sont inutiles sans eux. Ces ordinateurs ont besoin de beaucoup de puissance de calcul, et pour cela, des processeurs spéciaux comme AMD Epyc ou Intel Xeon, qui possèdent une multitude de cœurs, sont utilisés. Une grande quantité de mémoire vive et une grande capacité de stockage sont également nécessaires.
Mini PC et ordinateur industriel
Mini PC

Les mini-PC sont des ordinateurs aux dimensions particulièrement compactes. Les appareils sont parfois si petits qu'ils peuvent facilement se cacher derrière un moniteur avec un support spécial et servir de calculatrice de bureau à part entière. Là encore, il existe des modèles très performants qui permettent de réaliser des calculs complexes. La possibilité de mise à niveau est toutefois très limitée en raison des petits boîtiers, et il n'y a généralement pas de place pour une carte graphique dédiée.
Ordinateur industriel

Les PC industriels sont généralement particulièrement robustes : ils sont souvent très compacts et sont utilisés, entre autres, dans les domaines de la robotique, de l'automatisation et de la communication industrielle. Ces ordinateurs possèdent des interfaces qui sont rarement utilisées sur un bureau normal, mais qui sont encore très importantes pour les applications industrielles. Cela comprend les ports parallèle et série et, le plus souvent, plusieurs ports réseau. Le système d'exploitation utilise souvent Windows, mais également Linux ou Android. Dans le domaine industriel également, les ordinateurs dits à une carte sont utilisés, ce qui représente une bonne part de la panne et qui sont souvent utilisés dans le domaine de l'IoT.
Ordinateurs portables : l'alternative portable

Les ordinateurs portables et les ordinateurs portables sont principalement utilisés par les employés travaillant sur le terrain. Pour cela, les ordinateurs doivent être aussi légers et robustes que possible. Les ordinateurs portables dont la diagonale d'écran est inférieure à 13 pouces sont particulièrement adaptés pour une utilisation mobile. Une autonomie de batterie aussi longue que possible est plus importante pour de tels appareils que des performances extrêmes. Au lieu d'un disque dur conventionnel, un SSD résistant aux chocs est le premier choix pour les appareils mobiles. Pour un travail fluide, l'ordinateur portable doit disposer d'au moins 8 Go de RAM DDR4, en fonction du logiciel utilisé.
Cas particulier : PC de jeu

Les PC de jeu sont principalement conçus pour le divertissement. Ces appareils ne sont pas seulement des PC de bureau simples, mais des objets de style de vie. Beaucoup de ces ordinateurs possèdent des fenêtres qui permettent de visualiser le matériel intégré. Une autre tendance est l'éclairage LED : de nombreux fabricants de matériel proposent des cartes graphiques, des ventilateurs et même des modules RAM avec éclairage RGB intégré. Pour que les jeux 3D modernes puissent être représentés sur le moniteur à haute résolution, un PC de jeu a besoin d'un processeur et d'une puissance graphiques élevés. La tendance actuelle est AMD et Intel avec 6 cœurs physiques ou plus. De plus, une carte graphique puissante est indispensable. Un tel accélérateur graphique peut facilement atteindre le prix d'un PC de bureau entièrement équipé. Pour la mémoire vive, il peut s'agir d'au moins 16 Gb de RAM DDR4, mais aussi plus encore. Les mêmes critères s'appliquent aux ordinateurs portables de jeu. Les modèles correspondants sont donc souvent très coûteux et souvent très lourds.
Que dois-ich faire lors de l'achat d'un ordinateur ?
Il est toujours important de savoir à quoi utiliser l'ordinateur. Un PC de bureau n'a pas besoin d'une carte graphique pour les jeux et d'une mémoire vive DDR4 de 32 Go. Avant d'acheter, déterminez vos besoins précis, évitant ainsi les dépenses inutiles pour les composants dont vous n'avez pas besoin du tout. Les PC complets, où les appareils d'entrée et un moniteur sont fournis, sont généralement un bon choix pour commencer. Si vous ne souhaitez pas utiliser un PC complet, vous pouvez par exemple utiliser un configurateur PC pour assembler votre ordinateur en quelques clics. Pour les tâches de bureau simples, un ordinateur avec 8 Go de RAM DDR4 et un processeur Dual Core est encore suffisant aujourd'hui. Si l'ordinateur est également utilisé pour des tâches plus complexes, 16 Gb sont dans la plupart des cas un bon choix. Plus de mémoire n'est nécessaire que si vous utilisez des programmes de montage vidéo, de rendu 3D ou de CAO professionnels. Il devrait s'agir d'au moins un processeur Quad-Core, mais les modèles à 6 ou 8 cœurs sont plus fiables pour l'avenir. Un disque dur de 1000 Gb devrait être la norme aujourd'hui, les petits disques durs coûtent à peine moins cher. En fonction de la quantité de mémoire nécessaire à vos applications, vous pourrez augmenter considérablement la capacité de stockage. Idéalement, installez le système d'exploitation sur un SSD rapide. Vous bénéficiez ainsi d'un processus de démarrage beaucoup plus rapide et d'un système particulièrement réactif.

Notre Conseil pratique : veillez à une ventilation suffisante du PC !
Ne placez pas votre ordinateur directement devant un radiateur ou dans le soleil. Sinon, les températures dans le boîtier augmentent rapidement. Les ventilateurs et les refroidisseurs CPU ne sont plus en mesure de refroidir suffisamment les composants. En conséquence, le processeur et la carte graphique sont extraits et vous disposez de moins de puissance.

FAQ - questions fréquentes sur les ordinateurs
Was principales interfaces on PC or Laptop?
L'interface la plus importante pour connecter des périphériques comme une imprimante est le port USB. Il convient de faire la distinction entre USB 2.0, USB 3.0 et USB 3.1. L'USB 2.0 offre la vitesse de transfert la plus lente, tandis que l'USB 3.0 et l'USB 3.1 offrent des taux de transfert beaucoup plus rapides. Thunderbolt est de plus en plus important et est généralement réalisé via un port USB-C. En revanche, les moniteurs sont aujourd'hui connectés principalement via HDMI.
QU was signifie un barebone
Un barebone est un boîtier d'ordinateur qui est déjà équipé d'une carte mère. La plupart du temps, ce sont des petits boîtiers qui nécessitent une carte mère spéciale. D'autres composants, par exemple un bloc d'alimentation et, dans certains cas, un processeur, peuvent également être fournis. La RAM, la carte graphique et le disque dur ou le disque SSD doivent en général être achetés séparément.
Dois-ich choisir un processeur AMD ou Intel ?
Il s'agit en fin de compte d'une question de goût personnel. Pendant de nombreuses années, les processeurs Intel ® étaient un peu plus rapides, cette fiche semble s'adresser aux nouveaux processeurs AMD. Bien que les différences soient mesurables dans les critères de référence, elles ne devraient pas être importantes pour la plupart des utilisateurs.
Quels sont les accessoires dont ich dispose encore pour mon ordinateur ?
En plus d'un clavier et d'une souris, il est recommandé d'utiliser un disque dur externe ou au moins une clé USB de grande taille pour sauvegarder les données. Un hub USB est également utile. Vous pouvez le placer sur le bureau. Ainsi, vous disposez toujours des ports USB à portée de main.