1. Guides et conseils
  2. Voiture, loisirs & amenagement de l'habitat
  3. Preparer sa voiture pour l'hiver

Préparer sa voiture pour l'hiver

Votre voiture prête pour l'hiver

En France, on ne sait jamais quand la neige pointera le bout de son nez, mais dans certaines régions, quelques flocons et c'est la panique sur les routes ! Retards de train, bus annulés... et les autoroutes se transforment en parkings ! On garde d'excellents souvenirs de batailles de boule de neige, mais lorsqu’on doit se déplacer par un temps pareil, c'est une autre histoire ! Assurez-vous donc que votre voiture est prête pour l'hiver. Installez ou faites installer des pneus hiver, ayez sous la main un chargeur de batterie... Cette page pleine d'astuces pour aidera à préparer votre voiture pour l’hiver.

1
  • 1. Pneus d'hiver
  • 2. Une batterie puissante pour passer l'hiver
  • 3. Un bon éclairage pour rouler de nuit
  • 4. Fenêtres gelées et embuées
  • 5. Accessoires d'hiver pour la voiture

Pneus d'hiver

Comment savoir quand changer vos pneus ? Gardez en tête cette température : 7 °C. En dessous de 7 °C, les pneus hiver restent souples grâce à une composition de caoutchouc différente. Ils vous garantissent donc une adhérence optimale par temps froid.
Et en cas de neige, rien ne vaut les chaînes à neige pour éviter les glissades !

Une batterie puissante pour passer l'hiver

La batterie de votre voiture a une capacité inférieure en saison froide par rapport aux températures plus élevées de l'été. Cela est dû au fait que les processus chimiques dans la batterie sont ralentis par le froid et donc, la capacité diminue. En bref, vous tournez la clé et rien ne se passe.

Vous pouvez alors attendre la dépanneuse pendant une heure ou prendre les choses en main. Si une âme charitable veut bien vous venir en aide, branchez un câble de démarrage entre votre véhicule et le sien. Mais s'il n'y a personne autour ?
Une batterie de secours fournit une augmentation directe de la puissance afin que vous puissiez redémarrer votre voiture.

Mieux vaut prévenir que guérir. Avec un testeur de batterie, vous pouvez facilement mesurer la capacité de la batterie et avec un chargeur de batterie automatique, vous pouvez maintenir votre batterie en parfait état.

Retrouvez ici nos testeurs de batterie et aides au démarrage.

Un bon éclairage pour rouler de nuit

Le soleil fait la grasse matinée, la nuit tombe à 16h... cela fait partie des joies de l'hiver !
Par conséquent, assurez-vous que votre véhicule est paré pour la route de nuit. Vérifiez régulièrement l'état de vos ampoules en faisant le tour de votre véhicule chaque jour ; pendant que vous grattez le givre de votre pare-brise, par exemple ! Prévoyez également une boîte d'ampoules de rechange dans la voiture. Outre le fait que ces ampoules de rechange sont obligatoires (sous peine d'amende lors d'un contrôle), vous serez paré si un phare vous lâche avant de reprendre la route !
Curieux de savoir quelle lampe convient le mieux à votre voiture ?

Fenêtres gelées et embuées

L'un des premiers désagréments en voiture l'hiver : la buée sur les vitres !
Après avoir perdu quelques précieuses minutes à gratter les vitres, on s'installe au volant... et on attend que le chauffage ait fini de désembuer les vitres !

Mais pourquoi cette buée ? L'humidité présente dans l'air de votre habitacle est attirée par les parois froides des vitres.
Alors, au lieu d'attendre que le chauffage de votre véhicule fasse son effet, vous pourriez installer un déshumidificateur pour voiture ! En effet, comme son nom l'indique, le déshumidificateur élimine l'humidité de la voiture et la stocke. Vous pouvez ensuite le sécher à la maison et le réutiliser encore et encore. Idéal pour partir rapidement le matin. Adieu, la buée !
Divers équipements sont disponibles pour dégivrer électriquement votre fenêtre. Un radiateur soufflant qui dégivre votre fenêtre et réchauffe également la voiture ou un chauffage de vitre pour que votre fenêtre dégivre rapidement et efficacement. Le choix est à vous.

Pour les inconditionnels du radiateur (parce qu'il fait froid, après tout), un radiateur soufflant vous permettra de désembuer rapidement, sans attendre que votre moteur soit chaud.

Accessoires d'hiver pour la voiture

Bien sûr, il n’y a rien de mal aux méthodes du "bon vieux temps". Un grand sac poubelle découpé et calé dans les portières avant protègera votre pare-brise du givre. Privilégiez cependant la robustesse de housses dédiées qui protègent votre voiture de la saleté par tous les temps et vous évitent de gratter par temps froid.

Il a gelé plus tôt que prévu et vous n'aviez pas protégé votre pare-brise ? Ce sont des choses qui arrivent ! Dans ce cas, vous ne pouvez pas échapper au grattoir à glace... Et comme "après l'effort, le réconfort", asseyez-vous confortablement et allumez votre siège chauffant ! Ca va mieux, n'est-ce pas ?