Chargeurs à induction
0 RésultatsConseils
Ce texte a été traduit par une machine.
Des informations intéressantes sur les chargeurs à induction

Il y a quelques années encore, il était possible de charger des appareils mobiles sans fil. Cependant, la technologie d'induction nous a permis de nous rapprocher de cette possibilité. Grâce aux chargeurs à induction, les smartphones et les téléphones portables ne peuvent pas être rechargés sans fil, mais sans l'aide d'un câble de charge. Découvrez comment cela fonctionne dans notre guide.
-
QU'est-ce qu'un chargeur à induction et comment fonctionne-t-il ?
-
Avantages et inconvénients des chargeurs sans fil
-
Pour quels smartphones un chargeur à induction est adapté
-
Que signifie la certification Qi ?
-
Notre Conseil pratique : débranchez le socle de charge du secteur
-
Que faut-il observer lors de l'achat d'un chargeur à induction
QU'est-ce qu'un chargeur à induction et comment fonctionne-t-il ?
Les chargeurs conventionnels pour téléphones portables et smartphones sont composés de petits blocs d'alimentation à découpage dont la sortie est généralement un port USB type A qui fournit la tension de charge pour l'appareil mobile. Pour recharger l'appareil mobile, il est relié au câble de charge adapté.
La technologie d'induction a ouvert la voie à la recharge d'un smartphone sans avoir à le connecter à un câble. Le processus de charge s'effectue quasi sans fil. La méthode est utilisée depuis longtemps pour charger les brosses à dents électriques. Comme un chargeur à induction est conçu sans ouvertures pour les fiches de charge, il est bien adapté pour une utilisation dans les pièces humides.
Les chargeurs sans fil utilisent l'effet physique de l'induction magnétique pour créer une tension dans l'appareil mobile à recharger. À cette fin, le chargeur est équipé d'une bobine qui émet un champ magnétique avec une tension alternative. La tension alternative produit un bloc d'alimentation à découpage dont la tension de sortie stimule la bobine du chargeur via un module pilote ou contrôleur. La fréquence de travail sur la bobine de charge est comprise entre 100 et 200 kilohertz. Les dimensions mécaniques des bobines utilisées sont ainsi réduites.
Une bobine de récepteur compacte est montée dans l'appareil mobile à recharger et fonctionne de la même manière que l'enroulement secondaire d'un transformateur lorsqu'il est approchant de la station de charge inductive. La tension induite dans le combiné est fournie par un régulateur de tension à l'accumulateur de l'appareil mobile qui est ainsi chargé.

En plus de l'induction de charge, des communications supplémentaires sont également transmises via les bobines du chargeur à induction et du récepteur de charge afin de fournir une tension de charge et un courant de charge optimaux et de signaler l'état de charge du combiné. Ainsi, un récepteur d'information dans le chargeur commande les paramètres nécessaires. Cela permet de terminer le processus de charge lorsque la batterie est complètement chargée et un affichage LED peut indiquer l'état de charge. Ce chemin de communication est comparable à la technologie RFID (identification par fréquence radio).
Le terme « sans fil » est un peu trompeur dans le cadre de ce processus de charge, car les fils sont déjà utilisés, pas peu. Au contraire, « sans fil » signifie qu'aucun câble n'est nécessaire pour connecter l'appareil mobile au chargeur.
Pour l'unification de la configuration de l'appareil, le Wireless Power consortium (WPC) a créé une norme pour ce chargeur sans fil depuis 2008. Le consortium compte actuellement plus de 600 entreprises du monde entier. Le standard développé ensemble est appelé « Qi », ce qui signifie « énergie de la vie » en Chine. Cette norme Qi vient d'être étendue de manière à ce que les performances de charge soient compatibles avec les ordinateurs portables et les appareils de taille similaire. Deux autres normes n'ont pas encore été largement diffusées.
Avantages et inconvénients des chargeurs sans fil

Le processus de charge par induction a l'avantage de ne mettre que le smartphone à charger. Il n'est pas nécessaire d'insérer un câble, ce qui protège les fiches et les prises et minimise l'encombrement du câble. De plus, la normalisation actuelle garantit que les chargeurs à induction et les smartphones ne doivent pas être du même fabricant. Cela signifie en même temps qu'un seul chargeur est nécessaire pour plusieurs appareils mobiles dans un foyer ou un bureau, à condition qu'ils soient compatibles avec le processus de charge par induction.
L'inconvénient est que les appareils mobiles doivent rester en contact étroit avec la station de charge lors de la charge, de sorte que vous ne pourrez pas téléphoner pendant ce temps. De plus, la transmission d'énergie par induction a un rendement moindre que la charge avec câble : il faut plus de temps pour recharger un téléphone portable via un chargeur à induction qu'avec un chargeur filaire. Si le chargeur sans fil remplace un chargeur traditionnel, il reste quasiment (comme charge environnementale éventuelle). En outre, les alimentations à découpage avec la fréquence de travail indiquée peuvent perturber la réception radio sur un arbre long, mais cela ne devrait pas être si important dans la pratique.
Pour quels smartphones un chargeur à induction convient-il ?
La condition préalable pour charger un téléphone portable sans fil est que la technologie d'induction soit intégrée dans l'appareil en question. Lors de l'achat d'un chargeur sans fil tiers, vous obtenez une liste d'appareils compatibles. Cela s'avère utile non seulement lors de l'achat d'un chargeur, mais également d'un appareil mobile : par exemple, si vous souhaitez installer un nouveau smartphone sans avoir à remplacer la station de charge inductive.
Pour pouvoir charger des téléphones portables sans aucune technique de charge inductive, il est possible d'utiliser des boîtiers à induction. Il s'agit de housses pour téléphones portables dans lesquelles une technique de charge inductive est intégrée. Ils sont équipés d'une fiche mâle qui se branche dans le port de charge du téléphone portable. De cette manière, la technologie d'induction peut être utilisée par un petit « détour ».

Que signifie la certification Qi ?
Le mot chinois Qi (prononc « tchi ») représente la force de vie ou l'énergie. Dans le domaine de la technologie de charge, Qi décrit la norme de charge sans fil leader au monde du Wireless Power consortium (WPC).
Des marques de premier plan comme Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi, Google, LG, Sony, Nokia et de nombreux autres fabricants se sont connectés au WPC. Ainsi, comme pour WiFi, NFC ou Bluetooth, une norme unique peut être utilisée pour le chargement sans fil.
Le grand avantage de Qi
Avec Qi, le smartphone et le chargeur ne doivent pas être du même fabricant.
Tous les téléphones et chargeurs certifiés Qi sont compatibles entre eux. Cela vous offre le grand avantage de pouvoir charger votre smartphone certifié Qi même en déplacement sans adaptateur secteur ni câble de charge.
D'autant plus que les chargeurs certifiés Qi sont de plus en plus utilisés dans les restaurants, les espaces publics ou les hôtels. Un câble de charge oublié à la maison n'est donc plus un véritable problème.
La sécurité est au premier plan
La certification Qi est soumise à des exigences de qualité et de sécurité très élevées. Les tests sont effectués par des laboratoires d'essai indépendants à l'aide d'appareils de mesure validés. C'est la seule manière de garantir que le processus de charge s'effectue de manière fiable et sûre.
Les principales caractéristiques sont par exemple la détection fiable d'objets étrangers (FOD) et une limitation efficace de la tension dans l'appareil mobile. Une autre spécification Qi décrit le blindage magnétique de la batterie pour minimiser le réchauffement lors du processus de charge.
Logo Qi du Wireless Power consortium (WPC).
Chargeurs certifiés Qi chez Conrad Electronic
La combinaison de composants de charge par induction qui ne sont pas adaptés les uns aux autres peut entraîner des problèmes massifs très rapidement. Les batteries défectueuses ou les smartphones irréparables sont la conséquence inévitable. En outre, si la détection d'objets étrangers ne fonctionne pas correctement sur la station de charge, les objets métalliques situés à proximité peuvent devenir si chauds qu'il y a de graves brûlures en cas de contact. C'est pourquoi tous les appareils de position à induction proposés directement par Conrad Electronic se sont certifiés Qi.
Notre Conseil pratique : débranchez le socle de charge du secteur
Un bloc d'alimentation à découpage sur le réseau basse tension consomme de l'électricité même si aucune charge n'a lieu. Pour cette raison, vous devez débrancher la coque de charge à induction de l'environnement du secteur si vous n'en avez pas besoin. Cela s'applique également aux chargeurs filaires.
Que faut-il observer lors de l'achat d'un chargeur à induction ?

Un chargeur à induction doit avoir une surface de contact antidérapante pour le smartphone. Il est recommandé d'utiliser une surface caoutchoutée ou recouverte d'un revêtement similaire, éventuellement en combinaison avec des clips de fixation ou des aimants. Il est important que le smartphone ou le téléphone portable ne puisse pas glisser dans le chargeur, mais qu'il soit protégé contre le basculement dans toutes les directions.
Les chargeurs sans fil équipés d'un affichage LED offrent l'avantage d'une lecture de l'état de charge à tout moment. De plus, vous pouvez voir d'un coup d'œil si vous avez correctement positionné l'appareil mobile sur la station de charge inductive.
Les chargeurs à induction tiers compatibles sont généralement plus rapides et plus fiables, car ils sont équipés de plusieurs bobines, contrairement aux stations de charge de nombreux fournisseurs de téléphone portable. Cela s'avère également plus pratique dans la vie quotidienne : l'une des bobines « nettoie » le smartphone en général toujours, ce qui ne nécessite pas de le placer trop précisément sur la station de charge.
Comme vous n'êtes pas lié à des tailles ou des standards de connecteurs lors du chargement, les chargeurs à induction offrent une grande liberté de conception et une grande flexibilité. Les appareils avec fonction de charge par induction peuvent par exemple être intégrés dans des meubles, des pieds de lampe ou des raccords de voiture. Les premiers modèles sont déjà disponibles pour un montage invisible (presque).