- Type de produit
- Compteur d'énergie triphasé1
- VendeurConrad Electronic SE
- Prix
- Marque1
- Schneider Electric80ABB42Hager31Gossen Metrawatt25Kalthoff19Counttec18Eltako16Finder14ORBIS Zeitschalttechnik12Janitza8Selec8ABN7TRU COMPONENTS6Weidmüller6AS Schwabe5ENTES5Kopp5PQ Plus5Bachmann4Reltech4WAGO3Walther Werke3econ solutions2Lovato Electric2Eaton1Kübler Group1Legrand1Victron Energy1VOLTCRAFT1
- Affichage
- numérique1
- Courant de charge
- 100 A1
- Veuillez SVP sélectionner une catégorie :
- Offres et autres
Compteurs triphasés à courant alternatif
1 RésultatDétails | Prix | Disponibilité | Courant de charge | Affichage | |
|---|---|---|---|---|---|
Code produit :1386418 EAN :4016139004334 numéro de pièce :DPM-314D Prix HT 378 pièces en stock Livraison le mar. 27 oct. | 100 A | numérique | |||
Conseils
Un compteur électrique est un composant électrotechnique qui sert à mesurer la quantité d'énergie électrique consommée dans un logement ou lieu de travail. Il se trouve dans le tableau électrique, qui centralise en un unique emplacement les différents réseaux électriques de votre maison, que ce soit les courants forts ou faibles, et est utilisé par les fournisseurs d'électricité pour déterminer la consommation d'énergie. En France, seuls les compteurs étalonnés à des fins de facturation peuvent être utilisés, pour une facturation de courant dans les logements locatifs, les campings ou les jardins familiaux par exemple. Vous trouverez dans votre boutique en ligne Conrad, les meilleures marques de compteurs électriques du marché.
Ce texte a été traduit par une machine.
Des informations intéressantes sur les compteurs de courant alternatif et triphasé
-
Que sont les compteurs de courant alternatif et triphasé ?
-
Quels sont les différents compteurs de courant alternatif et de courant triphasé ?
-
Comment sont-ils utilisés ?
-
Que faut-il observer lors de l'achat ?
-
Conclusion
Que sont les compteurs de courant alternatif et triphasé ?
Les deux types de compteurs de courant sont destinés à mesurer la consommation d'énergie. Les compteurs additionneront la puissance active électrique pendant la durée de l'installation, ce qui comptera la quantité d'énergie électrique qui circule. Elle est mesurée et affichée en kilowattheures (kWh). Par exemple, la consommation est surveillée et les coûts énergétiques sont détournés. Le compteur courant alternatif Ferrari classique, équipé d'un disque rotatif mécanique, est actuellement largement utilisé et affiche les kWh (figure 1).
En outre, les appareils dits « Smart Meter » avec écran numérique sont désormais utilisés. Ces compteurs renoncent à des fonctions mécaniques et fonctionnent de manière entièrement électronique. Les nouveaux bâtiments et les modernisations sont obligatoires depuis plusieurs années, car ils présentent de nombreux avantages. Rien ne change sur le fonctionnement derrière l'affichage : les compteurs de courant intelligents sont soit des compteurs de courant alternatif, soit des compteurs de courant triphasé.
Tous les compteurs de courant doivent être étalonnés pour garantir leur précision de mesure. Cela est fait par des organismes d'essai reconnus par l'État. En Allemagne, l'étalonnage est obligatoire pour les appareils utilisés dans les transports professionnels et doit être effectué tous les 16 ans pour les compteurs mécaniques tels que le compteur Ferrari. Les appareils dits Smart Meter doivent être calibrés tous les 8 ans. Le temps d'essai est indépendant de la durée réelle d'utilisation. Cela signifie qu'un compteur numérique doit être réétalonné même après 8 ans, même s'il n'a été utilisé que pendant quatre ans.
Quels sont les différents compteurs de courant alternatif et de courant triphasé ?
La différence la plus importante entre les deux compteurs est la quantité de phases mesurables . La phase est appelée le conducteur sous tension. Lors de l'installation d'une lampe de plafond par exemple, vous détectez la phase sur le câble noir ou marron. Le courant retourne à la source d'alimentation via le conducteur neutre (câble bleu ou gris). Le conducteur de protection vert-jaune connu de l'installation de la lampe est à la terre de l'installation, mais n'est pas pertinent pour le fonctionnement d'un compteur de courant.
La capacité de mesure du compteur de courant alternatif est limitée à une phase . Cela signifie qu'il ne peut mesurer que l'énergie sur un seul connecteur à deux broches de la phase et du conducteur nul sur lequel il est installé. Il mesure ce qu'on appelle le « courant monophasé » et convient pour des tensions plus petites jusqu'à 230 volts. Les compteurs de courant alternatif sont donc tout à fait suffisants pour les ménages. (Image 2)
En cas de tensions plus importantes, le courant triphasé est utilisé dans le monde entier, également connu sous le nom de courant alternatif triphasé. Un compteur de courant triphasé mesure en conséquence le flux d'énergie de trois phases au maximum. Lors de l'installation, les câbles sont généralement marqués en marron, noir et gris, ainsi que les conducteurs de protection et de neutre connus. Le compteur de courant triphasé mesure des tensions jusqu'à 400 volts, car il mesure non seulement la tension entre la phase et le conducteur neutre, mais également celle entre deux phases.
Le compteur de courant Ferrari est uniquement disponible en tant que compteur de courant alternatif en raison de sa construction mécanique. En revanche, les compteurs de courant numériques peuvent être à la fois des compteurs de courant alternatif et triphasé. Ils sont utilisés comme compteurs de courant triphasé dans l'industrie depuis environ deux décennies. Depuis plusieurs années, ils sont également utilisés comme compteurs de courant alternatif pour les nouveaux bâtiments ou les modernisations dans les habitations - depuis 2017, ces compteurs intelligents sont introduits progressivement et sont obligatoires à long terme.
Un compteur de courant triphasé est donc aussi puissant que trois compteurs de courant alternatif. Cependant, il n'est pas nécessaire d'exploiter pleinement ses possibilités lors de l'utilisation. Il peut également être utilisé pour mesurer une seule phase.
Comment sont-ils utilisés ?
Les compteurs de courant alternatif sont souvent utilisés pour mesurer l'énergie dans les maisons privées. Ils sont moins chers que les compteurs de courant triphasé et sont suffisants pour mesurer la tension existante. Si, en raison des dispositions légales, des compteurs intelligents doivent être installés, les compteurs de courant alternatif numériques sont également légitimes. Il est important que les appareils soient calibrés lorsqu'ils sont utilisés à des fins commerciales. Dans le cas contraire, la mesure n'a pas de stock juridique en cas d'urgence.
Des compteurs de courant alternatif peuvent également être utilisés à des fins internes ou privées. Par exemple, si la consommation d'une machine donnée doit être mesurée temporairement ou d'un appareil domestique. Il ne faut pas que ces informations soient obligatoires, car elles ne servent qu'à répondre aux besoins d'information privés. Par exemple, des compteurs avec connecteur intermédiaire sont utilisés (figure 2), qui est commuté devant une prise de courant. Il mesure la consommation électrique de l'appareil connecté.
Par exemple, les compteurs de courant triphasé peuvent être commutés devant trois compteurs de courant alternatif individuels en tant que compteurs intermédiaires afin de maintenir la consommation d'énergie cumulée. De plus, l'alimentation des maisons de location ou des maisons unifamiliales est souvent assurée par plus d'une ligne électrique, de sorte que les compteurs de courant triphasé sont également installés ici.
Les compteurs de courant triphasé sont généralement utilisés dans l'industrie, car le courant triphasé garantit une alimentation plus continue et plus faible. Ceci est particulièrement important lorsque des moteurs, des cuisinières électriques ou d'autres composants électroniques qui dépendent d'une alimentation constante sont utilisés.
Que faut-il observer lors de l'achat ?
Tout d'abord, il est important de savoir si vous souhaitez utiliser l'appareil à des fins commerciales. C'est toujours le cas lorsqu'il doit être utilisé pour la facturation des coûts énergétiques. Il est impératif de faire appel à des compteurs de niveau que vous pouvez utiliser immédiatement après l'achat. Ensuite, les mesures de l'appareil ont également un stock juridique. Les appareils sont également appelés compatibles MID, où MID est la norme européenne Eich.
De plus, les compteurs de courant numériques offrent une multitude de fonctions et de propriétés que vous pouvez utiliser. Ainsi, certains appareils peuvent être connectés à Internet, ce qui permet de consulter la consommation en ligne. En combinaison avec des outils d'analyse appropriés, vous pouvez ainsi détecter les stresers qui peuvent ensuite être désactivés pour économiser de l'énergie. Pour connaître les caractéristiques techniques de chaque compteur de courant, consultez la description de l'article sur l'appareil correspondant.
Conclusion
Avec les compteurs de courant triphasé, vous serez plus flexible en raison de la puissance de mesure plus élevée et du nombre de lignes plus important. Les compteurs de courant numériques en particulier peuvent offrir des fonctions supplémentaires utiles. Comme l'utilisation de compteurs électroniques est désormais obligatoire dans certains domaines, l'utilisation de compteurs mécaniques AC a diminué.
Ils sont de plus en plus remplacés par des compteurs de courant alternatif numériques. Bien que ces derniers doivent être calibrés tous les 8 ans, ils offrent une mesure plus précise et de nombreux autres avantages, tels que la transmission électronique des compteurs ou, pour certains appareils, l'analyse en temps réel de la consommation d'énergie. Ainsi, si vous avez besoin d'un compteur de courant triphasé numérique ou d'un compteur de courant alternatif numérique, dépend principalement de la zone d'utilisation appropriée et de l'intensité nécessaire des appareils raccordés au circuit.