- Type de produit
- Détecteur de câbles3Détecteur de câbles, suiveur de signal, testeur de continuité, multimètre1Détecteur de fusibles1
- VendeurConrad Electronic SE
- Prix
- Marque1
- Tempo Communications28Kurth Electronic13PCE Instruments7Bosch6Fluke5VOLTCRAFT5Bosch Home and Garden4HT Instruments4Testboy4Trend Networks4Bosch Professional2Gossen Metrawatt2Laserliner2Metrel2Softing2Velleman2Basetech1Chauvin Arnoux1FLIR1Joy-it1LogiLink1Megger1Multimetrix1NetPeppers1Schneider Electric1
- Affichage
- LCD1numérique1
- fonction
- Identification1Suivi de câble1
- douille de mesure
- RJ11 mâle1
- Veuillez SVP sélectionner une catégorie :
- Offres et autres
Détecteurs et localisateurs de câbles
5 Résultats



VOLTCRAFT MS-20SF

VOLTCRAFT LSG-10
Conseils
En tant que professionnel, il vous est indispensable de pouvoir compter sur du matériel fiable et performant au quotidien. Faites confiance à Conrad pour vous proposer un détecteur de câble réellement adapté à vos besoins, quels qu’ils soient. Grâce à la grande variété d’appareils que nous mettons à votre disposition à travers notre catalogue, trouvez en quelques clics seulement le système de localisation de câbles électriques qui vous convient. En plus d’un vaste choix, vous accédez également chez Conrad à des équipements de grande qualité, issus des plus grandes marques. Grâce à Conrad, optimisez vos heures de travail et fidélisez votre clientèle en adoptant un matériel fait par des professionnels pour des professionnels.
Ce texte a été traduit par une machine.
Informations utiles sur les détecteurs de ligne
-
QU'est-ce qu'un viseur de ligne ?
-
Quelles sont les variantes disponibles et comment fonctionnent les détecteurs de ligne ?
-
Notre Conseil pratique : découvrez d'autres matériaux
-
Où sont utilisés les détecteurs de ligne ?
-
Que faut-il observer lors de l'utilisation d'appareils de recherche de câbles ?
QU'est-ce qu'un viseur de ligne ?
Les lignes électriques sont entourées de champs électriques à un débit de courant. Ces champs peuvent être facilement « capturer », c'est-à-dire avec des outils techniques. Pour cela, une antenne qui capture le champ est utilisée. La tension qui y est induite est évaluée et émise en tant que résultat de localisation. Les visiteurs de câbles sont des appareils de localisation.
Le résultat de localisation est affiché sur les écrans LCD. Le résultat de la recherche de câbles apparaît sous forme numérique ou graphique (sous forme de diagramme de barre ou de position), selon l'équipement du détecteur de câbles, et en partie sous forme de signal acoustique. Les détecteurs simples se produisent avec des LED de signal.
Outre les câbles sous tension, d'autres objets et matériaux sont également disponibles dans les murs. Pour cela, il existe des appareils avec de nombreuses fonctions de recherche et de localisation. Les appareils de localisation de haute qualité pour une utilisation professionnelle sont équipés de capteurs intelligents qui permettent une localisation très précise des câbles, fusibles et commutateurs sous tension et sous tension. En partie, les appareils de recherche de câbles fournissent comme résultat de mesure la hauteur de tension en volts dans un conducteur actif.
Les détecteurs de ligne sont généralement des appareils multifonctions. Par exemple, les différents câblages sont conçus pour fonctionner avec des réseaux voix ou de données et disposent de certains filtres internes pour « masquer » l'incident d'autres câbles sous tension.
Les fonctionnalités de l'enregistreur de données permettent de sauvegarder et de lire les résultats des tests de manière fiable.
Les appareils de mesure de ligne intelligents sont conçus en tant qu'appareil individuel ou en plusieurs composants, selon l'équipement et la puissance.
Pour une localisation aussi précise que possible des câbles et d'autres objets, l'étalonnage des détecteurs de ligne est le A et le O. de nombreux appareils le font désormais automatiquement. Pour certains appareils de recherche de câbles, le processus est décrit dans le mode d'emploi.
Quelles sont les variantes disponibles et comment fonctionnent les détecteurs de ligne ?
Les visiteurs modernes disposent d'un large éventail de fonctions et permettent, entre autres, de localiser des ruptures de câble, des métaux ou même des poutres en bois. Comment cela fonctionne-t-il en détail ?
La localisation passive du câble utilise le champ magnétique des câbles sous tension qui, par induction dans une bobine (de positionnement), provoque un flux de courant.
Lors de la localisation du câble actif, un signal est alimenté par un câble à une fréquence définie. Le détecteur de l'appareil de mesure du câble s'applique à cette fréquence, de sorte que la position du câble puisse être suivie de très près. Ces détecteurs de câbles sont bien adaptés pour déterminer quel câble conduit à quel raccordement, si aucune couleur ou chiffre n'est visible. Inconvénient : les câbles voisins sans courant ne sont pas déterminés.
Les trouver de câbles bien équipés disposent d'un mode de test général et de détection d'interruptions, d'écrasement ou de courts-circuits dans les câbles électriques. Il est ainsi possible de déterminer la longueur du câble. Deux méthodes métrologiques sont utilisées à cet effet :
La mesure capacitive pour testeur de câble d'entrée de gamme et de milieu de gamme est comparable à la charge d'un condensateur. L'isolation des paires de conducteurs forme le diélectrique. Le coefficient de capacité d'un câble est indiqué par le fabricant en Pico-Farad par mètre (pF/m). Par exemple, un câble réseau a une valeur de 4,6 pF/M. Le Finder mesure d'abord la capacité totale du câble étudié et calcule la longueur du câble à l'aide du coefficient. La précision de mesure est d'environ 5 pour cent. Si le coefficient de capacité n'est pas connu, l'appareil de mesure peut être étalonné à l'aide d'un câble identique de longueur connue.
La méthode de mesure de la réflexion du temps de fonctionnement détermine la durée pendant laquelle une impulsion transmise est nécessaire jusqu'à son retour après réflexion à l'extrémité du câble ou à l'écrasement. La vitesse de propagation est inférieure à la vitesse de la lumière, par exemple pour les câbles en cuivre à 299 792,458 kilomètres par seconde. La valeur NVP spécifique à chaque câble est indiquée en pourcentage de la vitesse de la lumière (en anglais : vitesse nominale de propagation, en allemand : vitesse nominale de propagation). Ainsi, les appareils de test équipés utilisent cette valeur pour le calcul de la longueur. Il s'agit également de la technologie TDR (Time Domain Reflectometry/Time-Range Reflectométrie) et offre une précision de mesure de 1 à 3 % - et cela également pour les grandes longueurs de câble.
Pour les substances à réaction magnétique dans les murs, le principe est similaire : une bobine de recherche commandée par un processeur dans l'appareil de localisation est montée sur un champ électromagnétique. En cas de perturbation de ce champ par un objet métallique, un signal est émis. Les processeurs utilisés aujourd'hui peuvent calculer la position spatiale (par exemple, la profondeur dans le mur) d'un objet métallique et afficher en partie le type de métal ou exclure les métaux de la mesure.
Notre Conseil pratique : découvrez d'autres matériaux
La localisation d'autres matériaux est également possible à l'aide d'un dispositif de localisation spécial. Pour trouver des poutres en bois dans les murs, par exemple, on utilise le fait que les phases des fréquences oscillants changent lors de la pénétration d'objets de différentes densité physique. Vous trouverez des appareils spécialement conçus pour cette fonction dans notre boutique en ligne.
Où sont utilisés les détecteurs de ligne ?
Dans le domaine industriel et commercial, les conducteurs disposent d'un large champ d'applications. Quelques exemples :
- Lors de la rénovation (ancien) et de la remise en état pour localiser les câbles sous crépi, coupures de câbles ou courts-circuits
- Remise en état et maintenance des réseaux téléphoniques et de données
- Suivi de ligne dans la terre
- Localisation des fusibles et affectation aux circuits électriques
- Localisation des prises de courant et de distribution cachées par inadvertance par construction sèche
- Localisation des interruptions et des courts-circuits dans les chauffages au sol
- Suivi des tuyaux métalliques d'eau et de chauffage
- Remise en état de l'éclairage de parking et d'aéroport
- Détermination de la longueur de câble disponible, par exemple sur les tambours de câble
Pour les particuliers, il existe également quelques cas d'utilisation, par exemple pour la protection avant le perçage dans des murs ou des percées dans la construction sèche ou dans la maçonnerie, pour la localisation et l'affectation de fusibles aux circuits sous tension ou pour la localisation de fusibles, circuits dans les répartiteurs et prises de dérivation pour la limitation des erreurs, Si les appareils ne fonctionnent pas à domicile.
Que faut-il observer lors de l'utilisation d'appareils de recherche de câbles ?
Le fonctionnement des câbeuses peut être limité ou inexistant dans le cas de revêtements muraux métalliques tels que des panneaux ou des papiers peints. Les câbles en plastique ne peuvent être installés qu'avec des appareils de mesure spécialement équipés.
La profondeur, jusqu'à l'endroit où se trouver le câble, dépend du type de matériau et de la taille de l'objet. Les objets plus grands peuvent être orés à des profondeurs plus importantes.
Malgré une technique sophistiquée, il reste toujours un risque résiduel lorsque vous travaillez avec des appareils de recherche de câbles. Les documents de planification des entreprises d'ingénierie domestique qui ont été chargés de l'équipement des biens immobiliers respectifs sont les plus sûrs. Cependant, les travaux de rénovation de bâtiments anciens ne sont pas toujours disponibles.
Ce texte a été traduit par une machine.
Informations utiles sur les détecteurs de ligne
-
QU'est-ce qu'un viseur de ligne ?
-
Quelles sont les variantes disponibles et comment fonctionnent les détecteurs de ligne ?
-
Notre Conseil pratique : découvrez d'autres matériaux
-
Où sont utilisés les détecteurs de ligne ?
-
Que faut-il observer lors de l'utilisation d'appareils de recherche de câbles ?
QU'est-ce qu'un viseur de ligne ?
Les lignes électriques sont entourées de champs électriques à un débit de courant. Ces champs peuvent être facilement « capturer », c'est-à-dire avec des outils techniques. Pour cela, une antenne qui capture le champ est utilisée. La tension qui y est induite est évaluée et émise en tant que résultat de localisation. Les visiteurs de câbles sont des appareils de localisation.
Le résultat de localisation est affiché sur les écrans LCD. Le résultat de la recherche de câbles apparaît sous forme numérique ou graphique (sous forme de diagramme de barre ou de position), selon l'équipement du détecteur de câbles, et en partie sous forme de signal acoustique. Les détecteurs simples se produisent avec des LED de signal.
Outre les câbles sous tension, d'autres objets et matériaux sont également disponibles dans les murs. Pour cela, il existe des appareils avec de nombreuses fonctions de recherche et de localisation. Les appareils de localisation de haute qualité pour une utilisation professionnelle sont équipés de capteurs intelligents qui permettent une localisation très précise des câbles, fusibles et commutateurs sous tension et sous tension. En partie, les appareils de recherche de câbles fournissent comme résultat de mesure la hauteur de tension en volts dans un conducteur actif.
Les détecteurs de ligne sont généralement des appareils multifonctions. Par exemple, les différents câblages sont conçus pour fonctionner avec des réseaux voix ou de données et disposent de certains filtres internes pour « masquer » l'incident d'autres câbles sous tension.
Les fonctionnalités de l'enregistreur de données permettent de sauvegarder et de lire les résultats des tests de manière fiable.
Les appareils de mesure de ligne intelligents sont conçus en tant qu'appareil individuel ou en plusieurs composants, selon l'équipement et la puissance.
Pour une localisation aussi précise que possible des câbles et d'autres objets, l'étalonnage des détecteurs de ligne est le A et le O. de nombreux appareils le font désormais automatiquement. Pour certains appareils de recherche de câbles, le processus est décrit dans le mode d'emploi.
Quelles sont les variantes disponibles et comment fonctionnent les détecteurs de ligne ?
Les visiteurs modernes disposent d'un large éventail de fonctions et permettent, entre autres, de localiser des ruptures de câble, des métaux ou même des poutres en bois. Comment cela fonctionne-t-il en détail ?
La localisation passive du câble utilise le champ magnétique des câbles sous tension qui, par induction dans une bobine (de positionnement), provoque un flux de courant.
Lors de la localisation du câble actif, un signal est alimenté par un câble à une fréquence définie. Le détecteur de l'appareil de mesure du câble s'applique à cette fréquence, de sorte que la position du câble puisse être suivie de très près. Ces détecteurs de câbles sont bien adaptés pour déterminer quel câble conduit à quel raccordement, si aucune couleur ou chiffre n'est visible. Inconvénient : les câbles voisins sans courant ne sont pas déterminés.
Les trouver de câbles bien équipés disposent d'un mode de test général et de détection d'interruptions, d'écrasement ou de courts-circuits dans les câbles électriques. Il est ainsi possible de déterminer la longueur du câble. Deux méthodes métrologiques sont utilisées à cet effet :
La mesure capacitive pour testeur de câble d'entrée de gamme et de milieu de gamme est comparable à la charge d'un condensateur. L'isolation des paires de conducteurs forme le diélectrique. Le coefficient de capacité d'un câble est indiqué par le fabricant en Pico-Farad par mètre (pF/m). Par exemple, un câble réseau a une valeur de 4,6 pF/M. Le Finder mesure d'abord la capacité totale du câble étudié et calcule la longueur du câble à l'aide du coefficient. La précision de mesure est d'environ 5 pour cent. Si le coefficient de capacité n'est pas connu, l'appareil de mesure peut être étalonné à l'aide d'un câble identique de longueur connue.
La méthode de mesure de la réflexion du temps de fonctionnement détermine la durée pendant laquelle une impulsion transmise est nécessaire jusqu'à son retour après réflexion à l'extrémité du câble ou à l'écrasement. La vitesse de propagation est inférieure à la vitesse de la lumière, par exemple pour les câbles en cuivre à 299 792,458 kilomètres par seconde. La valeur NVP spécifique à chaque câble est indiquée en pourcentage de la vitesse de la lumière (en anglais : vitesse nominale de propagation, en allemand : vitesse nominale de propagation). Ainsi, les appareils de test équipés utilisent cette valeur pour le calcul de la longueur. Il s'agit également de la technologie TDR (Time Domain Reflectometry/Time-Range Reflectométrie) et offre une précision de mesure de 1 à 3 % - et cela également pour les grandes longueurs de câble.
Pour les substances à réaction magnétique dans les murs, le principe est similaire : une bobine de recherche commandée par un processeur dans l'appareil de localisation est montée sur un champ électromagnétique. En cas de perturbation de ce champ par un objet métallique, un signal est émis. Les processeurs utilisés aujourd'hui peuvent calculer la position spatiale (par exemple, la profondeur dans le mur) d'un objet métallique et afficher en partie le type de métal ou exclure les métaux de la mesure.
Notre Conseil pratique : découvrez d'autres matériaux
La localisation d'autres matériaux est également possible à l'aide d'un dispositif de localisation spécial. Pour trouver des poutres en bois dans les murs, par exemple, on utilise le fait que les phases des fréquences oscillants changent lors de la pénétration d'objets de différentes densité physique. Vous trouverez des appareils spécialement conçus pour cette fonction dans notre boutique en ligne.
Où sont utilisés les détecteurs de ligne ?
Dans le domaine industriel et commercial, les conducteurs disposent d'un large champ d'applications. Quelques exemples :
- Lors de la rénovation (ancien) et de la remise en état pour localiser les câbles sous crépi, coupures de câbles ou courts-circuits
- Remise en état et maintenance des réseaux téléphoniques et de données
- Suivi de ligne dans la terre
- Localisation des fusibles et affectation aux circuits électriques
- Localisation des prises de courant et de distribution cachées par inadvertance par construction sèche
- Localisation des interruptions et des courts-circuits dans les chauffages au sol
- Suivi des tuyaux métalliques d'eau et de chauffage
- Remise en état de l'éclairage de parking et d'aéroport
- Détermination de la longueur de câble disponible, par exemple sur les tambours de câble
Pour les particuliers, il existe également quelques cas d'utilisation, par exemple pour la protection avant le perçage dans des murs ou des percées dans la construction sèche ou dans la maçonnerie, pour la localisation et l'affectation de fusibles aux circuits sous tension ou pour la localisation de fusibles, circuits dans les répartiteurs et prises de dérivation pour la limitation des erreurs, Si les appareils ne fonctionnent pas à domicile.
Que faut-il observer lors de l'utilisation d'appareils de recherche de câbles ?
Le fonctionnement des câbeuses peut être limité ou inexistant dans le cas de revêtements muraux métalliques tels que des panneaux ou des papiers peints. Les câbles en plastique ne peuvent être installés qu'avec des appareils de mesure spécialement équipés.
La profondeur, jusqu'à l'endroit où se trouver le câble, dépend du type de matériau et de la taille de l'objet. Les objets plus grands peuvent être orés à des profondeurs plus importantes.
Malgré une technique sophistiquée, il reste toujours un risque résiduel lorsque vous travaillez avec des appareils de recherche de câbles. Les documents de planification des entreprises d'ingénierie domestique qui ont été chargés de l'équipement des biens immobiliers respectifs sont les plus sûrs. Cependant, les travaux de rénovation de bâtiments anciens ne sont pas toujours disponibles.