- Type de produit
- Luxmètre6Luxmètre à LED2UV-mètre1
- VendeurConrad Electronic SE
- Prix
- Marque1
- PCE Instruments39Gossen Metrawatt13Gossen Photo13Extech10VOLTCRAFT9Delta Ohm7Fluke4Kern4Sauter4Senseca4Testboy4HT Instruments3Kyoritsu3testo3Beha Amprobe2Chauvin Arnoux1Metrel1Multimetrix1TFA Dostmann1
- Etalonnage
- d'usine (sans certificat)8ISO1
- Fonction de mesure
- Eclairement8puissance de rayonnement1
- Veuillez SVP sélectionner une catégorie :
- Offres et autres
Luxmètres
9 Résultats

Luxmètre VOLTCRAFT LX-10 VC-8314265 0 - 199900 lx 1 pc(s)

Luxmètre VOLTCRAFT MS-1300 0.1 - 50000 lx

Luxmètre à LED VOLTCRAFT MS-200LED 0 - 400000 lx

VOLTCRAFT VC-13101385 LX-80 Luxmètre 0.0 - 200000 lx

VOLTCRAFT VC-18702800 LX-50 DOK Luxmètre 0 - 200000 lx

Luxmètre VOLTCRAFT LX-1108 0 - 400000 lx

UV-mètre VOLTCRAFT UV-500 0.002 - 19.99 mW/cm²

VOLTCRAFT MS-200LED-ISO MS-200LED Luxmètre à LED étalonné (ISO) 0 - 400000 lx
Conseils
Pour faire simple et pour vous donner une définition claire de ce qu’est un luxmètre, c’est qu’il s’agit d’un appareil muni d’un capteur qui permet de mesurer l'éclairement lumineux d'une surface spécifique. Cette mesure de la lumière est donnée en lux (lx). Ainsi, on estime qu'un flux lumineux d'un lumen correspond à un lux pour un mètre carré. En ce qui concerne les luxmètres modernes, ils sont souvent équipés d'un capteur CCD ou bien d'une cellule photovoltaïque. La lumière est alors capturée par ce système qui va ensuite la transformer en signal électrique. La présence de filtres est aussi nécessaire pour s'assurer que les différents spectres de la lumière ne faussent pas les valeurs. Comme il y a des luminosités plus ou moins fortes, il existe plusieurs échelles dans les luxmètres pour s'adapter à une grande variété de situations.
À quoi sert un luxmètre ?
Comme on a pu le dire plus haut, par définition, le luxmètre permet de donner une mesure de la lumière. Mais à quoi sert un luxmètre exactement ? On peut retrouver ce genre d'appareil dans de nombreuses professions comme par exemple chez les photographes, les ergonomes des postes de travail ou encore les cinéastes. Ainsi, tous les professionnels de l'éclairage auront l'habitude d'utiliser le luxmètre.Cependant, il peut aussi être employé par les énergéticiens. Il permet de mesurer la lumière dans le but d'optimiser l'éclairage, qu'il soit intérieur ou extérieur, et ainsi de faire des économies d'énergie. Dans les métiers qui touchent à la nature aussi, cet appareil peut capter la lumière reçue dans une serre par exemple ou bien déterminer avec exactitude la luminosité du ciel. Enfin, il existe encore des applications encore plus vastes pour comprendre en profondeur à quoi sert un luxmètre. En effet, il peut également être utile pour donner une idée de la pollution lumineuse d'une pièce. De cette manière, un matériel d'éclairage adapté peut être mis en place rapidement, ce qui peut être très apprécié au niveau des postes de travail pour la qualité des conditions de vie. Il est aussi employé dans le domaine médical et industriel pour mesurer la lumière.
Comment choisir son luxmètre ?
En fonction de l'utilisation future de votre luxmètre, il vous faudra choisir parmi toute une gamme d'appareils. En effet, vos besoins ne seront pas les mêmes si vous êtes un professionnel ou un particulier qui souhaite juste s'assurer de la bonne mesure de la lumière chez lui. Ainsi, certains appareils sont plus sophistiqués que d'autres et il faudra le prendre en compte pour choisir le modèle le plus adapté à vos besoins. Une des premières choses retenir est le nombre de lux que votre luxmètre est capable de mesurer. Certains vont seulement jusqu'à 50 000 lux au maximum, alors que d'autres peuvent capter 400 000 lux, et cela avec une précision qui varie selon les modèles. Ensuite, ce genre d'outil permet avant tout à obtenir une mesure de la lumière, il existe quelques options supplémentaires dont vous pouvez bénéficier. C'est le cas par exemple d'appareils qui sont capables d'enregistrer les données de mesure de la lumière déjà faites ou bien qui sont équipés d'un logiciel permettant de connecter le luxmètre à un ordinateur.