- Type de produit
- Fréquencemètre3Compteur manuel mécanique1
- Prix
- Marque
- Aim TTi3Renkforce1
- Etalonnage
- d'usine (sans certificat)4
- Interfaces
- USB2
- Offres et autres
Fréquencemètres
4 Résultats



Conseils
Découvrez notre large gamme de fréquencemètres, l’outil indispensable pour les mesures électroniques. Los outils de mesure de notre marque Voltcraft vous permettront de déterminer avec précision la fréquence de signaux simples. Ces appareils déterminent le nombre d’oscillations de la tension alternative sur une période donnée, avec une capacité de mesure pouvant aller jusqu'à 900 Hz. Chez Conrad, nous vous proposons des compteurs de fréquences pour une alimentation électrique allant jusqu'à 230 volts ainsi que des appareils de mesure à piles.
Comment fonctionnent-ils ?
Avec toutes les méthodes électroniques de mesure de fréquence, le signal à mesurer est d’abord converti en signal rectangulaire afin de déterminer le plus précisément possible le moment de la montée du signal et la fin du signal. Voici les méthodes existantes :
-
Comptage direct de fréquence
Les impulsions entrantes d’un signal de mesure sont laissées à travers une “porte” pendant un certain temps. Après la fermeture de la porte, le résultat du comptage est évalué et affiché par un microcontrôleur. Exemple : un signal d’une fréquence de 1 MHz génère un million d’impulsions de comptage en une seconde. Cependant, cette méthode ne convient pas aux basses fréquences.
-
Mesure de la période
Pour les signaux basse fréquence, on utilise la mesure de la durée de la période. Le temps de porte est déterminé par le signal de mesure d’entrée comme par exemple les fronts ascendants. Le portail s’ouvre au premier front montant, le compteur enregistre le signal d’horloge sur une base de temps dans l’appareil de mesure et compte ainsi les impulsions de la fréquence de référence. Au deuxième front montant du signal de mesure, la porte est à nouveau fermée et la valeur du compteur est évaluée. Contrairement à la première méthode, plus la fréquence à mesurer est faible, plus elle est efficace.
-
Comptage réciproque
Ici, les comptes sont commandés par le même signal de porte. Ainsi, le compteur réciproque combine le comptage direct de fréquence avec la mesure de la durée de la période. D’un point de vue technique et mathématiques, une mesure de durée par période pure est d’abord effectuée. A partir de là, la valeur réciproque est formée, ce qui indique la fréquence. Le même temps d’ouverture du portail permet d’obtenir un rapport égal entre la fréquence et la période. Le microprocesseur calcule la fréquence de mesure à partir de ces rapports.
Les caractéristiques importantes des fréquencemètres sont la précision, la stabilité de mesure, la constance à long terme et enfin la résolution de l’affichage numérique.
La précision d’un compteur de fréquences électroniques dépend de la fréquence stable du générateur de fréquence de référence interne (un quartz oscillant). Des cristaux oscillants modifient les oscillations par unité de temps en fonction de la température ambiante. Pour compenser cela, la température ambiante est évaluée par l’appareil et le cristal est corrigé à la fréquence souhaitée à l’aide d’une diode capacitive. Ce processus est appelé : compensation de température.
Nos conseils pratiques
Les fréquencemètres sont conformes aux normes VDE pour les appareils électriques de mesure, de contrôle et de laboratoire ainsi qu’aux normes européennes et internationales. Pour un fonctionnement en toute sécurité et afin de ne pas dépasser les valeurs d’entrée maximales autorisées, veuillez vous reporter au mode d’emploi fourni et à la notice téléchargeable sur notre site.
Les appareils fonctionnant sur le secteur ne doivent être utilisés que sur des prises de terre homologuées ou sur des transformateurs de protection de la classe de protection 2. Il n’est pas permis de débrancher la prise de terre à l’intérieur ou à l’extérieur de l’appareil : celui-ci doit être ouvert par un spécialiste.
Désactiver le compteur de fréquences engendre :
-
Des dommages visibles
-
Des dommages au câble de raccordement ou au porte-fusible
-
Le non-fonctionnement de l’appareil
Une utilisation incorrecte, une tentative de réparation ou d’ouverture annulera la garantie. Il est conseillé de faire effectuer les réparations par le fabricant ou un spécialiste.
Les hautes fréquences se produisent souvent avec de faibles niveaux de signal. Utilisez des cordons de mesure et des accessoires fiables et blindés. De plus, veillez à ne pas empiler plus de trois ou quatre appareils afin de ne pas générer une chaleur excessive lorsque vous utilisez tous les appareils en même temps.