- Type de produit
- Scanner de diapositives8Scanner de films5Scanner de négatifs1Scanner photo1Visionneuse1
- Prix
- Marque
- Kodak5Plustek5Reflecta5HP1
- Interfaces
- USB 2.07HDMI™4SD4USB3SDHC2USB-C® USB 2.02
- Résolution optique
- 1440 x 1080 pixels1300 x 300 dpi14208 x 3120 pixels14320 x 325214320 x 3262 pixels14608 x 307214920 x 328015300 x 5300 dpi1
Scanners de photos, scanners de diapositives
16 Résultats
Scanner de films Reflecta Super 8 Normal 8 1440 x 1080 pixels films rouleau Super 8, films rouleau Normal 8, sortie TV,

Scanner de diapositives, Visionneuse Reflecta DigitDia evolution 4608 x 3072 Suppression des poussières et des rayures:

Scanner de diapositives, Scanner de négatifs Kodak Slide N SCAN 4320 x 3252 écran, alimentation USB

Scanner de diapositives, Scanner de négatifs Plustek OpticFilm 8100

Scanner de diapositives Reflecta DigitDia 8000 Suppression des poussières et des rayures: Hardware (matériel) lecteur de

Scanner de négatifs, Scanner de diapositives Plustek OpticFilm 8200i Ai

Scanner de diapositives, Scanner de négatifs Plustek OpticFilm 120

Scanner de films, Scanner de diapositives Plustek OpticFilm 8300i SE Suppression des poussières et des rayures: Software

Visionneuse Kodak 35mm Slide Viewer grossissement x3, éclairage LED, fonctionnement à pile/accu possible
Scanner de diapositives, Scanner de films Kodak RODFS70 4320 x 3262 pixels alimentation USB, écran couleur tactile, comm

Scanner de diapositives, Scanner de négatifs Reflecta x44-Scan 4920 x 3280

Kodak SCANZA Digital Film Scanner Scanner de films lecteur de transparents, écran intégré, numérisation sans ordinateur,

Plustek ePhoto Z300 Scanner photo 300 x 300 dpi fonctionnement automatique

Scanner de diapositives, Scanner de films HP HPFS500 4208 x 3120 pixels écran couleur tactile, alimentation USB, command
Conseils
Ce texte a été traduit par une machine.
Grâce aux scanners de diapositives et aux scanners photo, vous pourrez recréer de vieilles photos Brillance
-
was snootscanner and photo scanner?
-
Quels sont les types de scanner de diapositives et de scanner de photos ?
-
Que faut-il faire lors de l'achat de scanners de diapositives et de photos ?
-
FAQ : les questions les plus fréquentes sur les scanners de diapositives et les scanners de photos
-
En conclusion, vous trouverez les scanners de diapositives et de photos adaptés
was snootscanner and photo scanner?
Un scanner de diapositives est capable de produire un fichier numérique à l'aide d'une technique de reproduction spéciale à partir d'un diaporama (l'ancienne image dia connue avec cadre). De nombreux appareils peuvent prendre des photos numériques non seulement à partir d'une diapositivité, mais également à partir de films négatifs. Les appareils maniables permettent de régler le modèle éclairé en un morceau et de convertir les différentes nuances et nuances de pixels pour les pixels en signaux numériques.
Un scanner photo fonctionne comme un scanner traditionnel au bureau et veille à ce que les factures papier puissent être envoyées par courrier, par exemple. Ces scanners universels sont également capables de numériser des images, mais pas de très bonne qualité. Les scanners photo spéciaux pour les photos papier ou les films fonctionnent de manière plus précise et produisent des résultats de haute qualité beaucoup plus rapidement.
Dans l'ensemble, les scanners de diapositives et de photos sont parfaits pour préparer des images de nouvelle heure. Peu de personnes ont encore des albums photo ou même construit le projecteur pour une soirée de diapositives. Pour une soirée de souvenirs, vous pouvez facilement lire les images numérisées avec votre téléviseur moderne et ses accessoires.
Quels sont les types de scanner de diapositives et de scanner de photos ?
Les appareils peuvent être classés en trois catégories : scanner de diapositives, scanner de photos et scanner négatif. Le terme devant le mot « scanner » indique la spécialisation. En outre, les appareils peuvent être subdivisés en fonction de leurs spécificités :
Numérisation sans PC
Pour ces modèles, le nom indique déjà la particularité la plus importante. Ceux qui souhaitent numériser leurs images sans PC peuvent utiliser des scanners de diapositives spéciaux, des scanners négatifs et des scanners photo. Certains appareils offrent même les trois fonctions en un seul appareil. Les modèles, c'est-à-dire les diapositives, les films négatifs ou les photos, sont introduits dans l'appareil tout en conservant la vue d'ensemble sur un écran de 2,4 pouces et en affichant peut-être l'une ou l'autre image. Les résultats numérisés sont collectés sur les cartes mémoire SD, SDHC, MMC, MS et MS Pro. Un câble USB permet de transférer les données stockées sur des PC ou d'autres appareils disposant d'un port approprié si la carte mémoire ne peut pas être utilisée directement pour la transmission. Vous n'avez besoin d'aucun logiciel spécial et pouvez commencer la numérisation immédiatement avec les appareils dans des formats pratiques.
Fonctionnement sur batterie ou sur batterie
Dans cette catégorie, on trouve des modèles qui se distinguent de la concurrence en ce qui concerne leur source d'énergie. Équipé de supports pour diapositives et négatifs, un écran vous offre une bonne vue d'ensemble, tandis qu'une batterie rechargeable intégrée rend la numérisation possible presque partout. Vous pourrez ainsi numériser des images en quelques secondes.
Mode automatique
Ces appareils sont particulièrement adaptés à tous ceux qui souhaitent numériser de nombreux diapositives de manière pratique et professionnelle. Grâce à un traitement par lots directement à partir du magasin, vous pouvez numériser jusqu'à 100 diapositives en mode automatique. Ces appareils extrêmement professionnels facilitent non seulement le travail, mais ils produisent également des résultats extrêmement bons avec une très haute résolution jusqu'à 5 000 dpi. Les modèles équipés de la technologie infrarouge détectent automatiquement les particules de poussière et les petites rayures et les éliminent sur le fichier numérique.
Écran
Il ne s'agit que d'un ajout dont le contexte pratique doit être expliqué ici. Les scanners photo, dia ou négatifs, pour lesquels des images individuelles sont lues, vous facilitent la sélection lors de la capture du modèle. Très souvent, il y a des images en double, des images endommagées ou même des pièces floues. Si votre scanner dispose d'un écran, le modèle est agrandi directement devant vos yeux pour vous permettre de faire un choix pratique. Un écran peut offrir de bons services, même pour les appareils qui peuvent fonctionner sans PC.
film instamatic ;
Faites attention à cet ajout pour les scanners si vous souhaitez numériser les films à cassettes spéciaux pour petites images. Le film Instamaticfilm était une solution d'insularité pour le système Kodak Instamatic, avec le dernier film produit en 2007.
Films de format moyen
Il s'agit ici de films à rouleaux qui ont été utilisés dans un format légèrement plus grand que le film petit format. Les films de format moyen se sont rendus très populaires, indépendamment des objectifs utilisés, car ils ont dû être considérablement agrandis et ont pu représenter des dégradés de couleurs « plus crémeux ». Pour tous ceux qui souhaitent numériser votre image à partir de ces temps, les scanners sont particulièrement adaptés pour accueillir des rouleaux de film dans ce format.
Films de poche
Ce format est également une solution spéciale de Kodak utilisée dans des appareils photo de poche spéciaux. Les films de poche correspondent conceptuellement aux plus grands films Instamaticiens. Les films de poche ont été utilisés dans de petits appareils photo, pratiques et faciles à installer. De nombreux souvenirs de vacances et de belles expériences sur des films de poche sont désormais numérisés dans des tiroirs qui peuvent être numérisés facilement avec des scanners conçus.
Super 8 films à rouleaux
Lorsque les premières caméras sont arrivées sur le marché pour des images animées, elles étaient principalement équipées de rouleaux de film Super 8 dans le secteur privé. Les fêtes de famille, les vacances et les moments spéciaux ont été filmés jusqu'aux années 1980 avec des caméras Super 8 jusqu'à ce qu'ils soient décollés par la technologie vidéo moderne. Pour que les films de ces derniers jours ne soient pas encore visionnés avec un projecteur approprié, la numérisation est une question de plus en plus utile. Le scanner est alors branché sur un câble d'alimentation et connecté au PC via un câble USB. Une fois le logiciel fourni installé, le film est automatiquement transporté et l'image est photographiée pour l'image. Le logiciel crée ensuite le film qui peut être lu et enregistré.
Que faut-il faire lors de l'achat de scanners de diapositives et de photos ?
Tout d'abord, vous devez faire varier le choix du scanner en fonction de l'image existante. Choisissez un scanner de diapositives avec chargeur et automatique si vous souhaitez numériser de très nombreux diapositives. Si vous souhaitez numériser des films négatifs ou des photos, choisissez des scanners spécialisés dans ces fonctions. En plus de la source de données, vous devez vous assurer d'une manipulation simple et des interfaces appropriées pour le stockage et la lecture.
FAQ : les questions les plus fréquentes sur les scanners de diapositives et les scanners de photos
Existe-t-il des appareils capables de numériser des diapositives, des négatifs et des photos ?
Oui, certains modèles peuvent créer des fichiers numériques de haute qualité à partir des trois modèles. Le portefeuille de ces appareils est complété par l'élimination automatique de la poussière et des rayures, tandis que le logiciel permet d'effectuer des opérations d'édition avec Adobe Photoshop ELEMENTS 8.0.
Quelles sont les interfaces disponibles pour les scanners de diapositives et les scanners photo ?
Les interfaces vont de Cinch (vidéo) à jack, MMC, SD, SDHC à USB. Filtrez-les en fonction des interfaces dont vous avez besoin et vous pourrez voir des scanners adaptés.
Notre conseil pratique
C'est précisément lorsque vous ne numérisez pas vos propres images ou de grandes quantités de diapositives que vous pouvez choisir un appareil automatique. Vous n'avez qu'à saisir jusqu'à 100 modèles, tandis que l'appareil effectue automatiquement le travail avec corrections.
En conclusion, vous trouverez les scanners de diapositives et de photos adaptés
Après avoir sélectionné un appareil en fonction des modèles que vous possédez, vous devez demander la fonctionnalité en termes de rapport de performance. Les appareils déjà bon marché produisent des résultats de haute qualité qui sont absolument suffisants pour une utilisation privée. En revanche, le professionnel devrait être particulièrement attentif à la numérisation d'images à une résolution particulièrement élevée, afin de pouvoir utiliser les images pour la publicité en cas de doute. Si vous ne trouvez pas quel appareil convient à vos films, rouleaux ou diapositives, faites-les dans une succursale de Conrad et demandez Conseil sur place.