Bien choisir ses pinces à dénuder

Bien choisir ses pinces à dénuder

21 janv. 2020

Ce qu’il faut savoir sur les pinces à dénuder :

Qu’est-ce qu’une pince à dénuder ?

Une pince à dénuder est un outil spécial utilisé pour dénuder des câbles. Elle permet la séparation contrôlée de l’isolant existant - souvent en plastique ou en caoutchouc - du conducteur électrique.

Ce dernier ne risque donc pas d’être endommagé, comme cela peut arriver, lorsque l’on dénude de manière incorrecte un câble à l’aide d’un couteau ou d’une pince coupante.

Aujourd’hui de nombreux modèles de pinces à dénuder sont utilisés dans le domaine du bricolage comme chez les professionnels. Voici une brève présentation des modèles les plus importants.

Pince à dénuder
 

Je découvre les pinces à dénuder

Quelles sont les différentes pinces à dénuder ?

Pinces à dénuder courantes :

Les pinces à dénuder usuelles sont généralement assez simples dans leur conception et dans leur fonctions : la pince présente une ouverture ronde ou en forme de V qui ne peut être entièrement fermée. Pour s’adapter au diamètre du câble, les outils de coupe peuvent être ajustés à la main dans la mesure où aucune taille fixe n’est définie. L’incision et le retrait de l’isolant peuvent ensuite être effectués tranquillement. 

Pinces à dénuder automatiques :

Légèrement plus grandes et d’une conception nettement plus complexe que les pinces à dénuder classiques, la plupart des pinces à dénuder automatiques, de par leur aspect, sont reconnaissables comme des outils professionnels. Par conséquent, les outils de cette catégorie de produits sont plus coûteux mais ils permettent toutefois d’être utilisés dans le domaine professionnel et de réaliser des travaux rapidement et en toute sécurité.    

À quoi faut-il prêter attention avant d’acheter une pince à dénuder ?

Type de pince à dénuder

- Modèle classique
- Modèle automatique
- Modèle avec fonctions supplémentaires

Usinage de la pince à dénuder

- Utilisation de matériaux de qualité
- Design ergonomique
- Utilisation facile

Spécificités concernant le câble

- Taille du câble (section de câble minimale et maximale)
- Type de câble (par ex : conducteur unique, câble plat, câble coaxial) 
- Structure de l’isolant (par ex : PVC, caoutchouc)
 

Pince à dénuder
 

Conseil pratique

Les pinces à dénuder automatiques sont de plus en plus utilisées dans le secteur professionnel. Une fois l’outil adapté à l’épaisseur de l’isolant, celui-ci s’ajuste automatiquement au diamètre extérieur du conducteur, évitant ainsi tout risque de causer des dommages à ce dernier. En résumé : les pinces à dénuder automatiques permettent un travail particulièrement rapide et sécurisé.

Travailler avec une pince à dénuder en toute sécurité

Pince à dénuder

Tous les travaux réalisés sur des installations électriques requièrent une grande précision et un grand soin. Par conséquent, il est vivement déconseillé de dénuder des câbles à l’aide d’un couteau ou d’une pince coupante.

Utilisez plutôt des outils adaptés : les pinces à dénuder vous offriront sécurité et précision.
Il est primordial que l’outil utilisé offre une finition impeccable. De cette manière, il vous sera possible de travailler en toute sécurité et pendant longtemps.

Par ailleurs, il est recommandé aux utilisateurs peu expérimentés de s’intéresser en détails aux informations mises à disposition par le fabricant avant de débuter les travaux afin de pouvoir manier la pince à dénuder en toute sécurité et éviter les erreurs d’entrée de jeu.  

Autres fonctions

Beaucoup de fabricants proposent des pinces à dénuder polyvalentes avec des fonctions supplémentaires. Les pinces à dénuder automatiques, en particulier, offrent souvent la possibilité de changer les outils de coupe sollicités en permanence après un certains temps, contre une lame neuve. Les modèles comportant une butée d’arrêt ou une pince coupante intégrée sont également très appréciés. Ces fonctions sont mentionnées explicitement dans la description du produit, de sorte qu’il soit facilement possible de choisir de manière ciblée des fonctions supplémentaires utiles. 

FAQ : les questions fréquentes concernant les pinces à dénuder

Existe-t-il une pince à dénuder utilisable dans tous les cas ?

Selon les modèles, les pinces à dénuder se différencient en fonction des possibilités d’utilisation. Les modèles particulièrement polyvalents couvrent une large gamme d’utilisations potentielles, tandis que pour les modèles classiques, l’utilisation de plusieurs outils peut s’avérer nécessaire dans de nombreux cas. Cette différence se retrouve, bien-sûr, aussi au niveau du prix. 

Quel est le coût d’une pince à dénuder ?

Ici, il s’agit encore de faire la différence entre les divers groupes de produits. Alors que les pinces à dénuder automatiques à usage professionnel se situent dans le segment de prix supérieur, les pinces à dénuder traditionnelles destinées à une utilisation occasionnelle sont, elles, plus abordables. Certains outils spéciaux (par ex. pour pinces à dénuder ou câbles plats) peuvent également coûter bien plus cher.

Quelles sont les alternatives à la pince à dénuder ?

Pour certaines utilisations données, les outils à dénuder peuvent constituer une alternative à la pince à dénuder. Toutefois, ils ne peuvent remplacer une pince à dénuder qui fonctionne bien. Même les couteaux pour câbles et pinces coupantes ne représentent pas, pour les raisons évoquées ci-dessus, une alternative adéquate aux pinces à dénuder.   

En résumé : comment trouver la pince à dénuder adéquate ?

En définitive, ce sont divers facteurs qui déterminent la pince à dénuder la mieux adaptée au type d’utilisation. Afin d’éviter toute erreur d’achat, il est indispensable de prendre en compte les spécificités techniques en ce qui concerne le câble. Par ailleurs, il est pertinent de se renseigner sur les fonctions supplémentaires des divers modèles afin de pouvoir travailler bien plus efficacement avec l’outil idéal.  

L’expérience montre que les utilisateurs professionnels se tournent plutôt vers les modèles automatiques plus coûteux. Si l’outil n’est utilisé qu’occasionnellement, une pince à dénuder classique suffit alors la plupart du temps. La vaste gamme de produits présente sur notre site Internet comprend un large choix de pinces à dénuder et propose l’outil adapté à chaque portefeuille et à chaque utilisation.

Articles récents

Conrad est partenaire de l'Eco-Runner Team Delft pour un mode de transport durable.

21 juin 2022

Conrad est partenaire de l'Eco-Runner Team Delft pour un mode de transport durable.

Conrad sponsorise à nouveau Delft Hyperloop

4 mai 2022

Conrad sponsorise à nouveau Delft Hyperloop

Conrad, revendeur officiel d'Arduino®

19 oct. 2021

Conrad, revendeur officiel d'Arduino®

Comment faire des économies d'énergie facilement ?

11 oct. 2021

Comment faire des économies d'énergie facilement ?

Suivez la tournée du camion Conrad !

24 sept. 2021

Suivez la tournée du camion Conrad !

Un air ambiant sain grâce à la désinfection par UV-C

10 août 2021

Un air ambiant sain grâce à la désinfection par UV-C

Avec l'électromobilité, économisez et respectez l'environnement

4 août 2021

Avec l'électromobilité, économisez et respectez l'environnement

Comparez facilement les caractéristiques techniques

3 juin 2021

Comparez facilement les caractéristiques techniques

Explication : Faites votre choix en fonction de vos besoins

12 mai 2021

Explication : Faites votre choix en fonction de vos besoins

Nouveaux labels énergétiques européeens depuis le 1er mars 2021

8 mars 2021

Nouveaux labels énergétiques européeens depuis le 1er mars 2021