Caméra de surveillance : tous nos conseils
5 sept. 2019
Qu’est ce qu’une caméra de surveillance ?
Les caméras de surveillance peuvent vous protéger contre les criminels. Mais ce n'est pas la seule et unique fonction des caméras modernes. Toute personne souhaitant garder un oeil sur ses enfants, vérifier si quelqu'un est présent à la maison, ou surveiller son animal de compagnie en période de vacances, trouvera tout intérêt à s’équiper en caméras de surveillance. En plus de la sécurité renforcée par ce genre d’équipement, il est également possible de garder une vue d’ensemble sur son appartement, sa maison ou son lieu de travail, et ce de n’importe où. L'installation et la mise en service ne sont plus un problème, car de nombreux appareils peuvent désormais être installés très facilement.
Le transfert de données s’effectue à la demande par l’intermédiaire d’un réseau sans fil. Les fonctions des écrans de surveillance sont désormais confiées aux smartphones, tablettes ou autres ordinateurs. Les appareils ne sont plus coûteux. Il est maintenant possible de trouver des caméras offrant une qualité d’image tout à fait correcte pour moins de 50 euros. De nombreuses caméras de surveillance affichent également des images parfaites durant la nuit.
Quelles sont les différentes catégories de caméras de surveillance ?
Voici les différents types de caméras de surveillance disponibles selon la technologie utilisée :
- Caméras filaires
- Caméras de surveillance IP : LAN/WiFi
- Caméras de surveillance sans fil
- Mini caméras
Critères d’achat pour une caméra de surveillance
Les caméras de surveillance présentent différents facteurs que vous devez prendre en considération en fonction de vos besoins personnels :
- Connectivité réseau filaire ou non filaire ?
- Compatibilité avec les smartphones (pour afficher les images sur votre smartphone ou votre tablette) ?
- Souhaitez vous conserver des enregistrements ? (Les appareils bon marché ne montrent que les images, et n'enregistrent pas)
- Vision nocturne souhaitée ? (Les appareils ne disposent pas tous de cette fonction)
- Enregistrement en continu ou activation de celui-ci par détection de mouvement ou via l'application pour smartphone ?
- Utilisation prévue à l'intérieur des bâtiments ou en extérieur (résistant aux intempéries) ?
- Installation fixe ou installation flexible à l'intérieur des pièces?
- Contrôle actif et caméra en mouvement ou surveillance d'une zone statique ?
- Angle de l'image affichée et de la zone de surveillance.
Caméras de sécurité ou caméra pour la famille ?
Parmi les caméras de surveillance, on fait principalement la distinction entre les caméras de sécurité et les caméras connectées pour la famille. La finalité première de ces caméras connectées n’est pas de surprendre les cambrioleurs ou les intrus. Ces caméras offrent aux parents la possibilité de vérifier si les enfants sont à la maison. Les animaux domestiques peuvent également être surveillés lors de vos déplacements. De telles caméras génèrent des notifications, par exemple par e-mail.
De leur côté, les caméras de sécurité sont utilisées pour surveiller une zone spécifique à des fins de protection contre le cambriolage.

Domaines d’application des caméras de surveillance
- Connectivité “Smart Home” pour une vue d’ensemble de votre propre domicile
- Surveillance en continu par enregistrement
- Surveillance de la zone d’accès : activation via un détecteur de mouvement ou l'enregistrement démarre lorsque vous vous connectez à la caméra via une application
Que faut-il surveiller ?
Les zones destinées à être surveillées par les caméras jouent également un rôle important. Une distinction sera ici effectuée entre la surveillance des locaux, la surveillance des zones protégées des conditions climatiques et du gel, et la surveillance des espaces extérieurs.
Notre conseil pratique
Les caméras situées en extérieur doivent être particulièrement bien protégées contre les intempéries. Cela s’applique en particulier pour la protection contre la pluie, le gel et les rayons directs du soleil.
Plusieurs caméras de sécurité pour la protection contre le cambriolage

Si vous souhaitez sécuriser l’intégralité de votre domicile, il est généralement recommandé de combiner différents appareils capables de protéger différentes zones. Les caméras doivent être en mesure d’afficher et d’enregistrer des images, en particulier dans les zones peu visibles. Les caméras surveillant la zone d'accès sont conçues pour aider à identifier les visiteurs. Une situation où l’enregistrement n’est que très rarement nécessaire. Les caméras situées à l'intérieur de la maison doivent être actives, surtout lorsque personne n'est à la maison. Dans ce cas de figure, il convient également d’activer l’enregistrement.
En outre, il est bien entendu possible d’intégrer des caméras connectées au sein de ce genre de systèmes, afin de garder un oeil sur vos enfants ou vos animaux domestiques. Certaines caméras sont capables d’envoyer automatiquement des photos ou des notifications lorsqu'elles sont activées par un détecteur de mouvement. Cela permet ainsi de surveiller les zones où personne n'est censé se trouver en temps normal.
Nos recommandations pour une protection de votre maison contre les cambriolages :
- Caméras qui fournissent des images HD et les enregistrent
- Les caméras filaires sont particulièrement utiles dans les nouveaux bâtiments, les caméras sans fil peuvent être utilisées pour étendre l’équipement existant
- Aucun gadget ou appareil d'entrée de gamme
- Les sets de caméras de surveillance assurent un fonctionnement optimal
- Les caméras et kits caméras sans fil et WiFi sont également adaptés pour la surveillance des maisons et des appartements.
Caméras de surveillance dans les appartements, les magasins ou les bureaux
Les appartements, les magasins ou les bureaux n'ont souvent pas besoin d'être surveillés de l'extérieur. En tant que locataire ou propriétaire des lieux, vous pouvez utiliser des caméras intérieures. Celles-ci peuvent être connectées au réseau par voie filaire ou non filaire. Les sous-sols et les garages peuvent être surveillés par des caméras équipées de détecteurs de mouvement.
Les magasins et les bureaux ont souvent recours au système filaire.
Les caméras de surveillance filaires équipées d’un dispositif d’enregistrement peuvent également émettre des notifications. Les petites entreprises utilisent également les systèmes LAN/WiFi.
Nos recommandations pour une protection de votre appartement contre les cambriolages :
- Caméras avec surveillance des angles morts tels que fenêtres, portes, balcons ou garages
- Caméras pouvant être connectées sans fil entre-elles
- Caméras WiFi
- Caméras avec vision nocturne et détecteurs de mouvement
Pour garder un oeil sur vos enfants, vos animaux et votre domicile lors de vos déplacements :
- Caméras WiFi
- Caméras connectées via application
- Caméras d’entrée de gamme
Veiller à respecter la législation en matière de vidéosurveillance
Vous pouvez utiliser une caméra de surveillance au sein de votre propriété privée - mais pas sur la sphère publique. Par conséquent, si vous utilisez des caméras d’extérieur, veillez à ce que celles-ci ne puissent pas filmer la voie publique.
En matière de vidéosurveillance, il convient également de tenir compte des droits de la personne ainsi que de la protection des données. Utilisez des panneaux bien visibles qui attirent l'attention des visiteurs et du personnel sur la vidéosurveillance.

Informez correctement tous les employés et/ou membres de votre famille de l'utilisation et de l'emplacement des caméras lors d'une surveillance vidéo sur le lieu de travail ou dans un environnement privé. Impliquez le comité d'entreprise le cas échéant et mettez une documentation d’appui à disposition.
Nos conseils pour une utilisation sécurisée des caméras de surveillance
Les caméras de surveillance doivent non seulement assurer la sécurité, mais aussi être sécurisées dans le cadre de leur utilisation. Les conseils suivants vous aideront en ce sens :
- Changement des mots de passe par défaut : lors de la configuration, changez le mot de passe par défaut pour accéder à la caméra. Plus le nouveau mot de passe est long et compliqué, plus il est sûr.
- Mise à jour du firmware : les mises à jour du firmware permettent d’apporter des fonctionnalités supplémentaires et corrigent des failles de sécurité connues. C'est pourquoi il est important d’effectuer dès que possible les mises à jour rendues disponibles par le fabricant.
- Configuration des comptes utilisateurs : de nombreuses caméras offrent la possibilité de hiérarchiser l'accès aux enregistrements via des comptes utilisateurs. Cela vous permet, en tant qu'administrateur, de spécifier précisément les droits d'accès d'un utilisateur.
- Vérification des droits d'accès aux enregistrements : vous stockez les enregistrements de la caméra sur un serveur ou un NAS ? Dans ce cas, contrôlez régulièrement quels utilisateurs ont accès aux enregistrements.