1. Guides et conseils
  2. Installations, eclairage et domotique
  3. Nouvelles etiquettes énergétiques depuis le 1er mars 2021

Nouvelles etiquettes énergétiques depuis le 1er mars 2021

Les labels énergétiques sont destinés à informer le consommateur. En effet, ils permettent de comparer les appareils et de choisir le plus économe en énergie. Les labels énergétiques déjà existants datant de plusieurs années, la directive européenne a été actualisée.

Pourquoi un nouveau label énergétique ?

Le label énergétique de l'UE ou label de consommation énergétique a été mis en place en 1994. Il est basé sur le système de classement américain. Les appareils à faible consommation d'énergie appartiennent à la classe d'efficacité énergétique (CEE) A. Les appareils énergivores sont classés G.

En raison des développements techniques et des exigences légales de plus en plus élevées, de nombreux appareils ont atteint le niveau d'efficacité énergétique A. Pour pouvoir les différencier en fonction de leur consommation d’énergie, cette classe a été subdivisée en catégories A + et A ++ pour les réfrigérateurs. En 2011, les classes d'efficacité énergétique A +, A ++ et A +++ ont été ajoutées pour les lave-linge, les lave-vaisselle et les téléviseurs, ainsi que la classe A +++ pour les réfrigérateurs.

La consommation d'énergie de l’appareil et les émissions de CO2 qui y sont associées constituent maintenant de véritables arguments de vente pour les fabricants. C'est pourquoi les appareils ont été continuellement améliorés afin de devenir de plus en plus économes en énergie. Les labels énergétiques existants sont ainsi devenus obsolètes. En outre, ils donnent l'impression au consommateur que tous les appareils appartiennent à la classe A, ont une très faible consommation d'énergie et ne diffèrent que par le nombre de signes Plus.

Ces labels énergétiques ne remplissaient donc plus leur objectif. Au lieu de multiplier le nombre de signes Plus, l’Union européenne a décidé de mettre en place à partir du 1er mars 2021 de nouveaux labels énergétiques pour certains groupes de produits.

Quelle est la différence avec les anciens labels ?

Au cours de la période de transition qui démarre le 1er mars 2021 (pour une durée de 14 jours ouvrables), il est possible qu’un appareil ménager portant un label d'efficacité énergétique A ++ au moment de l’achat soit étiqueté C ou D lors de la livraison.

Non, l'appareil n'est pas devenu plus énergivore entre-temps ! C'est toujours le même appareil, avec la même consommation d'énergie. Le fabricant a utilisé le nouveau label énergétique, dont les critères d'évaluation pour la classification ont été redéfinis. En conséquence, la classe d'efficacité énergétique de l’appareil a changé. Les photos ci-contre permettent de comparer l'ancienne étiquette énergétique et la nouvelle.

Les critères pris en compte pour la nouvelle classification sont plus stricts, si bien que les appareils les plus économiques n’obtiennent pas de meilleur classement que la catégorie B ou C. Cependant, le code couleur classant les produits du rouge au vert, en passant par le jaune, reste inchangé.

Les signes Plus de la classe A ont été supprimés, et le classement comporte maintenant des lettres de A à G. Les différentes classes d'efficacité énergétique (CEE) tiennent compte de la relation entre la consommation d'énergie réelle pondérée et la consommation d'énergie fictive dans cette nouvelle catégorisation.

De plus, un QR-code en haut à droite du nouveau label énergétique permet de récupérer les données de l'étiquette et d’obtenir des informations supplémentaires sur les appareils ; ces données sont stockées dans une base de données centrale de l'UE (EPREL = European Product Database For Energy Labeling : base de données sur l’étiquetage énergétique) depuis le 1er mars 2021.

labels energetiques
 

Les différents labels énergétiques selon les groupes de produits

Les critères d'évaluation varient selon les différentes catégories d'appareils, les labels énergétiques également. Les nouveaux labels de consommation énergétiques s'appliquent aux écrans électroniques, notamment aux téléviseurs et aux moniteurs, aux lave-vaisselle, aux réfrigérateurs et aux congélateurs, ainsi qu'aux lave-linge et aux lave-linge séchants.

Mais la consommation d'énergie n’est pas le seul paramètre pris en compte. Le niveau des émissions sonores des réfrigérateurs, par exemple, joue également un rôle important. Pour les appareils ménagers tels que les lave-linge et les lave-vaisselle, on considère également les volumes de charge, la consommation d'eau, l'humidité résiduelle et le temps nécessaire par cycle. Toutes ces informations sont clairement visibles pour le consommateur sur l'étiquette, conformément aux directives européennes.


 

FAQ sur les nouveaux labels énergétiques

À partir de quelle date les nouveaux labels énergétiques de l'UE s'appliquent-ils ?Les nouveaux labels énergétiques de l'UE, à l'exception du label pour les sources lumineuses, sont applicables depuis le 1er mars 2021. Pendant une période de transition de 14 jours ouvrables, des appareils portant deux étiquettes différentes (ancienne et nouvelle) pourront être livrés aux consommateurs. Après la période de transition, seules les nouvelles étiquettes pourront être utilisées. Conformément à la réglementation de l'Union européenne, les nouvelles étiquettes énergétiques pour les sources lumineuses seront applicables à partir du 1er septembre 2021, mais la période de transition pour la conversion des anciennes étiquettes sera de 18 mois.

Qu'indique la classe d'efficacité énergétique ?
La classe d'efficacité énergétique indique principalement la consommation en énergie d'un appareil. Dans certains cas, d'autres paramètres importants tels que la consommation d'eau, le temps nécessaire, les quantités de remplissage, le niveau sonore et l'efficacité sont inclus dans le résultat final. Ces critères sont indiqués sur l'étiquette.

Qu'est-ce que le QR-code utilisé pour les labels de consommation énergétique ?Conformément au règlement de l'UE, les fabricants d’appareils consommant de l'énergie stockent des informations et des données supplémentaires sur les produits dans une base de données centrale (EPREL). Le consommateur peut scanner le QR-code avec son smartphone pour obtenir des informations supplémentaires. Il est ainsi plus facile de comparer les produits au moment de la décision d’achat.

Pourquoi les appareils à faible consommation d'énergie, ayant pourtant la meilleure efficacité énergétique, n'entrent-ils pas dans la nouvelle classe d'efficacité A ?
La directive mise en place par la Commission européenne est exigeante, afin d’éviter qu’elle ne soit obsolète d’ici quelques années suite aux progrès techniques et à la baisse de la consommation des appareils. Le nouveau label énergétique européen a été conçu de manière si stricte que lors de l’entrée en vigueur de la directive pour certains groupes de produits le 1er mars 2021, les produits et appareils électriques économes de l'ancienne classe A +++ n’ont pas pu être classés dans la catégorie A. Ces appareils électriques atteignent au mieux la nouvelle classe d'efficacité énergétique B, C ou D.