Notre vaste gamme en éclairage contient tout ce dont vous avez besoin pour apporter la lumière au beau milieu de l‘obscurité. Les experts en électronique ainsi que les autres utilisateurs trouveront dans la rubrique Eclairage tous les produits nécessaires pour une luminosité parfaite.
Nos meilleures ventes
Meest gekocht
Produits les mieux notés
Best beoordeelde producten
Conseils
Ce texte a été traduit par une machine.
Éclairage : la lumière idéale pour l'intérieur et l'extérieur
La lumière régule la façon dont nous voyons et percevons notre environnement. Si la lumière naturelle n'est pas suffisante, utilisez l'éclairage adapté pour poser les bases d'une utilisation efficace de vos pièces. L'éclairage détermine comment les pièces agissent visuellement, si nous pouvons nous sentir à l'aise et comment nous pouvons travailler. Un concept d'éclairage réussi crée des conditions de perception optimales pour le travail productif dans les bureaux, les magasins, les bâtiments de service et les zones de production. L'effet positif de la lumière sur la santé et la performance de l'homme, ainsi que son effet esthétique, améliore la qualité du travail effectué et est bénéfique à long terme pour l'entreprise.
Étant donné que la lumière du jour n'est pas toujours suffisante, un éclairage adapté aux besoins de l'entreprise est indispensable pour l'aménagement d'espaces intérieurs et extérieurs. Les luminaires et les ampoules modernes, par exemple basés sur des LED (diodes électroluminescentes), se distinguent par une qualité d'éclairage élevée et une efficacité énergétique élevée.
Avec l'achat de lampes et de luminaires, vous avez un impact très important sur le climat de travail dans vos pièces et sur les coûts d'exploitation courants pour les années à venir. C'est pourquoi il est conseillé de mettre en place des produits d'éclairage offrant de nombreuses possibilités de conception, une grande efficacité et une longue durée de vie.
Quels sont les types d'éclairage disponibles ?
Was distingue directement de la lumière indirecte ?
Was distingue un concept d'éclairage moderne ?
Quel type d'éclairage économise le plus d'énergie ?
Comment l'éclairage peut-il être contrôlé de manière flexible ?
Comment contrôler intelligemment l'éclairage ?
Was important pour l'éclairage ?
Quels sont les types d'éclairage disponibles ?
Votre éclairage doit être adapté aux conditions ambiantes. Il n'est pas facile de trouver la bonne lumière pour une pièce et de mettre la décoration en scène avec un grand sens. C'est pourquoi, lors de la conception de la lumière, quelques termes ont été établis qui sont utiles pour la planification de votre éclairage. C'est parti avec l'éclairage de base ou l'éclairage primaire.
Éclairage de base ou éclairage primaire
La lumière primaire garantit la luminosité de base ou la luminosité de travail et permet d'éclairer l'espace sans ombre. L'éclairage primaire est la source lumineuse la plus importante dans la pièce et est généralement réalisé via des plafonniers, des éléments lumineux cachés ou des lampes de travail. L'objectif de l'éclairage primaire est d'obtenir un éclairage optimal de l'ensemble de la surface de la pièce. Le nombre, la forme et la force des sources lumineuses sont orientés selon la géométrie de l'espace, la lumière naturelle, la configuration et l'utilisation individuelle de l'espace.
L'éclairage de base moderne est généralement sans éblouissement grâce à la lumière indirecte. La lumière puissante et de haute qualité facilite le travail sans vous fatiguer rapidement. La lumière de la pièce primaire augmente la motivation et la concentration. Les erreurs de travail dues à des conditions de visibilité limitées sont ainsi évitées.
Éclairage d'accentuation ou éclairage secondaire
L'éclairage d'accentuation rend les pièces plus belles. Votre lumière met en valeur les murs, les îlots de siège, les meubles, les images ou les sculptures et contribue à une ambiance réussie. L'éclairage secondaire garantit l'effet et l'ambiance souhaités, par exemple sous forme de ligne de lumière sur les murs, les plafonds et les sols, les îlots lumineux sur les MARCHES, les étagères et les sièges ou les spots pour orienter la direction de la vue.
Les sources lumineuses ponctuelles, les projecteurs, les appliques murales, les lampadaires, les projecteurs ou les lampes de table sont souvent utilisés pour l'éclairage secondaire. Les feux secondaires dissimulés qui ne sont pas immédiatement reconnaissables comme sources lumineuses sont efficaces. Les barres lumineuses et les bandes LED permettent de façonner les pièces et de guider le véhicule.
Éclairage fonctionnel
La lumière fonctionnelle remplit une tâche spécifique, par exemple sur le bureau, dans le local de stockage, sur une machine ou une installation de production. La lumière de fonction la plus connue est l'éclairage du poste de travail sous la forme d'une lampe de bureau. Un lampadaire pour le bureau ou une lampe de bureau sont également des lampes de fonction qui donnent une partie de la lumière indirectement au plafond et le reste directement vers le bas sur le bureau.
La lumière fonctionnelle n'est généralement activée que si nécessaire, par exemple lorsque l'employé se fixe à son bureau ou à son lieu de travail.
L'éclairage fonctionnel comprend également l'éclairage d'orientation sur les zones d'entrée, les MARCHES d'escalier, les couloirs et les voies d'évacuation. Il aide les employés, les invités, les locataires et les résidents à utiliser les pièces et dans des situations dangereuses.
Was distingue directement de la lumière indirecte ?
Pour presque tous les types d'éclairage, vous pouvez choisir entre lumière directe ou indirecte.
La lumière directe est produite lorsqu'une source lumineuse émet directement une surface utile. Par exemple, la lampe de bureau avec le faisceau lumineux dirigé sur le plan d'établi ou l'ampoule de la lampe de plafond suspendue pour un éclairage direct de la surface de l'Esstischs. La lumière directe est généralement aussi claire que possible pour vous permettre de lire facilement sur le lieu de travail ou de reconnaître l'étiquette du clavier. La lumière directe est ressentie comme dure et génère généralement des ombres - les deux peuvent être subjectivement défavorables.
La lumière indirecte est produite par la réflexion des plafonds et des murs. La source lumineuse ne éclaire pas directement la zone souhaitée, mais la diffuse sur une surface qui projette la lumière et la diffuse dans la pièce. La lumière indirecte garantit un éclairage uniforme et agréable. Il ne cache pas, ne projette que peu d'ombres et est perçu comme doux.
Was distingue un concept d'éclairage moderne ?
Le développement des lampes et des luminaires se fait très rapidement, en particulier pour les produits à LED. Les LED sont une solution économique, durable et écologique pour la plupart des domaines d'utilisation. La technologie LED peut souvent profiter pleinement de ses avantages lors de l'utilisation professionnelle et professionnelle.
Les avantages des LED incluent la distribution de lumière directionnelle avec Leuchtkraft et couleur de lumière constante, la possibilité de modulation des couleurs dans un large spectre de couleurs. Effets également positifs : il n'y a pas de surchauffe ni de dissipation de chaleur dans le flux lumineux. Les éléments LED modernes fonctionnent presque sans temporisation et sont réglables par interrupteur selon le modèle.
Les LED sont puissantes, durables et dotées d'une faible consommation d'énergie, ce qui réduit les coûts énergétiques. Ils ont de meilleures valeurs d'efficacité que les tubes fluorescents et préservent la santé en plus de l'environnement, étant donné que la fabrication ne contient pas de substances dangereuses telles que le mercure.
Quel type d'éclairage économise le plus d'énergie ?
Les sources lumineuses les plus économes consomment également de l'électricité. La rentabilité est un point important dans la construction ou la modernisation de l'éclairage de bureau, de l'éclairage industriel, de l'éclairage de magasin, de la lumière dans le domaine du gaz et de l'hôtel ou de l'éclairage extérieur professionnel. Outre les coûts d'achat uniques, l'efficacité énergétique est une question importante.
La technologie d'éclairage moderne, basée par exemple sur des LED, convertissent plus de courant en lumière. L'efficacité lumineuse est beaucoup plus élevée, de sorte que pour un flux lumineux comparable, il faut beaucoup moins d'énergie. Les nouvelles ampoules ont une intensité au moins aussi élevée que les lampes précédentes ou même Heller sur le lieu d'utilisation, mais consomment moins d'énergie. Pour le même rendement lumineux, il faut beaucoup moins d'énergie.
Les progrès en matière de technologie d'éclairage sont réalisés par des propriétaires, des architectes, des planteurs lumineux, des ingénieurs de bâtiment et par le personnel responsable de la gestion des bâtiments. En effet, la lumière moderne permet de réduire les coûts d'entretien à long terme. La longue durée de vie compense les coûts d'acquisition plus élevés et doit être prise en compte dans la considération de l'économie. Avec un nombre croissant d'heures de fonctionnement, la durée d'amortissement est réduite.
Les nouvelles LED permettent de réduire les coûts énergétiques. Les lampes fluorescentes, les lampes à décharge haute pression et les lampes à économie d'énergie de dernière génération ont également un rendement lumineux optimisé. Ils surpassent ainsi l'efficacité énergétique et la qualité de l'éclairage des anciens modèles. Par conséquent, un échange d'un point de vue économique est toujours utile.
Comment l'éclairage peut-il être contrôlé de manière flexible ?
Un système d'éclairage pour le domaine professionnel comprend un système d'éclairage moderne. La régulation de la lumière flexible garantit que la lumière des lampes et des ampoules est disponible au bon moment et dans la luminosité nécessaire et s'éteint ensuite à nouveau.
Vous pouvez régler la lumière de manière classique par interrupteur et variateur. Individuellement ou par groupe, la puissance de sortie de nombreuses LED actuelles, lampes à économie d'énergie et lampes fluorescentes peut être réglée sur une fraction de leur flux lumineux.
Les détecteurs de mouvements et les minuteries automatisent la commande d'éclairage. Ils garantissent confort et sécurité et sont un complément important pour l'allumage et l'arrêt manuels des sources lumineuses. Tandis que les détecteurs de mouvement détectent les personnes en action à l'aide d'un capteur infrarouge ou d'un radar, les détecteurs de présence enregistrent la présence de personnes même en cas de travail en cours. Grâce au détecteur de présence, l'éclairage peut rester allumé tant que les personnes se trouvent dans une pièce.
Le minuteur éteint automatiquement la lumière après le temps écoulé. L'éclairage de la lampe après le dépassement d'une durée prédéfinie est pratique pour les escaliers, les couloirs, les parkings et les éclairages de passage.
Comment contrôler intelligemment l'éclairage ?
Les systèmes de commande d'éclairage intelligent régulent l'éclairage de manière centralisée. Les sources lumineuses existantes peuvent être contrôlées de manière uniforme en fonction des pièces, des zones et des zones d'application dans un bâtiment, sur plusieurs bâtiments et même sur plusieurs sites. La transmission des données des commandes de commande et des informations d'état s'effectue via le réseau WLAN, Ethernet, le réseau électrique, les lignes de bus normalisées ou les systèmes de bus propriétaires.
Les avantages de la commande d'éclairage numérique sont la plus grande flexibilité possible dans l'utilisation des bâtiments et un niveau de confort élevé. Le circuit, la variation et la programmation de la lumière s'effectuent via une APP sur smartphones, tablettes ou ordinateurs, selon le système. De plus, les interrupteurs existants peuvent être utilisés, remplacés par des modèles connectés et élargis par des télécommandes.
Les scènes d'éclairage définissables individuellement permettent d'obtenir une lumière optimale dans les salles de conférence et de réunion en appuyant sur un bouton. En agissant avec des capteurs intelligents, la lumière réagit à vos désirs.
Dans le cadre d'une gestion de bâtiment de haut niveau, la régulation de la lumière s'effectue en association avec les volets roulants, la protection solaire, le système de chauffage ou le système d'alarme. La simulation de présence permet d'avoir un aspect inexploité des pièces et des pièces de bâtiment et décourage les cambrioleurs. La connexion Smart connectée permet également de rendre transparente la consommation d'énergie de chaque source lumineuse.
Was important pour l'éclairage ?
Luminosité, couleurs et contraste : tout cela peut être fait selon vos besoins personnels. Les principales unités de sélection des lampes et des ampoules incluent le flux lumineux, la couleur de la lumière, le rendement lumineux, la reproduction des couleurs, l'angle de rayonnement, la durée de vie et l'efficacité énergétique. Les caractéristiques techniques indiquées dans la fiche produit vous aideront à choisir des produits d'éclairage adaptés à vos applications.
puissance lumineuse (lumen)
Le flux lumineux d'une lampe dans l'unité Lumen vous indique la luminosité de l'ampoule. Plus le nombre de Luma indiqué est élevé, plus Heller le produit Le flux lumineux sert de possibilité de comparaison importante lors de la mise en place de votre éclairage, quelle que soit la technique utilisée.
Température de couleur / Kelvin
La couleur de la lumière mesurée en kelvin dépend du niveau de lumière entre chaud et froid d'une lampe. Les ampoules dont la température de couleur est inférieure à 3.300 K sont des blancs chauds, de 3.300 à 5.300 K, la lumière est blanc neutre à blanc froid. Le blanc lumière du jour possède environ 5.300 K.
angle de rayonnement
L'angle de rayonnement est particulièrement important pour les spots. L'angle indique dans quelle zone une lampe émet au moins la moitié de son intensité lumineuse maximale. Un petit angle de rayonnement fournit une lumière ponctuelle, un angle plus grand permet un faisceau lumineux plus large.
Rendu des couleurs / Index Ra
La reproduction des couleurs ou l'Index Ra représente la qualité de la lumière en termes d'authenticité des couleurs éclairées. La valeur vous indique comment les couleurs des meubles, murs, tissus ou revêtements de sol sont reproduites naturellement à la lumière de l'ampoule. Plus la valeur est élevée, plus les couleurs naturelles apparaissent infaussement.
Rendement lumineux / efficacité énergétique
Plus le rendement lumineux d'une lampe est élevé, plus elle est efficace. Le rendement lumineux est exprimé en lm/W en lumens par watt, l'efficacité énergétique dans les classes d'efficacité énergétique comme A+ et A++.
Durée de vie
La durée de vie moyenne ou moyenne en heures ou en années est un aspect de la qualité des ampoules lumineuses et permet d'estimer la charge d'entretien et la durée d'amortissement.
Votre réseau avec Conrad Connect
Grâce
à Conrad Connect, vous pouvez intégrer vos systèmes d'éclairage avec de nombreux autres appareils intelligents de différents fabricants dans votre maison et votre jardin qui ne disposent pas d'une interface commune. Conrad Connect offre
une plate-forme pour les appareils intelligents de différentes marques
qui peuvent ainsi communiquer entre eux.
Les projets les plus passionnants avec Conrad Connect :
Découvrez dès à présent les projets déjà créés
par nos clients, que vous
pourrez facilement intégrer à votre système d'éclairage intelligent.
- éclairage de jardin d'ambiance
- ambiance de Noël par reconnaissance faciale
- réveil lumineux